Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Dünya Genelinde Yayın İçin: Mayıs 2023
Yayın Numarası: 163PR23
Yeni Cat® 836 Çöp Kompaktörü, Caterpillar'ın en zorlu çalışma ortamlarında makine performansını ve güvenilirliğini en üst düzeye çıkarmadaki onlarca yıllık deneyiminden yararlanır. Yeni çöp kompaktörünün aksları ve şanzımanındaki mühendislik yükseltmeleri, birden çok kullanım ömrünü destekleyen ağır hizmet tipi ana yapıların dayanıklılığını artırmaya yardımcı olur. Yeni standart teknolojiler, operatörün sıkıştırma hedeflerine daha az geçişte ulaşmasını ve böylece yakıt tasarrufu sağlayarak makine verimliliğini artırır.
Kilit kavramalı Cat tork konvertörü, sistem ısısını düşürürken tork konvertörü kayıplarını ortadan kaldırır ve daha iyi çekiş için zemine daha fazla güç aktarır. Gelişmiş üretkenlik elektronik kontrol sistemi (APECS) şanzıman kontrolü, kompaktörün yokuşlarda daha fazla moment elde etmesine yardımcı olur ve momenti vites geçiş noktalarından taşıyarak yakıt tasarrufu sağlar.
836'ya güç veren Cat C18 motor için iki yapılandırma seçeneği, kompaktörün dünya genelinde yerel emisyon düzenleme gerekliliklerini karşılamasını sağlar. İyileştirilmiş radyatör hava giriş kapısı contası ve taşınan basınçlı kaput koruması, motor bölmesini temizleme ihtiyacını azaltmaya yardımcı olur. Bakım planlamasını kolaylaştırmaya yardımcı olan veri yakalama, kilit personeli motor hava filtresinin kalan hizmet ömrü konusunda uyarır.
Gelişmiş sıkıştırma teknolojileri
Cat Compact teknolojileri; gelişmiş sıkıştırma ölçümünü, kabin içi rehberliği ve raporlamayı bir araya getirerek sıkıştırma hedeflerine hızla, eşit oranda ve yakıt tasarrufu için daha az geçişte ulaşmanızı sağlar. Sistem, 836'nın üzerinde küresel navigasyon uydu sistemi (GNSS) alıcısına ve kabinin içinde görüntüleme ekranına sahiptir.
Geçiş Görüntüleme ile Standart Cat Compact, operatörlerin kapsama alanlarını ve geçiş sayısını 10 inç (254 mm) ekrandan izlemelerine imkan tanıyarak hassas ölçümlü geçiş sayımı sağlar. Opsiyonel Compact Yükseklik Görüntüleme, katman kalınlıklarını planlayıp kontrol etmek ve daha iyi yoğunluk elde etmek için hem geçiş sayımını hem de yükseklik izlemesini bir araya getirir.
Filo yönetimini iyileştirmek için VisionLink® üzerinden görselleştirilen standart Cat Link teknolojisi; makine konumuna, saatlerine, yakıt tüketimine, rölanti süresine, olaylara ve arıza kodlarına erişim sağlar. Operatörler, makinenin çalışma süresini optimize etmek için hayati bilgi yönetim sistemi (VIMS™) verilerini görüntülemeye yönelik kullanıcı dostu bir arayüze sahip 3G dokunmatik ekran üzerinden makinenin çalışma koşulları hakkında bilgilendirilir.
Sağlam güvenilirlik, basitleştirilmiş bakım
Yeni Cat 836; geliştirilmiş tahrik sistemi ömrü, iyileştirilmiş yönlendirmeli vites hızı ve atık akışında artırılmış çekiş için daha büyük çaplı millere ve Cat kilitli diferansiyellere sahiptir. Nihai tahrik dişli setinde yapılan güncellemeler, gerilimi azaltırken dişlinin oyma ömrünü artırır. Yeni fan motoru koruması atıkların dolanmasını önlemeye yardımcı olurken, daha yüksek verimliliğe sahip yeni 5 inç (127 mm) yakıt filtresi motora daha temiz yakıt iletir.
Başlıca komponentlerin çoğuna zemin seviyesinden veya makine platformundan erişilen yeni kompaktör, güvenliğe odaklanılarak servis ve inceleme kolaylığı için tasarlanmıştır. Soğutucu sıvı, şanzıman ve hidrolik yağı için yan göstergeler hızlı gözle incelemeyi mümkün kılarak sıvı kontaminasyonunun en aza indirilmesini sağlar. Akslar etrafındaki artırılmış korumalar, komponentlerin hasar görme riskini azaltır. VIMS verilerinden faydalanılması, operatörlerin ve teknisyenlerin makine sorunlarını arıza gerçekleşmeden önce çözmelerine olanak sağlar.
Verimli performans
836'nın geliştirilmiş operatör ortamı, alçaltılmış cam tasarımı sayesinde bıçak ve tekerlekler için daha iyi ileri görüş sunar. Standart arka görüş kamerası, makinenin arka kısmının görünürlüğünü artırarak güvenli operasyonu sürdürmeye yardımcı olur. Operatör konforuna yönelik olarak tasarlanan basınçlı, iklim kontrollü kabin, 72 dBA değerinde düşük iç ses seviyeleri sunar. Direksiyon, vites seçimi ve diğer fonksiyonları tek bir kolda birleştiren Cat STIC™ (direksiyon ve şanzıman entegre kontrolü), operatör yorgunluğunu azaltırken performansı artırmak için maksimum duyarlılık ve kontrol sağlar.
Sıkıştırmayı optimize etmek için özellikle Cat çöp kompaktörleri için tasarlanan beş tekerlek ve uç yapılandırması, yeni 836'da da kullanılabilir. Daha hafif palet uç tasarımı daha az yakıt tüketimiyle yüksek performans ve çekiş sağlarken, geleneksel artı uç tasarımı yan eğimlerde stabiliteyi artırır. Kombine uçlu tekerlekte, performanstan ödün vermeden yan eğim stabilitesiyle en iyi yakıt ekonomisini sağlamak üzere hem palet hem de artı uçlar bulunur. Caterpillar'ın özel elmas uçlu tekerleği piyasadaki en uzun uç ömrünü sunar. Doğrayıcı uç tasarımı ise ıslak/yumuşak atık malzemelerini sıkıştırmada üstün performans gösterir.
Yeni Cat 836 Çöp Kompaktörünün Ağustos 2023'te piyasaya sunulması planlanmıştır. WasteExpo 2023 katılımcıları, New Orleans'ta 2-4 Mayıs tarihlerinde Caterpillar'ın 1519 no.lu standında yeni kompaktör tasarımını ilk kez görenler arasında olacaklar. Cat 836 hakkında daha fazla ayrıntıyı bir Cat temsilcisine danışarak veya www.cat.com adresini ziyaret ederek edinebilirsiniz.
Motor |
Cat® C18 |
Net güç – T3/Stage IIIA, hp (kW) |
502 (374) |
Brüt güç, T3/Stage IIIA, hp (kW) |
562 (419) |
Net güç – T4F/Stage V, hp (kW) |
502 (374) |
Brüt güç, T4F/Stage V, hp (kW) |
562 (419) |
Ağırlık, T3/Stage IIIA, lb (kg) |
123.321 (55.939) |
Ağırlık – T4F/Stage V, lb (kg) |
124.063 (56.275) |
Maks. hız ön/arka, mil/sa. (km/sa.) |
7,8 (12,6)/8,2 (13,2) |
Bildirilen net güç; motorda minimum hızda çalışan bir fan, hava emiş sistemi, egzoz sistemi ve alternatör donanımı olması durumunda volanda mevcut olan güçtür.
# # #
Editörler için not: Caterpillar, bölgelerinin her birinde farklı zaman aralıklarında ürün ve hizmetler sunmaktadır. Ürün bilgilerinin, ancak Caterpillar tarafından ürün ve hizmetlerin ilgili bölgede sunulduğuna dair bağımsız temsilci ağından, fabrikalarından ve pazarlama iştiraklerinden onay alındıktan sonra yayımlanması için her türlü çaba gösterilse de editörlerin ürün bulunabilirliğini ve teknik özelliklerini bir Cat temsilciyle doğrulamaları rica olunur.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, bunların ilgili logoları, VisionLink, "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari kimliğinin yanı sıra burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği, Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz bir şekilde kullanılamaz.
©2023 Caterpillar Tüm Hakları Saklıdır
Basın İlişkileri |
Caterpillar Ticari Yazılı Medya Temsilcileri Kuzey ve Güney Amerika Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Avrupa, Afrika ve Orta Doğu Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Okuyucu İstekleri |