Cat® 966 ve 972 Tekerlekli Yükleyiciler
Cat® 966 ve 972 Tekerlekli Yükleyiciler

Yeni Nesil Cat® 966 ve 972 Tekerlek Yükleyicilerin verimliliğini, üretkenliğini artıran kullanımı kolay teknolojiler

 

Güney Amerika, Afrika, Orta Doğu, Türkiye, Avrasya, Avustralya, Yeni Zelanda, Asya (Japonya, Güney Amerika hariç) için Bülten Tarihi: Kasım 2021
Bülten Numarası: 738PR21

7 ila 9 metrik tonluk tekerlek yükleyici grubuna birçok standart teknoloji katarak güncellenen Cat® 966 ve 972 Tekerlek Yükleyici serisi, operatör verimliliğini artırır. 966 ve 972 modelleri, üretkenliği %10'a kadar artırmak için tutarlı olarak yüksek kova dolum faktörleri sunar. Yeni nesil tasarımları, önceki modellere kıyasla bakım maliyetlerini %15'e kadar azaltmak üzere sıvı ve filtre değişimi aralıklarını uzatır.

Akıllı yükleyiciler, verimli çalışma

Güncellenmiş 966 ve 972 yükleyici serisindeki iki model de kova yüklerinin doğru tartılması amacıyla Assist'li standart Cat Payload* özelliğine sahiptir. Bu sayede operatörler, her zaman ilk seferinde hedefe göre yükleme yapabilir. Operatör ekranına gerçek zamanlı veriler sağlanır ve son kova ayarlarını ve kamyon yükü doğruluğunu iyileştirmek üzere manuel bilgi verme işlevine izin verir.

Otomatik Ayarlanan Lastiklerle donatılan yeni Cat Otomatik Kazma, güncellenen orta boy tekerlekli yükleyiciler için tutarlı olarak yüksek kova dolum faktörleri sağlar. Kova yükleme işlemini tamamen otomatik hale getiren Otomatik Kazma, dolum faktörlerini iyileştirir ve yükleme süresini azaltır. Otomatik Kazma ile birlikte çalışan Otomatik Ayarlanan Lastikler, lastik kaymasını ve aşınmayı önemli ölçüde azaltmak üzere uygun yükleme tekniklerini destekler.

Müşteriye özel uygulamalar için özelleştirilmiş profiller ayarlama özelliğini sunan yeni Uygulama Profilleri, işe göre ayarları optimize etmek üzere tek bir düğmeye basarak birden çok makine parametresi ayarlar. Ekranda yer alan seçilebilir İş Yardımları ile geliştirilmiş yeni kumanda düzeni, yükleyici çalışmasını kolaylaştırarak tüm deneyim seviyelerinden operatörlerin daha üretken olmasına olanak tanır.

Opsiyonel Cat teknolojileri, güncellenmiş serinin üretkenliğinin ve çalışma kârlılığının daha da artmasına yardımcı olur. Assist özellikli Cat Gelişmiş Payload*; taşıma birimi hedefini karşılamak için nihai kovanın yüklenmesini otomatik olarak ayarlamak üzere Bilgi Verme Yardımı, geliştirilmiş liste yönetimi, saha entegrasyonu ve genişletilmiş kantar özellikleri sunar. Mevcut Cat Productivity aboneliği, harici olarak akıllı telefon, tablet veya bilgisayarınızdan saha için ayrıntılı ve kapsamlı, eyleme geçirilebilir bilgiler sağlar.

Önemli miktarda bakım tasarrufları

Yeni Nesil 966 ve 972 serisi tasarımı, hidrolik sistemin bakım aralıklarını uzatarak yükleyicilerin daha çok zamanı çalışarak geçirmesini sağlar. Entegre opsiyonel Otomatik Yağlama özelliği, günlük bakımı azaltarak komponent servis ömrünü artırır. Hidrolik ve elektrikli servis merkezlerine kolay erişim ise yükleyicilerin servis işlemlerini hızlı ve kolay hale getirir. Bu tasarım güncellemeleri, bir araya geldiklerinde Cat 966 ve 972 modelleri için bakım maliyetlerini %15'e kadar azaltır.

Aynı zamanda teknoloji, yükleyici servis işlemlerinin iyileştirilmesinde rol oynar. Filo konumunu, saatlerini ve bakım takvimlerini yönetmenize yardımcı olan Cat App, gerekli bakım konusunda uyarılar sağlar ve yerel Cat temsilcinizden servis talep etmenize olanak tanır. Uzaktan Arıza Giderme, makine üzerinde internet aracılığıyla arıza kodlarını hızla teşhis etmek üzere makineyi kablosuz olarak temsilcinin servis departmanına bağlar. Ek olarak Remote Flash, tekerlekli yükleyicilerin üretim planını etkilemeden en güncel yazılımla çalıştığından emin olur.

Yeni nesil konfor, güvenlik

Yeni yükleyiciler, Caterpillar'ın amortisör işlevi görerek engebeli arazide sürüş kalitesini artıran yeni nesil sarsıntısız yürüyüş sistemine sahiptir. Ses seviyelerini azaltmak amacıyla ses yalıtımı, keçeler ve viskoz bağlantıları içeren kabin daha sessiz bir çalışma ortamı sağlar. Zemin seviyesinden kilidi açılabilen geniş bir kapı ve ayrıca kabin girişi ve çıkışını iyileştiren eğimli basamaklar bir seçenek olarak mevcuttur.

Standart olarak HMU direksiyon ile gönderilmekte olup opsiyonel koltuğa monte elektrohidrolik kumanda kolu direksiyon sistemi de mevcuttur. Yeni Nesil 966 ve 972 makineler; artan konfor, iyileştirilmiş yükleme doğruluğu ve operatör için daha geniş diz mesafesi ile hassas makine kontrolü sunar. Yükleyicilerin yeni panosu ve yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranı, gelişmiş performans için sezgisel ve kullanıcı dostu bir yükleyici kumandası sağlar. Yıl boyunca konfor sağlamak amacıyla, birçok havalı süspansiyonlu koltuk seçeneğine ısıtma ya da ısıtma ve havalandırma dahildir.

Standart olarak izlenen emniyet kemerleri, denetleyicilerin iş sahası güvenliğini artırması amacıyla harici bir ikaz ışığı ile geliştirilebilir. Zeminden tavana uzanan kabin ön camının ileri görüşü artırmasının yanı sıra standart arka görüş kamerası ve entegre tespit aynalarına sahip geniş aynalar, her yönden görüş konusunda sektörde liderdir. Operatörlerin tehlikelere dair uyarılması için Cat Detect radar ve çoklu görüş (360 derece) sistemi, güvenli çalışmayı geliştirmek üzere yükleyicilerin çevresinde ekstra düzeyde izleme sağlayan seçeneklerdir.

Amaca yönelik üretilen verimlilik

Yeni 966 ve 972 yükleyici serisi için 2,8 ile 14,0 m3 arasında değişen kapasitelerde mevcut olan Cat Performans Serisi kovalar, aynı azami kapasiteye sahip diğer tasarımlara göre daha yüksek dolum faktörleri ve daha iyi malzeme tutumu sunmak üzere kovanın şeklini makinenin bağlantılarıyla dengeler. Fusion™ Hızlı Ataşman Değiştirici kovalar, kabinden ayrılmadan hızlı ataşman değişimlerine izin vererek yükleyicilerin görevden göreve daha çabuk geçmesini sağlar.

Yükleyiciler için özel, amaca yönelik seçeneklere gevşek çakıllı kum taşıma uygulamalarında daha yüksek yük kapasitesi sunan çakıllı kum taşıyıcı konfigürasyonunu dahildir. Endüstriyel ve atık modelleri; aktarma istasyonlarında, geri dönüşüm tesislerinde, hurda sahaları ve yıkım şantiyelerinde çalışmak için gereken koruma ve güçlendirmelerle donatılmıştır. Yükleyiciler, çelik fabrikaları veya cüruf taşıma gibi zorlu uygulamalar için ilave güvenlik seviyelerini dahil eden çelik fabrikası konfigürasyonlarıyla sipariş edilebilir.

Yeni Cat 966 ve 972 serisi Orta Boy Tekerlek Yükleyiciler hakkında daha fazla bilgiye yerel Cat temsilcisiyle iletişime geçerek veya şu adresi ziyaret ederek ulaşabilirsiniz: https://www.cat.com.

*Satışı yasaktır

 

966, 972 Ürün Teknik Özellikleri

 

966

972

Motor

Cat® C9.3 B

Güç (ISO 14396), bg

239

253

Çalışma ağırlığı, kg

23.196*

24.890**

Tam dönüş statik devirme yükü, kg

15.981*

17.505**

Koparma kuvveti, kN

174*

196**

Kova kapasitesi aralığı, m3

2,8 – 11,9

2,8 – 14,0

Maks. kaldırma menteşe pimi yüksekliği – standart kaldırma, mm

4.245

4.464

Maks. kaldırma menteşe pimi yüksekliği – yüksek kaldırma, mm

4.804

4.800

*Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlı 4,2 m3 Performans Serisi Genel Amaçlı Kova ile

**Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlı 4,8 m3 Performans Serisi Genel Amaçlı Kova ile

 

/

Cat 966 Tekerlekli Yükleyici

/

Cat 966 Tekerlekli Yükleyici

/

Cat 972 Tekerlekli Yükleyici

/

Cat 972 Tekerlekli Yükleyici

 

 

Ürün ve Servis Haberleri

Caterpillar'ın en son ürün ve motor duyurularını inceleyin.

En Son Haberlere Bakın

 

# # #

Editörler için not: Caterpillar, bölgelerinin her birinde farklı zaman aralıklarında ürün ve hizmetler sunmaktadır. Ürünlerin ve servislerin ilgili bölgede bulunduğuna dair temsilci ağımız, tesislerimiz ve pazarlama kuruluşlarımız Caterpillar'a onay vermeden ürün bilgilerinin yayımlanmaması için gereken her türlü çaba gösterilse de editörlerin ürün bulunabilirliğini ve teknik özelliklerini yerel temsilcilerinden doğrulamaları rica edilir.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK; bunların ilgili logoları; "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari kimliğinin yanı sıra, burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği, Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz bir şekilde kullanılamaz

©2021 Caterpillar Tüm Hakları Saklıdır

 

 

 

Basın İlişkileri

Caterpillar Ticari Yazılı Medya Temsilcileri

Kuzey ve Güney Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Avrupa, Afrika ve Orta Doğu

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Okuyucu İstekleri

www.cat.com/requestCatinfo