Cat 950 ve 962 Tekerlekli Yükleyiciler
Cat 950 ve 962 Tekerlekli Yükleyiciler

Premium performans ve kullanımı kolay teknolojiler, yeni Cat® 950 ve 962 Tekerlekli Yükleyicilerin çalışma verimliliğini ve üretkenliğini artırır

 

Kuzey Amerika, Avrupa, Japonya, Güney Kore ve Türkiye bülten tarihi: Şubat 2023
Bülten Numarası: 690PR22

Premium performans sunan yeni Cat® 950 ve 962 Yeni Nesil Tekerlekli Yükleyiciler, operatör verimliliğini artıran, tutarlı kova doldurma faktörleri sunan ve önceki modellere göre üretkenliği %10'a kadar artıran standart, kullanımı kolay teknolojilere sahiptir. Bu esnek yükleyiciler, en zorlu uygulamalarda üstünlük sağlamak için uygulamaya özel tasarımlar sunarken, bakım maliyetlerini %30'a kadar düşürmek için servis aralıklarını uzatır.

Sahada kanıtlanmış güvenilir Cat C7.1 motor, kendini kanıtlamış elektronik sistemler ile yakıt ve hava sistemlerinin birleşimiyle yüksek güç yoğunluğu sunar. Otomatik Cat rejenerasyon sistemi ile donatılmış motor, çalışmayı kesintiye uğratmadan U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Tier 5 ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar. Elektrikli yakıt besleme pompası, yakıt-su ayırıcı ve ikincil yakıt filtresi, komponent tasarımı ve makine onay süreçleriyle birleşerek benzersiz güvenilirlik ve çalışma süresi sunar.

Kullanımı kolay teknolojiler

950 ve 962 tekerlekli yükleyicilerdeki bir dizi standart teknoloji şantiye operasyonlarını verimli bir şekilde izler, yönetir ve geliştirir. Malzemenin doğru şekilde tartılmasını* sağlayan Assist özellikli Cat Payload, üretkenliği ve yükleme verimliliğini artırmak için verileri gerçek zamanlı olarak görüntüler. Operatör artık doldurma faktörlerini ve yükleme sürelerini iyileştirmek için yeni Otomatik Kazma özelliğini kullanarak kova yükleme işlemini tamamen otomatik hale getirebilir. Otomatik Kazma ile birlikte çalışan Otomatik Ayarlanan Lastikler, lastik kaymasını ve aşınmayı önemli ölçüde azaltmak üzere uygun yükleme tekniğini destekler.

Yeni uygulama profilleri, operatörlere işe göre yükleyici ayarlarını optimize etmek üzere tek bir düğmeye dokunarak müşteriye özel uygulamalar için özelleştirilmiş profiller ayarlama olanağı sunar. Seçilebilir iş yardımları, yükleyici çalışmasını kolaylaştırarak tüm deneyim seviyelerinden operatörlerin daha üretken olmasına olanak tanır. Makineyi kablosuz olarak ofise bağlayan Product Link™, gerçeklere dayalı kararlar almak için üretim ve temel makine durumu bilgilerine erişim sağlar.

Yükleyici ve çalışma üretkenliği, opsiyonel Cat teknolojileri ile daha da geliştirilmiştir. Mevcut Assist özellikli Cat Advanced Payload, nihai kova yük ayarını hedefle eşleştirmek üzere otomatikleştirmek için Bilgi Verme Yardımı içerir. Ayrıca, gelişmiş liste yönetimi, saha entegrasyonu ve genişletilmiş kantar özellikleri, üretkenliğin yönetilmesine ve geliştirilmesine yardımcı olur. Operasyonlarınızın kârlılığını artırmanıza yardımcı olan opsiyonel Cat Productivity aboneliği, kapsamlı ve uygulanabilir bilgiler sağlar.

Daha fazla verimlilik ve üretim

Yeni Otomatik Lastik Ayarı özellikli Otomatik Kazma ile sağlanan sürekli yüksek kapasiteli kova dolum faktörleri, bir önceki Cat modelleriyle karşılaştırıldığında 950 ve 962'de %10'a kadar daha fazla üretkenlik sunar. 5 vitesli şanzımanın tek kavramalı ve kilitler arası vites geçişi, eğimlerde daha hızlı ivmelenme ve hız sağlar. Yeni yükleyiciler, üretkenliği artırmak, lastik sürtünmesini azaltmak ve işletme maliyetlerini düşürmek için opsiyonel otomatik ön ve arka diferansiyel kilitleriyle birlikte standart ön manuel diferansiyel kilitleriyle arttırılmış çekiş gücü sunar.

Bölgeye bağlı olarak 950 ve 962, geleneksel veya optimize edilmiş Z-bar bağlantısıyla donatılmıştır. Geleneksel Z-bar tasarımı, zemin seviyesinde yüksek koparma kuvveti sağlar. İyileştirilmiş Z-bar bağlantısı, hassas ataşman kontrolü için paralel kaldırma kapasitesinin yanı sıra zemin seviyesinde daha fazla koparma kuvveti sağlamaktadır.

Cat Performans Serisi Kovalar, kovanın şeklini makinenin bağlantılarıyla dengeleyerek daha yüksek dolum faktörleri ve daha iyi malzeme tutumu sağlar. Makinenin görevden göreve hızla geçmesini sağlayan Cat Fusion™ Hızlı Ataşman Değiştirici, operatörün kabinden ayrılmasına gerek kalmadan kolay ataşman değişimi sağlar.

Artırılmış konfor ve güvenlik

Ses yalıtımı, keçeler ve viskoz kabin bağlantı grubu, daha sessiz bir çalışma ortamı için operatöre giden gürültü seviyesini ve titreşimi azaltır. Mükemmel konfor ve doğruluk sağlayan standart HMU direksiyon, hassas makine kontrolü sunar. Koltuğa monte elektrohidrolik kumanda kolu direksiyon seçeneği, kol yorgunluğunu azaltan bir çalışma sağlamak için HMU direksiyonun yerini alıyor. Yeni kabin içi gösterge paneli ve yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranlar, sezgisel ve kullanıcı dostu çalışma sağlar.

Yeni 950 ve 962, yükleyicinin arkasındaki görüşü artırmak ve güvenli çalışmak için standart olarak bir arka görüş kamerası ile birlikte gelir. Kabinin zeminden tavana ön camı, entegre tespit aynalı büyük aynalar ve arka görüş kamerası ile sektör lideri mükemmel görüş alanı sağlanmaktadır. Güvenli çalıştırma ve bakımı daha da geliştirmek için opsiyonel çoklu (360 derece) görüş sistemi, Cat Detect radar teknolojisi ve erişim lambası ve kaput altı servis lambası sistemi bulunmaktadır.

Bakım süresini ve maliyetlerini azaltır

Yeni değişim aralıkları sayesinde süregelen filtre ve sıvı maliyetleri yeni modellerde %30'a varan oranda daha düşüktür. Makine ile Cat temsilcinin servis departmanı arasında bağlantı kuran Uzaktan Arıza Giderme, sorunları etkili bir şekilde belirlemenize yardımcı olarak yükleyicinin hızla işe geri dönebilmesine yardımcı olur. Yeni yükleyicilerin en güncel yazılımlarla çalışmasını sağlayan Remote Flash ile yazılım güncellemeleri arka planda makineye gönderilir ve kurulum, müşteri tarafından üretim planları üzerindeki etkisi azaltılacak şekilde, güvenli olarak başlatılabilir. Cat Uygulaması; filo konumunu, saatleri ve bakım takvimlerini yönetmenize yardımcı olarak, gerekli bakım konusunda uyarılar sağlar.

Yeni 950 ve 962, en zorlu uygulamalarda performansı ve makine dayanıklılığını optimize etmek için uygulamaya özel konfigürasyonlarla doğrudan Caterpillar fabrikasından sipariş edilebilir. Bölgede bulunabilirliğine bağlı olarak, endüstriyel ve atık modellerinde ek koruma ve takviye bulunurken, ormancılık modeli yükleyicinin kaldırma ve yatırma özelliklerini artırır.

Yeni Cat 950 ve 962 Tekerlekli Yükleyiciler hakkında daha fazla bilgiye Cat temsilcisiyle iletişime geçerek veya şu adresi ziyaret ederek ulaşabilirsiniz: https://www.cat.com

* satışı yasaktır

 

Ürün Teknik Özellikleri

 

Model

Cat® 950

Cat 962

Motor EU StageV / EPA Tier 4f

Cat C7.1

Güç (ISO 14396:2002), kW (hp)

186 (249)

201 (269)

Çalışma ağırlığı, kg (lb)

19.260 (42.461)

20.171 (44.469)

Tam dönüş statik devirme yükü, kg (lb)

11.961 (26.369)

12.487 (27.529)

Koparma kuvveti, kN (lbf)

181 (40.690)

189 (42.489)

Kova kapasitesi aralığı, m3 (yd3)

2,67-9,90 (3,5-13)

2,67-9,90 (3,5-13)

Maks. kaldırma menteşe pimi yüksekliği – standart kaldırma, mm (ft/inç)

4.009 (13’ 1”)

4.223 (13’ 10”)

Maks. kaldırma menteşe pimi yüksekliği – yüksek kaldırma, mm (ft/inç)

4.514 (14’ 9”)

4.511 (14’ 9”)

 

 

 

 

/

Cat 950 Tekerlekli Yükleyici

Resmi Tam Boyutlu Görüntüle
/

Cat 950 Tekerlekli Yükleyici

Resmi Tam Boyutlu Görüntüle
/

Cat 950 Tekerlekli Yükleyici

Resmi Tam Boyutlu Görüntüle
/

Cat 962 Tekerlekli Yükleyici

Resmi Tam Boyutlu Görüntüle
/

Cat 962 Tekerlekli Yükleyici

Resmi Tam Boyutlu Görüntüle
/

Cat 962 Tekerlekli Yükleyici

Resmi Tam Boyutlu Görüntüle
/

Cat 962 Tekerlekli Yükleyici

Resmi Tam Boyutlu Görüntüle

Ürün ve Servis Haberleri

Caterpillar'ın en son ürün ve motor duyurularını inceleyin.

En Son Haberlere Bakın

 

# # #

 

Editörler için not: Caterpillar, bölgelerinin her birinde farklı zaman aralıklarında ürün ve hizmetler sunmaktadır. Ürün bilgilerinin ancak temsilci ağımızdan, fabrikalarımızdan ve pazarlama iştiraklerimizden ürün ve hizmetlerin ilgili bölgede sunulduğuna dair Caterpillar tarafından onay alındıktan sonra yayınlanması için her türlü çaba gösterilse de, editörlerin ürün bulunabilirliğini ve teknik özelliklerini yerel temsilciyle doğrulamaları rica olunur.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, bunların ilgili logoları, VisionLink, "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari kimliğinin yanı sıra, burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği, Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz bir şekilde kullanılamaz.

©2022 Caterpillar Tüm Hakları Saklıdır 

 

 

Basın İlişkileri

Caterpillar Ticari Yazılı Medya Temsilcileri

Kuzey ve Güney Amerika

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Avrupa, Afrika ve Orta Doğu

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Okuyucu İstekleri

www.cat.com/requestCatinfo