Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Dünya Çapında Yayın Tarihi: Kasım 2021
Yayın Numarası: 739PR21
Cat® motorlu greyder teklifini tamamlayıcı nitelikte olan yeni Cat 120 GC Motorlu Greyder, yüksek performanslı özelliklerle birlikte sunduğu daha az yakıt tüketimi, düşük bakım maliyetleri ve çalıştırması kolay kumandalar ile uygun bir denge sağlar. Özellikle hafif ila orta hizmet tipi uygulamalarda kendini gösteren yeni 120 GC; devlet ve belediye işleri, kentsel yolların bakımı ve son tesviye gibi bir dizi uygulamada güvenilir, düşük maliyetli çalışma sunar.
Powershift şanzımanı ve dengeli makine tasarımı, yakıt verimliliği sunan Cat C4.4 motor ile zemine uygun seviyede çeki demiri gücü aktarılmasını sağlar. Motor gücünü ve torkunu uygulama ihtiyaçlarına uyarlayan 120 GC, tesviye işlemindeki üretkenliği artırmak için bünyesinde elektronik gaz kelebeği kumandası barındırır. Standart Eco modu çalışması, standart arka tekerden çekiş ve opsiyonel bütün çeker için hassas şekilde eşleştirilmiş motor gücü aralıkları ile yakıt ekonomisini yüzde beşe kadar artırarak edinim maliyetlerini düşürür. Yüksek oranda moloz içeren uygulamalar için tersine dönebilen opsiyonel fan ile birlikte hidrolik soğutma fanı, yalnızca yakıt tüketiminin daha da azaltılmasının gerekli olduğu durumlarda çalışır.
Verimlilik sunan hidrolik sistem, alışılmış ve 120, 140 ve 160K modelleri ile uyumlu direksiyon ile kol düzeni sayesinde tutarlı bir tesviye işlemi için daha hassas ve öngörülebilir kontrol sağlar. Tork konvertörlü şanzımanı, hassas pedal ihtiyacını ortadan kaldırır; böylece yalnızca gaz kelebeği ve fren pedalları ile çalışma basitleştirilir. Tahrik sisteminin kaymaz diferansiyelinin kilidi, operatörün işlem yapma gereksinimini ortadan kaldırarak dönüş sırasında otomatik olarak açılır. Makine boşta konumundayken ve servis freni etkin değilken park freni otomatik olarak devreye girer.
Güvenilir çalışma için uzun ömürlü makine yapıları ile üretilen 120 GC modelinin standart çeki demiri daire greyder bıçağı, sertleştirilmiş dairesel tırnakları ve ana komponent yapılarını koruyan, değiştirilebilir aşınma dolguları sayesinde dayanıklılığı artırır. Bu tasarım, uzun süreli hassas tesviye sağlamak için fabrikada takıldığı kadar sıkı kalırken daire tahrikli kayma kavraması seçeneği ise makinenin hareket ettirilemeyen bir nesneye çarpması durumunda çeki demirini, daireyi ve greyder bıçağını olası hasarlardan korur. Bakımı oldukça kolay olan mevcut Circle Saver seçeneği, daire ve pinyon için günlük gresleme gereksinimini ve onarım ihtiyacını azaltır. Greyderin yeni ön aks tasarımı, bakım gereksinimini en aza indirmek için rulman ömrünü en üst seviyeye çıkarır.
2,4 m (7,9 ft) değerinde dar bir makine genişliği ile birlikte toplam nakliye yüksekliğini 3,12 m (10,25 ft) değerine azaltan standart ya da düşük profilli kabin seçenekleri makinenin nakliye kolaylığını iyileştirir. Kabinde çalışma konforu için mekanik ya da havalı süspansiyonlu koltuk seçenekleri sunulurken kumanda konsolu ile direksiyon kolaylıkla operatörün tercihlerine göre ayarlanabilir. Moloz girişini önlemek için basınçlandırılmış opsiyonel kabin HVAC sistemi, camların buğu yapmasını önlemek için temiz hava dolaşımı sağlar.
Makine esnekliğini artırmak ve özel müşteri gereksinimlerini karşılamak için bir dizi seçenek mevcuttur. Opsiyonel Dijital Bıçak Eğimi Ölçer, tesviyeyi manuel tesviye kontrol cihazı kullanmaya gerek kalmadan operatöre gösterir. Mevcut bütün çeker, çekişi ve verimliliği artırırken seçenekle birlikte sunulan daha fazla motor gücü, eğimlerde ve kötü zemin koşullarında performansı iyileştirir. 120 GC, çok çeşitli yol kapsamı gereksinimlerini karşılayabilmek için greyder bıçaklarında 3,0 m, 3,7 m ve 4,3 m (10 ft, 12 ft ve 14 ft) seçeneklerini sunar ve tekrar tasarlanan yeni, ortaya monte kazıyıcı ataşman görünürlüğünü iyileştirirken toplam makine uzunluğunu azaltır. Makine performansını artıran 120 GC, daha fazla malzemeyi daha hızlı şekilde yaymak için ve ön kaldırma grubu, arka ağırlık ya da ön bıçak seçenekleri ile birlikte sunulan ortak bir ön payanda barındırır. Makinenin arka kısmı için riper veya römork çeki topuzu seçenekleri mevcuttur.
Yeni Cat 120 GC Motorlu Greyder hakkında daha fazla bilgiye yerel Cat temsilcisiyle iletişime geçerek veya şu adresi ziyaret ederek ulaşabilirsiniz: https://www.cat.com.
Motor |
Cat® C4.4 |
Net güç, Tier 4 Final/Stage V, kW (hp) |
128 (171) |
Net güç, Tier 3 eşdeğeri, kW (hp) |
128 (171) |
Ağırlık Tier 4 Final/Stage V, kg (lb) |
16.100 (35.494) |
Ağırlık Tier 3/Stage IIIA eşdeğeri, kg (lb) |
14.254 (31.424) |
Greyder bıçağı genişliği, m (ft) |
3,7 (12) |
Bildirilen net güç, motorda minimum hızda çalışan bir fan, hava emiş sistemi, egzoz sistemi ve alternatör donanımı olması durumunda volanda mevcut olan güçtür.
# # #
Editörler için not: Caterpillar, bölgelerinin her birinde farklı zaman aralıklarında ürün ve hizmetler sunmaktadır. Ürünlerin ve servislerin ilgili bölgede bulunduğuna dair temsilci ağımız, tesislerimiz ve pazarlama kuruluşlarımız Caterpillar'a onay vermeden ürün bilgilerinin yayınlanmaması için gereken her türlü çaba gösterilse de, editörlerin ürün bulunabilirliğini ve teknik özelliklerini yerel temsilcilerinden doğrulamaları rica edilir.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK; bunların ilgili logoları; "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari kimliğinin yanı sıra, burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği, Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz bir şekilde kullanılamaz.
©2021 Caterpillar Tüm Hakları Saklıdır
Basın İlişkileri |
Caterpillar Ticari Yazılı Medya Temsilcileri Kuzey ve Güney Amerika Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Avrupa, Afrika ve Orta Doğu Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Okuyucu İstekleri |
|
|