Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Dünya Genelinde Yayın İçin: Mart 2024
Yayın Numarası: 104PR24
Günümüzün Cat® PM310, PM312 ve PM313 Asfalt Kazıma Makineleri, makine performansını, çalışma konforunu ve frezeleme gücünü artırmaya yardımcı olan çok sayıda tasarım iyileştirmesi sunuyor. PM300 Serisi, yüksek üretim kapasitesi ile birlikte kompakt, yüksek manevra kabiliyetine sahip makinelerin gerekli olduğu küçük ve orta ölçekli uygulamalarda mükemmeldir.
En yeni PM300 modelleri, standart performans testlerine göre brüt güçte artış ve daha fazla kullanılabilir tork sağlayan Cat C9.3B motorunu entegre eder.
256 kW (343 hp) brüt güç değerlemesi sunan Cat C9.3B; U.S. EPA Tier 3 ve EU Stage IIIA'ya eş değer U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V emisyon standartlarını veya Brazil MAR-1 emisyon standartlarını karşılayan konfigürasyonlarda mevcuttur.
Cat C9.3B motoru daha az karmaşıklığa ve geliştirilmiş elektronik, yakıt ve hava sistemlerine sahiptir. Motor yağı filtrelerine daha kolay erişim bakımı kolaylaştırırken, çok parçalı, kartuş tarzı motor filtreleri atığı azaltarak değiştirme maliyetlerini düşürür.
Performans ve konfor yükseltmeleri
En yeni PM300 serisi tasarımında, birincil ve yük konveyörleri arasındaki geçiş yanıp sönmeleri yeniden tasarlanmıştır. Malzemenin muhafazası iyileştirilerek makine şasisindeki birikmeler azaltılmıştır. Sağ taraftaki plaka, hazne ve konveyör arasındaki sızdırmazlık ve yük konveyör bandı sızdırmazlık özelliklerinde yapılan iyileştirmeler sayesinde malzemenin daha fazla kontrol altına alınması sağlanır. Tahrik motorlarının önüne konumlandırılan ön palet deflektörleri, döküntü etkisine ve birikmeye karşı ek koruma sağlayarak servis ömrünü uzatır.
Sol taraftaki kameraya eklenen ayarlanabilir ekran yönlendirme çizgisi özelliği sayesinde operatörler artık kesici kenarı makinenin her iki tarafından da takip edebilir. Ayrıca zemin personeli artık frezeleme verimliliğini artırmak için arka zemin kontrollerinden engel atlama özelliğini kontrol edebilir.
PM310, PM312 ve PM313 için geniş yayılımlı LED çalışma ve LED yol lambası seçenekleri, şantiye etrafında frezeleme ve nakliye sırasında güvenliği ve görünürlüğü artırır. Kullanılmadığı zaman saklama olanağı sunan egzoz deflektör seçeneği, çalışma ortamını iyileştirmek için egzozu binalardan ve zemin personelinden uzağa yönlendirir. Opsiyonel toz azaltma oluğu, sızdırmazlık ve emme işlevini daha da artırmak için yeniden tasarlanmıştır.
Cat PM310, PM312 ve PM313 Asfalt Kazıma Makinelerinde gerçekleştirilen en yeni güncellemeler hakkında daha fazla bilgi almak için bir Cat temsilcisiyle iletişime geçin veya www.cat.com adresini ziyaret edin
# # #
Editörler için not: Caterpillar, bölgelerinin her birinde farklı zaman aralıklarında ürün ve hizmetler sunmaktadır. Ürün bilgilerinin, ancak Caterpillar tarafından ürün ve hizmetlerin ilgili bölgede sunulduğuna dair bağımsız temsilci ağından, fabrikalarından ve pazarlama iştiraklerinden onay alındıktan sonra yayımlanması için her türlü çaba gösterilse de editörlerin ürün bulunabilirliğini ve teknik özelliklerini bir Cat temsilciyle doğrulamaları rica olunur.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, bunların ilgili logoları, VisionLink, "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari kimliğinin yanı sıra burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği, Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz bir şekilde kullanılamaz.
©2024 Caterpillar. Tüm Hakları Saklıdır
Basın İlişkileri |
Caterpillar Ticari Yazılı Medya Temsilcileri Kuzey ve Güney Amerika Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Avrupa, Afrika ve Orta Doğu |