Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
För publicering globalt: Augusti 2021
Utgåva 599PR21
Vid gruvor och stenbrott kan det ständiga vägdammet påverka både säkerheten och produktiviteten och det är en kontinuerlig kamp att balansera dammbekämpning mot övervattning. Den nya Cat 777G Water Solutions-lastbilen är byggd på den beprövade Cat® 777G-plattformen och är en innovativ och smartare vattenbil för dammbekämpning i gruv- och stenbrottstillämpningar.
777G från Cat Water Solutions integrerar lastbil, tank och spraysystem med den senaste tekniken, för att reducera problem med över- och undervattning med ett fokus på hållbarhet. Cat Water Delivery System (WDS) kombinerat med Cat® MineStar Edge™ -anslutning gör det enklare att hantera arbetsplatsen med större säkerhet och högre produktivitet samt skalbar tekniknivå, från grundläggande till premium, för att passa din arbetsplats.
Den nya Cat 777G Water Solutions-lastbilen är utrustad som standard med integrerad vattentank från Cat på 76 000 l, samt spraysystem, stänkskydd, påfyllningsränna och stenutkastare. Med adaptivt ekoläge använder motorn upp till 13 % mindre bränsle än vid full effekt. Vattenkanonen utnyttjar motorns tomgångsvarvtal och minskar bränsleförbrukningen med upp till 50 %.
Cat Vattensystem
Det exklusiva Cat WDS ger dig tillgång till ett variabelt vattenflöde baserat på lastbilens varvtal och ger ett lämpligt flöde som minskar risken för olyckor pga dålig sikt, samtidigt som det sparar vatten. Pumpen med variabelt deplacement startar och stoppar när lastbilar saktar ned eller stannar, för att förbygga överhettning och förlorat grepp vid vägskäl. Den är också försedd med mjuk start och automatisk avstängningen när tanken är tom, vilket förebygger skador pga torrkörning. WDS-komponenterna inkluderar en vattenkanon, oljekylare, pump med variabelt deplacement, hydrauloljetank, elektroniska styrenheter och en hydraulisk motor/vattenpump.
Automatisk vattenspridning minskar inte bara hälsoriskerna från luftburna partiklar, utan ger även föraren möjlighet att behålla sitt fokus och köra säkert. Fjärrstyrning av tankpåfyllning samt automatisk avstängning som förhindrar överfyllning, innebär att föraren kan stanna i hytten under påfyllningen, vilket innebär mindre risker för fall och skador.
Skalbar teknik med Cat MineStar Edge™
Det molnbaserade MineStar Edge är integrerat i Cat WDS och samlar in och skickar maskindata för att platschefen ska kunna övervaka maskinparken och se till att produktionsmålen uppnås. Systemet är skalbart för att passa behoven och kan tillhandahålla en mängd olika data som kan öka maskinparkens produktivitet, inklusive realtidsrapporter och historik, position, användning, bränsle- och vattennivå, volym för vattenanvändning, område som vattnats samt vattningstakt, bland annat.
Support från Cat-återförsäljare
Det här fullt integrerade systemet med tank från Cat stöds av din lokala Cat-återförsäljare. Vattenbilen, inklusive tanken och komponenterna, täcks av Caterpillars fabriksgaranti och kan ingå i utrustningsskyddsplaner (EPP) och kundvärdesavtal (CVA). Satser för eftermontering på befintliga Cat 777G-lastbilar finns tillgängliga.
Mer information om den nya Cat 777G Water Solutions-lastbilen från Cat OEM Solutionen får du hos din regionala Cat-återförsäljare eller på: https://www.cat.com.
# # #
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Corporate Yellow”, ”Power Edge” och Cat ”Modern Hex”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.
©2021 Caterpillar Med ensamrätt
Pressförfrågningar |
Caterpillar presstalespersoner Nord- och Sydamerika Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Mellanöstern Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Läsarförfrågningar |