Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Para Lançamento na América do Sul, na África, no Oriente Médio, na Turquia, na Eurásia, na Austrália, na Nova Zelândia, na Ásia (exceto Japão e Coreia do Sul): Novembro de 2021
Número da Versão: 738PR21
Levando um grupo de tecnologias padrão para a linha de carregadeiras de 7 a 9 toneladas métricas, a série de Carregadeiras Cat® 966 e 972 atualizada aumenta a eficiência do operador. Os modelos 966 e 972 oferecem fatores de enchimento da caçamba consistentemente elevados para aumentar a produtividade em até 10%. O projeto de Nova Geração prolonga os intervalos para troca de fluido e filtro a fim de reduzir os custos de manutenção em até 15% quando comparados com os modelos anteriores.
Pás-carregadeiras inteligentes, operação eficiente
Ambos os modelos da série de pás-carregadeiras 966 e 972 atualizada contam com o Cat Payload* with Assist tendo em vista uma pesagem precisa de cargas úteis da caçamba, de maneira que os operadores possam carregar dentro da meta já na primeira vez sempre. Os dados em tempo real são alimentados para a tela do operador e permitem que a função da remoção de ajuste melhore os ajustes finais de caçamba e a precisão da carga do caminhão.
O novo Cat Autodig with Auto Set Tires oferece fatores de enchimento de caçamba elevados para as carregadeiras médias atualizadas. Automatizando totalmente a carga da caçamba, o Autodig melhora os fatores de enchimento e diminui o tempo de carga. Funcionando com o Autodig, o Auto Set Tires promove técnicas de carga indicadas para reduzir a patinagem e o desgaste do pneu de maneira significativa.
Oferecendo a possibilidade de definir perfis personalizados para aplicações específicas do cliente, novos Perfis de Aplicação definem parâmetros de máquina com o pressionamento de um botão a fim de otimizar as configurações do trabalho. Os Auxílios ao Trabalho selecionáveis na tela, com um novo layout de controles aprimorado, facilitam a operação da pá-carregadeira, o que permite que operadores de todos os níveis de experiência sejam mais produtivos.
As tecnologias Cat ajudam a aumentar ainda mais a produtividade e a lucratividade da operação da série atualizada. O Cat Advanced Payload* with Assist oferece o Tip Off Assist para ajustar automaticamente a carga da caçamba final de acordo com a meta da unidade de transporte, o gerenciamento de listas avançado, além dos recursos estendidos de integração do local e da caçamba. A assinatura Cat Productivity disponível fornece informações detalhadas e práticas abrangentes do local diretamente no smartphone, no tablet ou no computador.
Economia significativa na manutenção
O projeto das séries 966 e 972 de Nova Geração prorroga os intervalos de manutenção do sistema hidráulico, de maneira que as pás-carregadeiras passem mais tempo no trabalho. Um Autolube opcional integrado reduz a manutenção diária e aumenta a vida útil de serviço do componente, ao mesmo tempo em que o acesso prático aos centros de serviços hidráulico e elétrico agiliza e facilita a manutenção das pás-carregadeiras. Combinadas, essas atualizações feitas no projeto reduzem os custos de manutenção em até 15% para os modelos Cat 966 e 972.
A tecnologia também desempenha um papel importante na melhoria da manutenção da pá-carregadeira. Ajudando a gerenciar a localização, as horas e os cronogramas de manutenção da frota, o Cat App fornece alertas para manutenção obrigatória e auxilia na solicitação de serviço do revendedor Cat. O Remote Troubleshoot conecta a máquina ao departamento de serviço do revendedor pela Internet para realizar o diagnóstico rápido dos códigos de falha sem conexão de cabo na máquina. Além disso, o Remote Flash garante que as carregadeiras estejam funcionando com o software mais atualizado sem afetar a programação de produção.
Conforto e segurança de Nova Geração
As novas pás-carregadeiras contam com a absorção de impactos opcional de Nova Geração da Caterpillar que funciona como um amortecedor de choques para aumentar o conforto ao passar por um terreno irregular. Possibilitando um ambiente de trabalho mais silencioso, a cabine inclui isolamento acústico, selos e montagens viscosas para diminuir os níveis de ruído. Uma porta larga pode ser destravada diretamente no solo como opção, além dos degraus inclinados, que melhoram a entrada/saída da cabine.
Acompanhamento padrão de um volante HMU, um sistema de direção por joystick eletro-hidráulico montado no assento opcional também está disponível. As máquinas 966 e 972 de Nova Geração oferecem controle de máquina preciso com mais conforto, mais precisão no carregamento e mais espaço para as pernas do operador. O novo painel da pá-carregadeira e a tela sensível ao toque de alta resolução exibem um controle de pá-carregadeira intuitivo e amigável ao usuário tendo em vista um desempenho melhor. Entre as várias opções do assento com suspensão a ar estão o aquecimento ou o aquecimento e a ventilação para oferecer um conforto durante o ano todo.
Os cintos de segurança monitorados padrão podem ser melhorados com um farol externo para que os supervisores elevem a segurança no local de trabalho. Indo do chão ao teto, o para-brisa da cabine aumenta a visibilidade à frente, ao mesmo tempo em que uma câmera de ré padrão e retrovisores grandes com retrovisores spot integrados proporcionam a melhor visibilidade 360 graus do setor. O radar Cat Detect para alertar operadores de riscos e um sistema multivisão (360 graus) são opções para oferecer um nível extra de monitoramento em torno das pás-carregadeiras a fim de ampliar a segurança da operação.
Eficiência objetiva
Disponíveis em capacidades que vão de 2,8 a 14 m3 para as novas pás-carregadeiras das séries 966 e 972, as caçambas da Série Cat Performance equilibram forma e articulação da máquina tendo em vista fatores de enchimento mais elevados e uma retenção melhor do material do que outros projetos com a mesma capacidade nominal. As caçambas de Acoplador Rápido Fusion™ permitem alterações rápidas na ferramenta de trabalho sem que seja necessário deixar a cabine, de maneira que as pás-carregadeiras se alternem tarefas rapidamente.
Entre as opções especiais, objetivas, para as pás-carregadeiras está uma configuração manipuladora de agregados que oferece capacidade de carga útil mais alta para aplicações de manuseio de agregados soltos. Os modelos industriais e de resíduos contam com a proteção e o reforço necessários para o trabalho em estações de transferência, fábricas de reciclagem, pátios de refugos e canteiros de demolição. Para aplicações exigentes como siderúrgicas de aço e manuseio de escória, as pás-carregadeiras podem ser solicitadas na configuração da siderurgia de aço que incorpora níveis de segurança adicionais.
Mais informações sobre as novas Carregadeiras Médias Cat séries 966 e 972 podem ser encontradas pelo contato com o revendedor Cat local ou pela visita a: https://www.cat.com.
*Sem aprovação legal para comercialização
|
966 |
972 |
Motor |
Cat® C9.3 B |
|
Potência (ISO 14396), hp |
239 |
253 |
Peso operacional, kg |
23.196* |
24.890** |
Carga de tombamento estática com giro total, kg |
15.981* |
17.505** |
Força de desagregação, kN |
174* |
196** |
Faixa de capacidade da caçamba, m3 |
2,8 – 11,9 |
2,8 – 14 |
Altura máxima da articulação de levantamento ao pino – levantamento padrão, mm |
4.245 |
4.464 |
Altura máxima da articulação de levantamento ao pino – levantamento alto, mm |
4.804 |
4.800 |
*Com Caçamba de Propósito Geral da Série Performance de 4,2 m3 com Borda Cortante Aparafusada
**Com Caçamba de Propósito Geral da Série Performance de 4,8 m3 com Borda Cortante Aparafusada
# # #
Observação para os Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada território em intervalos de tempo diferentes. Apesar de todos os esforços feitos para garantir que as informações sobre o produto só sejam lançadas após a Caterpillar ter recebido a confirmação da rede de revendedores, fábricas e subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região relevante, os editores devem consultar o revendedor local para saber a disponibilidade e as especificações do produto.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Corporate Yellow", e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.
©2021 Caterpillar Todos os Direitos Reservados
Informações à Imprensa |
Representantes de Imprensa da Imagem da Caterpillar Américas Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, África, Oriente Médio Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Solicitações do Leitor |