Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Para Publicação Mundial: maio de 2023
Número do Comunicado: 102PR23
Concebido a partir da tecnologia líder do setor, o durável Trator de Esteira Cat® D10 consome menos combustível, aumenta a produtividade e melhora o tempo de atividade. Com um conversor de torque da embreagem do estator e sistema hidráulico com detecção de carga, o novo projeto é até 6% mais eficiente que o Cat D10T2. Sua combinação de tecnologia aprimorada, vida útil prolongada do componente, trocas de óleo estendidas e maior facilidade de manutenção reduz os custos de manutenção e reparo em até 8%, ajudando o novo D10 a oferecer o menor custo de propriedade do setor.
O novo D10 é alimentado pelo motor Cat C27, que oferece soluções de pós-tratamento para atender às normas de emissões do Tier 4 Final da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio V da UE, bem como às normas de emissões equivalentes ao Tier 2 para atender às necessidades do mercado global. Maximizando o material transportado por litro de combustível, o C27 alterna as configurações de potência com base na direção de deslocamento para oferecer até 20% mais potência em marcha à ré, reduzindo os tempos de ciclo. Além de proporcionar ganhos de produtividade de até 3%, o novo D10 oferece até 4% de vantagem no consumo de combustível em relação ao D10T2 e até 10% em relação ao D10T.
O novo projeto do conversor de torque do trator de esteira com embreagem do estator libera automaticamente o estator quando a multiplicação do torque não é necessária, melhorando a eficiência do trem de força para reduzir o consumo de combustível. Sob condições de alta carga e retardo, a embreagem do estator trava sem a necessidade de ação do operador. O sistema hidráulico com detecção de carga oferece mais potência ao solo para maior capacidade de resposta e maior eficiência de combustível.
Tecnologia líder do setor
A nova cabine do D10 não somente cria um ambiente operacional confortável que reduz o ruído, a vibração, o estresse e a fadiga, como também é uma plataforma eletrônica integrada desenvolvida para maximizar a produtividade. O novo monitor com tela sensível ao toque multicolorida do operador monitora o desempenho da máquina e permite que os parâmetros da máquina sejam rapidamente adaptados à aplicação.
Hoje, o inovador D10 tira proveito de diversas tecnologias de bordo e está pronto para o futuro para integrar os futuros avanços tecnológicos. Padrão com inclinação dupla e Assistência Automatizada da Lâmina (ABA, Automated Blade Assist), a máquina reduz a carga de trabalho do operador, automatizando o movimento da lâmina para posições predefinidas de carga, transporte e distribuição. Além disso, o trator de esteira pode ser personalizado para as condições do local com várias tecnologias opcionais desenvolvidas para aumentar a produtividade e a eficiência, incluindo:
Já integrado de fábrica com as tecnologias Cat MineStar™, o D10 otimiza a eficiência de nivelamento e oferece recursos de operação remota para manter o operador seguro e confortável. O MineStar Terrain com Controle Automático da Lâmina integra toda a automação, carga da lâmina e proteção contra corte excessivo no sistema de controle para aumentar a produtividade e diminuir o consumo de combustível. Ele minimiza o corte excessivo, o enchimento excessivo e o remanuseio para reduzir os custos.
O MineStar Command for Dozing opcional apresenta integração total com os novos sistemas eletrônicos e hidráulicos do D10, oferecendo operação remota com redução no atraso e resposta rápida aos comandos. Não exigindo requisitos de rede no local, o console portátil e leve do Command proporciona controle remoto rápido e eficiente do campo de visão de até 400 m (1.312 pés) para uma visibilidade excelente do operador. Para uma operação fora do campo de visão do local, a estação do Command apresenta um assento confortável com controles usuais para operar com flexibilidade máquinas individuais no local ou a quilômetros de distância.
Durável e simples de manter
Os principais componentes do D10, incluindo chassi e trem de força, foram construídos para serem recondicionados usando peças e componentes novos, remanufaturados ou usados, oferecendo uma segunda vida útil econômica com desempenho como de um novo por uma fração do preço. Atualizações que aumentam a vida útil feitas no trem de força ajudam a melhorar a vida útil do componente. A Vida Útil Prolongada para Serviços Pesados (HDXL, Heavy-Duty Extended Life) opcional com Material Rodante DuraLink™ reduz o desgaste das ondulações, com uma vida útil de vedação da bucha de 8.000 horas e oferece vida útil 20 a 40% maior do que o material rodante para serviços pesados.
O projeto do D10 oferece serviço e manutenção fáceis com recursos como novos insertos de rolamento do munhão do braço de pressão substituíveis para que o trator de esteira passe menos tempo na oficina e mais tempo laminando. O compartimento do motor remodelado integra um sistema de arrefecimento com um único plano que é até 30% mais resistente a entupimentos e melhora a dissipação de calor para prolongar a vida útil do componente. Sua nova porta do radiador de fácil acesso facilita a limpeza. Oferecendo 50% mais capacidade, o novo reservatório de óleo melhora a qualidade média do óleo e prolonga os intervalos de troca em até 250 horas adicionais.
Parte do novo pacote de tecnologia padrão do D10, os recursos Atualização Remota e Diagnóstico Remoto de Falhas melhoram a eficiência da manutenção. O Diagnóstico Remoto de Falhas permite que o revendedor execute remotamente testes de diagnóstico do trator de esteira enquanto a máquina está em funcionamento, diminuindo o tempo de inatividade. A Atualização Remota permite que o revendedor envie atualizações de software para a máquina, de modo que o D10 opere com o software mais atual para otimizar o desempenho e a produtividade do equipamento.
Mais informações sobre o novo Trator de Esteiras Cat D10 podem ser encontradas entrando em contato com um revendedor Cat ou visitando o site: https://www.cat.com.
# # #
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Corporate Yellow" e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.
©2023 Caterpillar Todos os Direitos Reservados
Informações à Imprensa |
Representantes de Imprensa da Imagem da Caterpillar Americas Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, África, Oriente Médio Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Solicitações do Leitor |