Energia de Reserva para as Instalações de Fabricação

Energia de Reserva para as Instalações de Fabricação
Energia de Reserva para as Instalações de Fabricação

FABRICAÇÃO

Equiparação do suprimento com a demanda.

Se as suas linhas de produção ficam paradas, você não ganha dinheiro. Você precisa de energia que mantenha você em produção e a sua eficiência.  Os grupos geradores de energia industrial e de reserva Cat®  funcionam com baixos custos de operação e propriedade, assim você pode maximizar o lucro e minimizar as despesas elétricas.



Encontre sistemas de energia permanentes ou temporários para acompanhar a programação de fabricação ou de interrupção de energia planejada. Nossa equipe facilitará a instalação e a manutenção preventiva, dando a você a possibilidade de melhorar sua maneira de trabalhar.

 

de

 

 

Produtos de Energia Elétrica

Qualquer tamanho ou forma e em qualquer ambiente regulatório. Quando você precisa de energia, a Caterpillar está à altura do desafio. Nossos geradores são usados em inúmeras aplicações.

Visualizar Produtos de Energia Elétrica
Produtos de Energia Elétrica
Produtos de Energia Elétrica

Energia local fora da malha gerencia os picos de custos

Os funcionários da empresa concluíram que era possível reduzir os custos com eletricidade produzindo sua própria energia durante a noite em vez de abastecer-se apenas da companhia de eletricidade. Em 2009, a Conduspar instalou um grupo gerador diesel Cat® 3412 dedicado para fornecer potência de standby para um forno de cobre utilizado no processo de fusão e extrusão do cobre para a produção de fios.

Visualizar as Histórias dos Clientes
conduspar
conduspar

 

 

Folhetos

A Caterpillar oferece soluções de energia padrão e personalizadas para todas as aplicações, em qualquer lugar e sempre que você precisar.

Visualizar os Folhetos
Visualize nossos folhetos sobre geração de energia
Visualize nossos folhetos sobre geração de energia

Informativo

A Caterpillar tem a satisfação de fornecer informações sobre novas tecnologias, bem como soluções inovadoras para capacitar os seus negócios.

Visualizar os Informativos
Informativo
Informativo

 

 

 

Custos de Operação reduzidos com CHP de Alta Eficiência, Geração Distribuída e Potência de Standby

Muitas instalações industriais, como fábricas, refinarias e instalações regionais de aquecimento distrital; ou instalações comerciais reduzem os custos de operação com a implementação de um sistema Cat CHP (também conhecido como cogeração) usando uma tubulação de gás natural como fonte de combustível. Os grupos geradores a gás Cat ®  podem oferecer simultaneamente eletricidade para cargas elétricas e energia de calor para atender às necessidades térmicas da fábrica. Considerando que, em geral, as caldeiras de gás natural e a rede de eletricidade fornecem separadamente menos de 50 por cento de eficiência, os projetos de CHP da Cat oferecem:

  • Eficiência energética de até 90 por cento
  • Redução dos custos de energia em comparação com sistemas separados de geração de calor e energia elétrica
  • Redução das emissões em comparação com sistemas separados de geração de calor e energia elétrica

Onde a captura e a utilização de calor residual não forem viáveis, sua fábrica industrial ainda pode se beneficiar financeiramente da geração distribuída (DG), produzindo energia para atender às próprias necessidades ou com uma usina de potência de standby. Isso é particularmente válido em qualquer uma das situações a seguir:

  • A rede elétrica local não é confiável
  • Gás natural é uma alternativa de baixo custo à eletricidade em rede
  • É possível utilizar geradores durante os horários de pico do dia para evitar tarifas elevadas dos serviços públicos de energia elétrica (também conhecido como corte de pico)
de

 

 

Como Funciona

Qualquer motor Cat abastecido com gás natural pode ser configurado especificamente para aplicações que envolvem recuperação de calor. O motor aciona um gerador a gás Cat para produzir eletricidade, enquanto a camisa de água do motor e/ou os circuitos de arrefecimento de escape são alimentados por trocadores de calor (radiadores quando o CHP não for empregado) para transferir o calor residual do motor para um circuito de água quente ou vapor. Essa água quente ou vapor podem ser efetivamente utilizados para os propósitos de processos ou para os requisitos de HVAC da fábrica, inclusive para o arrefecimento da instalação (conhecido como trigeração) ao implementar um resfriador por absorção ou adsorção.

A Caterpillar oferece propostas personalizadas de pacotes de CHP, incluindo o equipamento mecânico e os controles necessários para capturar e transferir a energia térmica do motor para uma fábrica industrial. A Caterpillar também oferece pós-tratamento de emissões do escape para ambientes de emissão altamente regulamentados e painel de comutação de ligação em paralelo Cat para serviços públicos para vender à rede elétrica local a eletricidade excedente gerada.

A economia total com custos de energia obtida pode mais do que compensar o total de custos de operação e propriedade, oferecendo um retorno em até dois a três anos, dependendo dos custos de energia e das políticas locais.

 

 

 

Como Funcionam a Geração Distribuída e a Potência de Standby

Quando a energia é produzida localmente sem recuperação de calor do motor, a Caterpillar oferece radiadores para resfriamento adequado da camisa de água do motor, do óleo do motor e dos circuitos de água do pós-arrefecedor. O painel de comutação com ligação em paralelo Cat é utilizado para permitir que os geradores operem uns com os outros ou em conjunto com uma fonte de energia elétrica do serviço público local.

Sistemas de energia de emergência movidos a diesel sempre serão a solução favorita para sistemas de standby de emergência para proteção à vida, mas houve um movimento crescente para os sistemas de energia de standby abastecidos a gás natural. Geralmente instalados com uma comutação de transferência automática (ATS) ou com um controle de painel de comutação com ligação em paralelo para vários geradores, esses sistemas detectam quando ocorre uma interrupção de energia em serviços públicos e automaticamente ativam o sistema de energia de reserva e transferem a energia para a fonte de emergência. Quando a energia da rede normal retorna, o sistema de controle automaticamente alterna e desliga o gerador de emergência.

 

 

 

CALCULADORA DE DIMENSIONAMENTO DE GERADOR COMERCIAL E INDUSTRIAL

A Geração de Energia Elétrica Caterpillar tem o prazer de apresentar você ao nosso mais recente software para dimensionamento de grupos geradores, o Cat® Electric Power SpecSizer.

Saiba Mais

REDES SOCIAIS DE ENERGIA ELÉTRICA

Consulte a página de Energia Elétrica da Cat® nas redes sociais para ver as notícias mais recentes, dicas de manutenção preventiva e anúncios sobre produtos e exposições.

Saiba Mais

SERVIÇO DE REVENDEDORES CAT®

Adquira qualquer equipamento Cat® e obtenha suporte completo e acompanhamento do Revendedor Cat local.

Entre em contato com o revendedor local

BOLETIM ENERGIA ELÉTRICA

Obtenha as informações mais recentes sobre os produtos Cat® e os tópicos da indústria para ajudar você a obter o máximo do seu investimento.

Inscreva-se

EMPRESA

Uma líder global em tamanho, escopo, alcance e caráter, a Caterpillar Inc. é uma capacitadora genuína do progresso mundial sustentável e da oportunidade.

Saiba Mais