Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Uma compactação na umidade ótima do solo e usando algumas práticas recomendas, previne que no futuro o pavimento ou estrutura superior não ceda, que poderia causar rachaduras, trincas e até mesmo o surgimento de buracos após a pavimentação de uma rua ou rodovia.
Então trouxemos algumas dicas para que seu trabalho seja realizado com perfeição, eficiência e melhor lucratividade pro seu negócio.
Estudar a área que vai ser compactada permite um conhecimento dos pontos com mais e menos saturação do solo. Tendo esses pontos bem identificados, sua equipe evita imprevistos no meio da operação, causando atrasos ou pior: prejudicando seu equipamento e reduzindo sua produtividade e qualidade.
Cada tipo de solo precisa de uma quantidade diferente de água para ser saturado.
Se estiver muito seco, o atrito entre os grãos será maior e a compactação não vai ser capaz de aproximar as partículas o máximo possível e criar uma base realmente sólida. Isso pode causar bolsas de ar que, com o calor e o frio irão se movimentar para se acomodar, e o solo irá ceder.
Se estiver úmido demais, a saturação vai ser atingida antes da hora, causando o temido “efeito borrachudo”: os grãos e a água se misturam, criando uma massa que deforma quando é pressionada. Quando essa água evaporar, a massa vai encolher, rachar e deixar o solo em desnível.
Para saber a umidade ótima, é importante esperar o laudo geotécnico do laboratório antes de começar a compactação.
Os solos com teores elevados de argila ou silte, requerem uma compactação de baixo para cima, o que pode ser alcançado com o compactador do tipo pata (pé de carneiro). O solo também pode ser compactado de cima para baixo, no caso de solos arenosos.
Nesse caso, um rolo com tambor tipo liso ou um compactador pneumático é mais adequado para esse tipo de solo. O material granular, que tem grãos maiores, pede a compactação vibratória, que move as partículas fazendo com que elas se encaixem com o menor espaço possível entre elas.
A espessura de cada camada e quantidade de passadas também variam de um tipo de solo para o outro. E para saber esses detalhes com precisão, o equipamento com a tecnologia Cat® MDP (Medição a resistência de rolagem) oferece medição da energia que a máquina vai precisar usar para vencer a resistência do solo.
Com ela o operador sabe a rigidez do solo em tempo real, seja ele do tipo granular ou coesivo, em uma profundidade de até 60 cm. Dessa forma, é possível identificar problemas, pontos fracos e áreas que precisam de retrabalho, antes que as próximas camadas sejam aplicadas.
A tecnologia MDP, para compactação de solos, é mais consistente e estável que a medição com acelerômetros, e funciona em várias aplicações, como:
Ela é embarcada de fábrica, e tem um sistema opcional de posicionamento que coleta dados da operação, como número de passadas, valores de compactação, além de mapas em tempo real no display do operador.
Com a Cat MDP, seu negócio ganha eficiência, precisão e diminui prejuízos de manutenção do seu compactador. E você e a sua equipe têm a certeza de que a produtividade está em dia.