Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Quando se trata de aumentar a produção, você sabe o quanto operadores são importantes. É preciso pessoas de qualidade para fazer um trabalho de qualidade. Mas bons operadores também influenciam no preço final. Veja como operadores qualificados podem fazer você economizar.
Um operador qualificado pode usar entre 10 e 12% menos combustível executando a mesma tarefa que um não qualificado. É por isso que o treinamento é importante. Ensine a sua equipe como usar o equipamento adequadamente, limitar o tempo em marcha lenta e usar recursos de economia de combustível, como o Modo Econômico. Para economizar ainda mais combustível, invista em tecnologias que automatizam a lâmina ou funções da caçamba normalmente desempenhadas pelos operadores. Esses sistemas, como a Cat® Grade com Assist e Cat Grade com controle 2D ou 3D ajudam operadores de todos os níveis a usar menos combustível.
Vários fatores influenciam a capacidade de alcançar prazos e evitar erros. A maioria vai além do controle de um operador. É por isso que equipamentos com tecnologia podem fazer a diferença. Quando os operadores têm acesso a produtos de controle de nível integrados, ferramentas de gerenciamento de carga útil ou tecnologias de compactação, eles estão mais bem preparados para trabalhar com rapidez, segurança e economia.
Tecnologia e treinamento também podem impedir que operadores usem os equipamentos de forma incorreta e elevem os custos operacionais. A prática de sobrecarga, por exemplo, coloca pressão demais nas estruturas da máquina, acelera o desgaste do motor e da transmissão e reduz a vida útil do pneu. Ao ensinar os operadores a evitar sobrecargas e fornecer tecnologia como a Cat Payload, que monitora o peso da carga em tempo real, a eficiência do carregamento pode ser otimizada e os custos operacionais contidos.
Operadores podem ser de grande ajuda na identificação de problemas com o produto com antecedência. Se um problema surge durante uma inspeção diária ou enquanto uma máquina está funcionando, geralmente é o operador que detecta primeiro. Incentive os operadores a estarem alertas para ruídos incomuns, vibrações ou mudanças no desempenho. Leve suas preocupações a sério. E averigúe suas observações usando dados de telemática para confirmar e resolver problemas de maneira econômica.
Os fabricantes de equipamentos entendem que quando os operadores se machucam, os custos aumentam: penalidades, contas médicas, perda de produtividade, litígios, reputação e muito mais. Para reduzir o risco de acidentes e ferimentos, os fabricantes de equipamentos injetam recursos e conhecimento ao design de produtos, melhorando a visibilidade, aumentando o conforto, reduzindo os níveis de som e vibração. Nós adicionamos assentos ergonômicos, controles de baixo esforço e monitores fáceis de fácil alcance e visualização, além de superfícies antiderrapantes, barras de apoio convenientes e pontos de verificação de manutenção no nível do solo para evitar quedas. Tudo isso é parte do nosso comprometimento em ajudar você a proteger pessoas e lucros.
À medida que você luta contra o aumento de custos, certifique-se de envolver as peças-chave. Operadores bem-treinados que usam equipamentos de qualidade em um ambiente de trabalho positivo podem ajudá-lo a superar seus desafios de custo com segurança, eficiência e lucratividade.
Para mais informações, fale com seu distribuidor Cat®.