새로운 Cat® RM600 및 RM800
새로운 Cat® RM600 및 RM800

새로운 Cat® RM600 및 RM800 리클레이머/스태빌라이저는 전체 깊이 매립과 토양 안정화 프로젝트를 위한 더 강력한 힘, 성능, 생산성을 갖추었습니다.

 

전 세계 출시: 2023년 5월
출시 번호: 19PR23

제품 라인의 확장을 통해 새롭게 출시된 Cat® RM600 및 RM800 리클레이머/스태빌라이저는 전체 깊이 매립과 토양 안정화 프로젝트를 효율적으로 완수하기 위해 필요한 힘, 성능, 생산성을 갖추었습니다. 이 다기능 장비는 횡단 구배 커팅과 높이 조절이 가능한 신형 설계로 최고급 리클레이머/스태빌라이저 제품군과 경쟁하고 있습니다. RM600은 강력한 터보차저가 장착된 Cat C18 엔진으로 RM500B보다 최대 17% 더 강력한 출력을 자랑합니다. RM800은 RM500B보다 출력이 최대 42%, RM600보다 최대 23% 더 강력합니다.

본 리클레이머/스태빌라이저 모델은 Cat 냉각 플레이너에서 키 로터 시스템 구성품을 도입하여 절단과 혼합 기능에서 신뢰할 수 있습니다. 이 장비는 벨트 구동식 로터 구동 시스템이 특징으로, 우측면 플러시 절단이 가능합니다. 새로운 시스템 K 로터는 조임장치가 없는 동일한 냉각 플레이너와 듀얼 테이퍼 툴 홀더, 베이스 블록 구성품을 사용하여 다양한 프로젝트에서 최상의 재료 품질을 제공합니다. 종료 및 절단 복귀 기능은 운전을 간소화하여 시간을 절약하고 장비의 절단 깊이를 일정하게 유지합니다.

효율적인 전력, 높은 혼합 품질
지역 배기가스 배출 규정을 준수하기 위해 Cat C18 엔진에 두 가지 설정을 사용할 수 있습니다. 강력한 냉각 계통은 차가운 공기를 흡입하여 연료 효율을 극대화하고 배기가스 배출을 최소화합니다. 자동 냉각 팬은 시스템을 더욱 효과적으로 냉각하여 청소 및 유지 관리 기간을 연장하고, 주기적으로 역회전하여 열 교환기를 청소합니다. 단일 전자 제어 모듈(ECM)이 엔진 성능을 모니터링하고 운전자에게 진단을 제공합니다.

표준 전자제어식 전륜 구동 방식은 거친 절단 시에도 안정을 유지하도록 최적화된 전후방 무게 배분으로 새로운 RM600 및 RM800의 견인력 및 기동성을 극대화합니다. 네 개의 높이 조절식 다리가 양 측면에 최대 +/- 14%(8도)의 경사를 만들어 고르지 않은 지형에서의 작업이나 거친 토양을 안정화하는 작업 시에도 견인력을 유지합니다.

자동 인장 기능의 2개의 고장력 6-리브 벨트로 미끄러짐을 방지하며, 로터 드라이브에는 조정할 필요가 없는 유압 작동식 대형 클러치가 있습니다. 시스템 K 로터의 마모 방지 고강도 합금으로 거칠고 고출력을 요하는 작업이 가능하며, 절단 툴을 전략적으로 배치하여 자재 크기를 최적화하고 균일하게 혼합할 수 있습니다. 이 다기능 로터에는 전체 깊이 매립 작업을 위한 볼트 연결식 패들 툴 홀더 보호 장치 또는 토양 안정화 시 방해를 줄이기 위한 웨지 보호 장치를 구성할 수 있습니다.

새로운 모델은 너비 2438mm(96in), 최대 깊이 508mm(20in)까지 효율적으로 절단할 수 있는 힘과 성능을 갖추었습니다. 고급 전자 제어에 자동 부하 제어 장치를 더해 로터 혼합 깊이 및 최적의 장비 속도를 유지하여 이상적인 혼합 품질을 제공합니다. 전방 및 후방 혼합 챔버 도어를 조정하면 자재의 그라데이션을 즉시 수정할 수 있고, 터치 스크린의 읽기 쉬운 지시계를 통해 운전자에게 도어 위치를 안내합니다. 후방 로터 챔버 도어 부양 기능은 운전자가 원하는 하향 압력을 간편하게 선택하도록 하여 운전을 간소화합니다. RM600과 RM800은 양방향 절삭 기능도 제공합니다.

높은 다기능성
모퉁이에서의 휠 위치 설정은 방향 조정이 아주 쉬운 리클레이머/스태빌라이저 설계에 적합합니다. 이 장비로 회전 반경 내부 3.1m(10.1ft)의 아주 작은 자재를 처리할 수 있습니다. 4개의 조향 모드(전면 전용, 후면 전용, 크랩 조향, 조율 조향)로 기동성이 더욱 향상됩니다. 포스트 네 개의 높이 조절식 설계가 양 측면에 최대 +/- 14%(8도)의 경사를 만들어 고르지 않은 지형에서의 작업이나 거친 토양을 안정화하는 작업 시에도 견인력을 유지하여, 안정성과 절단 정확성을 높입니다.

새로운 장비에는 물과 유제 스프레이 계통을 사용할 수 있으며, 이 유제 계통은 노즐을 자동으로 세척하고 물과 역청유제를 분사할 수 있도록 설계되었습니다. 전산화된 계량으로 현장의 요구 사항에 맞춰, 물의 경우 30~1,900L/min(8~500gal/min), 유제의 경우 30~850L/min(8~225gal/min)의 가변 흐름 속도로 정확하게 분사합니다. 운전자는 운전실에서 첨가제 흐름을 조정하고 분사 너비를 원하는 대로 변경합니다.

간편하고 편안한 운전
RM400 설계에서 영감 받은 제어 기능은 빠르고 간편한 접근이 가능하도록 기능별로 그룹화되어 있습니다. 소형 핸드 휠은 조향이 정밀하며, 운전자는 대형 25cm(10in) 컬러 터치스크린 디스플레이 및 푸시 버튼의 제어를 통해 장비의 속도와 기능을 그라데이션 사양과 쉽게 맞출 수 있습니다.

유압식으로 측간 슬라이딩되는 운전실은 장비의 전면과 측면의 가시성을 더욱 확보하기 위해 편리하게 배치할 수 있습니다. 바닥에서 천장까지 이어진 통유리와 우측의 절곡형 창을 통해 전방 작업 및 절단 챔버의 맨 앞 단까지의 시야를 모두 확보할 수 있습니다. 에어컨, 히터 및 서리 제거 장치가 장착된 운전실의 완전 가압식 설계는 운전자에게 편안한 환경을 조성하는 동시에 소음, 먼지, 비바람을 막아줍니다.

표준 및 옵션 카메라는 새로운 RM600와 RM800의 성능과 안전을 개선합니다. 전후방의 가시성을 높이는 표준 전방 및 후방 장착 카메라는 터치스크린 디스플레이에 구성 가능한 기준선을 보여줍니다. 두 개의 표준 카메라는 전방 및 후방 혼합 챔버 도어 상단에 장착되어 운전자가 장애물 및 자재 그라데이션을 확인할 수 있도록 합니다. 측면 장착 카메라 옵션으로 장비의 양 측면을 확인할 수 있습니다.

손쉬운 유지 관리
RM600과 RM800은 서비스 주기가 길어 소유 비용 및 운영 비용이 절감됩니다. 엔진 오일의 서비스 기간은 매 500 운영 시간마다 교체합니다. 권장 샘플링 스케줄을 따르며, 유압 오일 서비스 및 냉각수 교체 시기는 각각 6,000시간 및 12,000시간으로 연장되었습니다. 보안 플랫폼 중앙에 위치한 일일 체크 포인트로 정비 포인트에 손쉽게 액세스할 수 있습니다.

표준 압축 공기 시스템은 공기압 툴에 동력을 공급하고 로터 비트 교체 시간을 줄이기 위한 두 액세스 포인트를 제공합니다. 서비스 모드는 장비가 잠긴 상태에서 엔진을 작동할 수 있도록 해주며, 압축 공기를 공급하여 로터를 안전하게 점검할 수 있도록 합니다. 측면 서비스 도어를 통해 로터 챔버 내부로 접근하지 않고도 빠르게 액세스하여 엔드 링 비트를 점검하거나 교체할 수 있습니다. 더욱 간편하게 로터를 유지 보수하기 위해 제어 펜던트를 사용하여 어느 방향이든 회전할 수 있는 유압식으로 구동할 수 있습니다.

새로운 모델은 내장형 진단 장치가 장비 계통을 모니터링하고 운전자에게 성능과 관련된 문제를 알리며 고장진단을 간소화합니다. 표준 Product Link™는 주요 장비 상태, 작동 및 장소 데이터를 제공하며 Cat 원격 서비스를 이용할 수 있게 합니다. 특약점은 원격 문제 해결을 사용하여 기술자를 파견하기 전 장비 문제를 가상으로 진단하고, 수리를 하는데 적합한 툴과 부품을 확인하는데 도움이 됩니다. 원격 플래시는 장비가 최신 소프트웨어로 작동하는지 확인하며, 제작 일정에 맞는 편리한 시간에 소프트웨어를 업데이트합니다. 

Cat RM600 및 RM800 리클레이머/스태빌라이저에 대한 더 자세한 정보는 Cat 특약점에 문의하거나 www.cat.com에 접속해 확인하십시오.

 

언론 보도 및 이미지 다운로드 

지금 다운로드

 

 

/

Cat RM600 리클레이머/스태빌라이저

대형 이미지로 보기
/

Cat RM800 리클레이머/스태빌라이저

대형 이미지로 보기
/

Cat RM600 리클레이머/스태빌라이저

대형 이미지로 보기
/

Cat RM600 리클레이머/스태빌라이저

대형 이미지로 보기
/

Cat RM800 리클레이머/스태빌라이저

대형 이미지로 보기

제품 및 서비스 뉴스

Caterpillar에서 제공하는 최신 제품 및 엔진 관련 공지 사항을 참조하십시오.

최신 뉴스 보기

 

# # #

 

편집자 참고: Caterpillar 영업 지역별로 제품과 서비스 출시 주기가 다릅니다. Caterpillar는 독립적인 특약점 네트워크, 공장, 마케팅 자회사로부터 해당 지역에서 제품 및 서비스 판매가 가능하다는 확인을 받은 후에 제품 정보를 공개하고자 다각적인 노력을 기울이고 있습니다. 제품 가용성 및 사양과 관련된 사항은 Cat 특약점을 통해 확인하시기 바랍니다.

여기에서 사용된 기업 및 제품 이름을 포함한 CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, 각각의 로고, VisionLink, 'Caterpillar Corporate Yellow', 'Power Edge' 및 Cat 'Modern Hex' 상품 외장은 Caterpillar의 상표이며 허가 없이 사용할 수 없습니다.

©2023 Caterpillar All Rights Reserved

 

 

보도 관련 문의

Caterpillar 언론 보도 미디어 담당자

미주 지역

Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

유럽, 아프리카, 중동 지역

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

독자 요청 사항

www.cat.com/requestCatinfo