Caterpillar, 콤팩트한 아스팔트 포장기 추가
Caterpillar, 콤팩트한 아스팔트 포장기 추가

Caterpillar, 포장 제품군에 콤팩트한 아스팔트 포장기 및 규준대 추가

 

남미, 유럽, 아프리카, 중동, 아시아 태평양(중국, 인도네시아, 호주, 뉴질랜드 제외) 배포용: 2023년 3월
자료 번호: 52PR23

Caterpillar Inc.는 포장 제품군에 콤팩트한 최신 아스팔트 포장기 및 규준대를 추가할 것이라고 발표했습니다. 표준 2.44m 크기 등급의 포장기 및 규준대 조합으로 중량이 14~16미터톤이며, Cat® AP400, AP455 Mobil-trac™, AP455 강철 트랙, AP500, AP555 Mobil-trac, AP555 강철 트랙 아스팔트 포장기, SE47 VT 및 SE50 VT 탬퍼 바 규준대가 여기 속합니다. 도시 및 시골 작업 모두에서 탁월한 성능을 발휘하고 대규모에서 소규모에 이르기까지 모든 건설업자의 요구에 부합할 수 있는 기능을 갖추고 있습니다.

콤팩트한 크기, 높은 활용도

콤팩트한 크기로 차지하는 면적이 작으며 기동성이 뛰어나 좁은 도로, 협소한 주차장 등 작업이 까다로운 도심 지역에서도 무리 없이 포장 작업을 진행할 수 있습니다. SE47 VT 표준 포장 범위는 2.4~4.7m이고 최대 너비는 6m인 반면, SE50 VT 표준 포장 범위는 2.55~5.0m이고 최대 너비는 7.64m입니다. 또한 포장 깊이가 최대 300mm로, 골재노출 포장 작업이 가능합니다.

용이한 운송

일일 생산 목표 달성에는 작업 현장 간 이동 효율성이 필수적인 만큼, 다양한 유형의 트레일러로 운송할 수 있다는 점은 일일 목표 달성에 큰 보탬이 됩니다.  이 14~16톤 크기 등급의 장비는 길이가 5.6m, 너비가 2.55m 미만이므로 특별한 허가 없이도 운송할 수 있습니다. 또한 전면 상차 각도가 17º이고 범퍼 간극이 넓어 추가 고정물을 댈 필요 없이 쉽게 적재할 수 있습니다.

특출난 기동성과 빠른 이동 속도

AP455 및 AP555에서 활용되는 Cat Mobil-trac 차대 설계의 특장점은 속도, 견인력, 부양력, 내구성입니다. 고무 트랙 벨트의 기대 수명인 4년간 비례 보증이 제공되어 비용 부담이 없습니다. 힘이 가해질수록 단단해지는 완충 장치가 있는 독특한 4륜 보기 시스템과 중앙 가이드 블록이 미끄러짐을 방지하고 마모를 줄여주며, 회전추 방식 보기 휠이 밀링 및 필링 절단면을 탈출할 때도 부드러운 거동을 선사합니다.

AP455 및 AP555 강철 트랙 모델은 이동 속도가 약간 더 느린 Mobil-trac 버전에서 사용되는 것과 동일한 많은 우수한 기능을 제공합니다. 이 안정적인 설계는 자동 인장 시스템을 활용하여 탁월한 견인 성능을 제공하는 동시에 마모를 최소화합니다.

단순한 휠 차대 설계를 선호하는 고객을 위해 샌드 리브 및 레이디얼 주행용 타이어 옵션도 준비되어 있습니다. AP400에는 전륜 보조 옵션을, AP500에는 전륜 보조 옵션 또는 AWD 옵션을 장착하여 연약 지반에서 및 높은 중량의 자재를 밀 때 성능을 향상할 수 있습니다.

원활한 자재 흐름

원활한 자재 흐름은 품질 목표 달성에 핵심적인 요소입니다.  이 새로운 모델은 트럭 진입 높이가 낮고 오거 직경이 355mm로 작아, 포장 너비가 좁든 넓든 오거 챔버를 통해 자재를 효율적으로 이송합니다. 또 다른 우수한 기능으로는 자재 피드 센서를 수동으로 전환하여 제어 가능한 기능으로, 비례 제어 다이얼을 사용하여 피드 계통을 직접 제어할 수 있습니다.

배우기 쉬운 간단한 작동

성능이 일관되고 포장기 및 규준대 친숙성이 뛰어나 운전자가 쉽게 최상의 결과를 낼 수 있습니다. 교외의 쭉 뻗은 도로 포장이든 도심의 구불구불한 도로 포장이든 Cat 포장기 및 규준대는 모든 제품군에서 유사한 기능을 갖췄으므로 작업자들 간에 업무를 바꿔 맡거나 신입을 교육하기 쉽습니다. 이 새로운 장비는 메뉴 구성을 간소화하여 메인 메뉴에서 한 번의 터치로 규준대 온도 조절, 세척 및 배기 시스템을 모두 활성화할 수 있습니다. 이 새로운 모델은 전체 Cat 포장기와 마찬가지로 한 번의 터치로 피더 시스템 및 호퍼 접기 기능을 활성화할 수도 있습니다.

효율적인 동력 및 가시범위 증가

Cat 포장기는 연료 소모를 줄이기 위해 자동 속도 제어가 결합된 독보적인 에코 모드 기능을 갖추고 있습니다. 대부분의 경우 엔진은 더 낮은 rpm에서 작동하면서도 성능 요구 사항을 충족하는 데 필요한 동력을 계속 제공할 수 있습니다. 필요에 따라 특정 부하 조건을 충족하는 경우 엔진은 더 높은 엔진 속도로 자동 조정됩니다.

AP400 및 AP455 포장기에는 Cat C3.6 엔진이 장착되어 있지만, AP500 및 AP555는 Cat C4.4 엔진을 활용합니다. 엔진은 미국 EPA Tier 3 및 EU Stage IIIA와 동등한 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V 및 UN ECE R96 Stage IIIA 배기가스 배출 표준을 충족하는 구성으로 제공됩니다. 이 포장기의 독보적인 기능은 호퍼의 가시범위 증가입니다. 다른 Cat 포장기에는 노출되어 있는 배기통이 일체화된 새 후드 설계로, 이 콤팩트한 포장기 위에 배기통이 길게 위치하지 않으므로 운전자의 호퍼 전방 및 장비 측면 시야를 전혀 가리지 않습니다  

 

 

언론 보도 및 이미지 다운로드 

지금 다운로드

 

 

/

Cat AP400 아스팔트 포장기

대형 이미지로 보기
/

Cat AP455 아스팔트 포장기

대형 이미지로 보기
/

Cat AP400 아스팔트 포장기

대형 이미지로 보기
/

Cat AP455 아스팔트 포장기

대형 이미지로 보기
/

Cat AP500 아스팔트 포장기

대형 이미지로 보기

제품 및 서비스 뉴스

Caterpillar에서 제공하는 최신 제품 및 엔진 관련 공지 사항을 참조하십시오.

최신 뉴스 보기

 

# # #

 

편집자 참고: Caterpillar 영업 지역별로 제품과 서비스 출시 주기가 다릅니다. Caterpillar는 독립적인 특약점 네트워크, 공장, 마케팅 자회사로부터 해당 지역에서 제품 및 서비스 판매가 가능하다는 확인을 받은 후에 제품 정보를 공개하고자 다각적인 노력을 기울이고 있습니다. 제품 가용성 및 사양과 관련된 사항은 Cat 특약점을 통해 확인하시기 바랍니다.

여기에서 사용된 기업 및 제품 이름을 포함한 CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, 각각의 로고, VisionLink, 'Caterpillar Corporate Yellow', 'Power Edge' 및 Cat 'Modern Hex' 상품 외장은 Caterpillar의 상표이며 허가 없이 사용할 수 없습니다.

©2023 Caterpillar All Rights Reserved

 

 

보도 관련 문의

Caterpillar 언론 보도 미디어 담당자

미주 지역

Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

유럽, 아프리카, 중동 지역

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

독자 요청 사항

www.cat.com/requestCatinfo