Cat® M320 휠형 굴삭기

성능 지향적으로 설계된 신형 Cat® M320 휠형 굴삭기는 더 강력한 스윙 토크와 더 길어진 휠 베이스, 연장된 서비스 주기를 제공합니다

유럽, 북미, 오스트레일리아, 뉴질랜드, 대한민국 출시: 2021년 6월
출시 번호: 317PR21

신형 Cat® M320 휠형 굴삭기는 Cat M320F보다 최대 9% 향상된 스윙 토크로 작업 현장의 성능 및 효율을 최적화하여 작업을 빠르게 진행할 수 있습니다. 더 길어진 휠 베이스로 작동 안정성을 강화하고 35km/h(21.7mph)에 달하는 속도로 다음 작업 현장으로 이동할 때에도 장비의 승차감이 향상되었습니다. 토사에서 아스팔트까지 휠형 굴삭기는 유틸리티 작업에서 도랑 작업, 폐기물 처리까지 다양한 작업에서 작업 효율성에 대한 건설업자의 필요를 충족합니다.

유압 계통을 개선하여 다양한 Cat 어탯치먼트를 사용해 작업할 때 장비 효율성이 향상되었습니다. 장비 설계를 업그레이드하여 일일 정비 소요 시간이 단축되고 필터 수명이 연장되었으며 필요한 서비스 간격도 길어져, 작업 현장에서 장비의 가동 가능 시간이 극대화되고 유지 비용은 낮아졌습니다.

파워 및 성능

성능 및 생산성이 뛰어난 신형 M320은 EU Stage V 및 미국 EPA Tier 4 배기가스 배출 표준을 충족하는 129.4kW(174마력) Cat C4.4 엔진으로 구동됩니다. 자동 엔진 속도 제어장치를 통한 원터치 저속 공회전, 자동 엔진 공회전 차단, 필요에 따라 구동되는 전동 냉각 팬 등 효율이 뛰어난 표준 기능을 결합하여 디젤과 디젤 배기 유체(DEF)가 모두 절약되므로 운영 비용이 낮아집니다. 이 장비는 바이오디젤(최대 B20)로 구동 가능하며, 고온의 표준으로 여겨지는 주위 기온 50˚C(125˚F)에서도 동작할 수 있고 -18˚C(0˚F)에서도 냉간 시동이 가능하여 다양한 작업 환경에서 프로젝트를 완수할 수 있습니다.

신형 M320은 멀티태스킹 효율성이 강화되었고, 전용 스윙 펌프를 갖춰 일정한 힘을 전달합니다. 고급 유압 계통은 출력과 효율의 균형을 자동으로 조정하여 운전자가 정밀한 작업 요구 사항에 맞추어 장비를 효과적으로 제어할 수 있습니다. 이 제품만의 중부하 모드 기능은 리프팅 성능을 크게 끌어올려 중부하 작업을 더욱 효율적으로 처리할 수 있으므로, 장비의 활용 유연성이 높아집니다.

연장된 서비스 주기

신형 M320은 수명이 길어진 신형 필터를 사용하도록 설계되어 정비 부품 비용이 최대 5% 절감됩니다. 이전의 필터 설계에 비해 서비스 수명이 50% 길어진 신형 유압 오일 필터에는 교체 중 오일의 오염을 방지하기 위한 배출 차단 밸브가 있고 여과 성능도 향상되었으며, 교체 주기가 3,000시간에 달합니다. 2단계의 연료 여과로 디젤유에 섞여 있는 먼지 입자로부터 엔진을 효과적으로 보호합니다.

지면에서 빠르고 안전하게 일일 정비 포인트에 접근해 점검할 수 있습니다. M320은 그리스 주입 지점이 중앙에 몰려 있고, 작동기구 및 스윙 계통에 자동 윤활 계통 옵션을 이용할 수 있어 서비스 시간이 단축됩니다. 모든 S∙O∙SSM 포트는 분석용 유체 샘플을 간편하게 추출할 수 있으며, 지면에서도 접근 가능한 위치에 있습니다. 운전자가 운전실 내에서 터치스크린 모니터를 통해 장비 정비 주기와 필터 수명을 편리하게 추적할 수 있으므로 정비 계획 효율이 향상됩니다.  

M320에 적용된 표준 Product Link™ 기술이 중요 운영 데이터와 장비 결함 코드를 기록하고 주요 담당 직원에게 보고해 주므로 Fleet 관리와 굴삭기에 대한 서비스가 향상됩니다. 새로 개발된 원격 고장진단 기능을 이용하면 장비 가동 중에도 특약점에서 결함 코드에 대한 진단 테스트를 실시할 수 있어 작업 현장까지 출동해야 할 가능성이 줄어듭니다.

차세대 편의성과 시야

신형 M320에서는 더욱 커진 두 가지 차세대 운전실 설계인 디럭스와 프리미엄을 선택할 수 있습니다. 모든 제어장치가 운전자 앞의 쉽게 닿을 수 있는 위치에 있으므로 편의성이 강화됩니다. 푸시 버튼, Bluetooth® 키, 고유 운전자 ID 기능 등 다양한 방법으로 장비의 시동을 걸 수 있습니다. 각 운전자가 운전자 ID를 사용해 각자 선호하는 장비 설정을 사전 설정하고 저장할 수 있으며, 운전자가 로그인하면 굴삭기에 저장된 설정이 로드됩니다.

운전자가 240mm(10인치)로 대형화된 신형 터치스크린 모니터에서 조그 다이얼을 사용하여 장비 기능을 직관적으로 탐색할 수 있습니다. 신형 모니터를 활용하여 운전실 내부 온도를 손쉽게 이상적인 설정에 맞출 수 있으므로 온종일 쾌적한 실내 상태를 유지할 수 있습니다.

M320 운전실의 고급 점착형 장착부는 장비 진동의 되먹임을 감소시켜 운전자의 피로를 줄여줍니다. 신형 휠형 굴삭기는 좌측 콘솔이 위로 기울어지는 설계로 운전실 출입이 쉽습니다. 자동 차축 잠금장치가 서비스 브레이크와 차축이 잠기거나 풀려야 할 시점을 감지하고 운전자가 주행 페달을 밟으면 자동으로 해제되어 운전자가 수행해야 할 동작이 줄어듭니다.

표준 크기의 후사경과 우측 사이드 카메라가 장착되어 있고, 운전실 창문이 크며 운전실 필러가 얇아 작업 현장에서 운전자의 시야가 잘 확보되어 효율성과 안전이 모두 높아집니다. 360˚ 시야 계통 옵션을 선택하면 장비를 두르고 있는 여러 대의 카메라에서 찍힌 영상을 조합해 표시해 주므로, 운전자가 주변 상황을 모두 파악할 수 있습니다. 굴삭기의 평평한 신형 엔진 후드 설계도 시야 향상에 기여합니다.

신형 M320 휠형 굴삭기에 대한 자세한 정보는 현지 Cat 특약점에 연락하거나 https://www.cat.com을 방문하여 얻을 수 있습니다.  

 

M320 제품 사양

 

엔진

Cat® C4.4

출력(ISO 14396:2002), kW(hp)

129.4(174)

최소 중량, kg(lb)

18,800(41,450)

최대 중량, kg(lb)

21,200(46,740)

최대 굴착 깊이, mm(ft/in)

6,030(19’ 9”)

지면에서의 최대 도달 거리, mm(ft/in)

9,290(30’ 6”)

최고 적재 높이, mm(ft/in)

6,960(22” 10”)

 

 

1 / 4

Cat® M320 휠형 굴삭기

제품 및 서비스 뉴스

Caterpillar에서 제공하는 최신 제품 및 엔진 공지를 확인하십시오.

최신 뉴스 보기

 

# # #

 

편집자 참고: Caterpillar 영업 구역별로 제품과 서비스 출시 주기가 다릅니다. Caterpillar는 해당 지역에서 제품 및 서비스와 관련된 Caterpillar의 특약점 네트워크, 공장 및 마케팅 자회사로부터 확인을 받은 후 제품 정보가 공개되도록 하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 제품 가용성 및 사양과 관련된 사항은 현지 특약점과 함께 확인하시기 바랍니다.

여기에서 사용된 기업 및 제품 이름을 포함한 CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, 각각의 로고, 'Caterpillar Yellow', 'Power Edge' 및 Cat 'Modern Hex' 상품 외장은 Caterpillar의 상표이며 허가 없이 사용할 수 없습니다.

VisionLink는 미국 및 기타 국가에 등록된 Trimble Navigation Limited의 상표입니다.

©2021 Caterpillar All Rights Reserved 

 

보도 관련 문의

Caterpillar 언론 보도 미디어 담당자

미주 지역

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

유럽, 아프리카, 중동 지역

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

독자 요청 사항

www.cat.com/requestCatinfo