Chargeuses sur pneus 950 et 962 Cat
Chargeuses sur pneus 950 et 962 Cat

Les performances haut de gamme et les technologies simples à utiliser améliorent l'efficacité opérationnelle et la productivité des nouvelles Chargeuses sur pneus 950 et 962 Cat®.

 

Pour diffusion en Amérique du Nord, en Europe, au Japon, en Corée du Sud et en Turquie : février  2023
Numéro de version : 690PR22

Offrant des performances haut de gamme, les nouvelles Chargeuses sur pneus de nouvelle génération 950 et 962 Cat® sont dotées de technologies standard simples à utiliser qui améliorent l'efficacité du conducteur, assurent des facteurs de remplissage de godet constants et augmentent la productivité jusqu'à 10 % par rapport aux modèles précédents. Ces chargeuses flexibles offrent des conceptions spécifiques afin d'exceller dans les applications les plus dures, tandis que les intervalles d'entretien sont prolongés pour des coûts d'entretien réduits jusqu'à 30 %.

Le moteur C7.1 Cat fiable, qui a fait ses preuves sur le terrain, offre une forte puissance volumique avec une combinaison de circuits électroniques, de carburant et d'air éprouvés. Équipé du système de régénération automatique Cat, le moteur est conforme aux normes américaine EPA Tier 4 Final, européenne Stage V, coréenne Tier 5 et japonaise Japan 2014 sur les émissions, sans interruption de fonctionnement. La pompe électrique d'amorçage de carburant, le séparateur eau/carburant et le filtre à carburant secondaire combinés avec la conception des composants et les processus de validation des machines se traduisent par une fiabilité et une disponibilité sans précédent.

Technologies simples d'utilisation

Toute une série de technologies standard sur les Chargeuses sur pneus 950 et 962 permettent de surveiller, de gérer et d'optimiser les opérations sur le chantier. Assurant une pesée* précise des matériaux, Cat Payload avec Assist affiche les données en temps réel pour améliorer la productivité et l'efficacité de chargement. Le conducteur peut dorénavant automatiser entièrement le chargement du godet à l'aide de la nouvelle fonction Autodig afin d'améliorer les facteurs de remplissage et les temps de chargement. En combinaison avec Autodig, les nouveaux pneus à réglage automatique contribuent à des techniques de chargement adéquates, ce qui réduit considérablement le patinage et l'usure des pneus.

Les nouveaux profils d'application permettent aux conducteurs de définir des profils personnalisés pour des applications spécifiques aux clients, en appuyant sur un seul bouton afin d'optimiser les réglages de la chargeuse en fonction de la tâche. Facilitant la manipulation de la chargeuse, des outils de travail sélectionnables à l'écran permettent aux conducteurs d'être plus productifs, quel que soit leur niveau d'expérience. Product Link™ qui connecte sans fil la machine au bureau, donne accès à des informations primordiales relatives à la production et à l'état de la machine pour prendre des décisions éclairées.

Des technologies Cat en option renforcent encore la productivité de la chargeuse et des conducteurs. Cat Advanced Payload disponible avec Assist comprend l'outil Tip Off Assist permettant d'automatiser le réglage de la charge du godet final afin de respecter l'objectif fixé. En outre, ses fonctions d'amélioration de la gestion des listes, d'intégration de chantier et d'échelle étendue permettent de gérer et d'améliorer la productivité. Autre possibilité d'améliorer la rentabilité des opérations, l'abonnement à l'application Cat Productivity en option fournit des informations détaillées et complètes sur les mesures à prendre.

Amélioration de l'efficacité et de la production

Les facteurs de remplissage de godet élevés et constants fournis par la nouvelle fonctionnalité Autodig avec pneus à réglage automatique assurent aux modèles 950 et 962 une productivité jusqu'à 10 % supérieure par rapport aux modèles précédents. L'embrayage simple et le changement de rapport entre butées de la boîte à 5 vitesses améliorent l'accélération et la vitesse dans les pentes. Les nouvelles chargeuses fournissent une meilleure traction avec des blocages de différentiel avant à disques de série, ainsi que des blocages de différentiel avant et arrière automatiques disponibles en option, afin d'accroître la productivité, de réduire le grattage des pneus et de réduire les coûts d'exploitation.

Selon les pays, les Chargeuses 950 et 962 sont équipées d'une timonerie en Z classique ou optimisée. La conception de la timonerie en Z classique fournit une force d'arrachage élevée au niveau du sol. La timonerie en Z optimisée offre une capacité de levage parallèle permettant une commande précise des outils de travail, ainsi qu'une grande force d'arrachage au niveau du sol.

Les godets Cat de la Série Performance équilibrent la forme du godet par rapport à la timonerie de la chargeuse, ce qui se traduit par des facteurs de remplissage plus élevés et une meilleure rétention des matériaux. L'attache rapide Cat Fusion™ facilite les changements d'outil, sans que le conducteur quitte la cabine, ce qui permet à la machine de passer rapidement d'une tâche à l'autre.

Confort et sécurité accrus

L'insonorisation, les joints et les montants visqueux de la cabine réduisent les niveaux de bruit et les vibrations ressenties par le conducteur pour un environnement de travail plus calme et plus confortable. Offrant un maximum de confort et de précision, le volant de direction à unité de mesure manuelle de série offre un contrôle précis de la machine. Un circuit de direction par manipulateur électrohydraulique en option remplace le volant de direction à unité de mesure manuel afin de réduire la fatigue du conducteur. Le nouveau tableau de bord et les écrans tactiles haute résolution à l'intérieur de la cabine permettent une utilisation intuitive et conviviale.

Les nouveaux modèles 950 et 962 sont équipés de série avec une caméra arrière améliorant la visibilité à l'arrière de la chargeuse et renforçant la sécurité au travail. L'excellente visibilité panoramique est obtenue grâce au pare-brise qui s'étend du sol au plafond, aux grands rétroviseurs avec rétroviseurs anti-angle mort intégrés et à la caméra arrière. Un système de visibilité panoramique (360°), la technologie radar Cat Detect, un éclairage d'accès et un système d'éclairage pour l'entretien sous le capot sont disponibles en option pour renforcer encore la sécurité et améliorer l'entretien.

Baisse du temps et des coûts d'entretien

Les frais courants des filtres et des liquides sont jusqu'à 30 % inférieurs sur les nouveaux modèles, grâce aux nouveaux intervalles de remplacement. Connectant la machine au service d'entretien d'un concessionnaire Cat, le dépistage des pannes à distance permet de diagnostiquer efficacement les problèmes, de sorte que la chargeuse peut reprendre le travail rapidement. Garantissant le fonctionnement des nouvelles chargeuses avec le logiciel le plus récent, la fonctionnalité de mise à jour à distance envoie les mises à jour logicielles à la machine en arrière-plan et l'installation peut être lancée en toute sécurité par le client, ce qui réduit l'impact sur les calendriers de production. L'application Cat permet de gérer l'emplacement, les heures et les programmes d'entretien du parc de machines et fournit des alertes concernant l'entretien requis.

Il est possible de commander les nouvelles Chargeuses 950 and 962 directement auprès de l'usine Caterpillar avec des configurations spécifiques à l'application afin d'optimiser les performances et la durée de vie de la machine dans le cadre des applications les plus difficiles. Sous réserve de la disponibilité régionale, les modèles pour l'industrie et les déchets comportent des protections et des renforts supplémentaires, tandis que le modèle destiné à l'exploitation forestière augmente les capacités de levage et d'inclinaison de la chargeuse.

Pour obtenir de plus amples informations sur les nouvelles Chargeuses sur pneus 950 et 962 Cat, contactez un concessionnaire Cat ou consultez le site : https://www.cat.com

* Non légal pour usage commercial.

 

Caractéristiques du produit

 

Modèle

950 Cat®

962 Cat

Moteur conforme à la norme européenne Stage V / EPA Tier 4f

C7.1 Cat

Puissance (ISO 14396:2002), kW (HP)

186 (249)

201 (269)

Poids en ordre de marche, kg (lb)

19 260 (42 461)

20 171 (44 469)

Charge limite d'équilibre statique au braquage maxi, kg (lb)

11 961 (26 369)

12 487 (27 529)

Force d'arrachage, kN (lbf)

181 (40 690)

189 (42 489)

Plage de contenance du godet, m3 (yd3)

2,67-9,90 (3,5-13)

2,67-9,90 (3,5-13)

Hauteur de charnière au levage maxi – levage standard, mm (ft/in)

4 009 (13’ 1”)

4 223 (13’ 10”)

Hauteur de charnière au levage maxi – grande hauteur de levage, mm (ft/in)

4 514 (14’ 9”)

4 511 (14’ 9”)

 

 

 

 

de

Chargeuse sur pneus 950 Cat

Afficher l'image en pleine taille
de

Chargeuse sur pneus 950 Cat

Afficher l'image en pleine taille
de

Chargeuse sur pneus 950 Cat

Afficher l'image en pleine taille
de

Chargeuse sur pneus 962 Cat

Afficher l'image en pleine taille
de

Chargeuse sur pneus 962 Cat

Afficher l'image en pleine taille
de

Chargeuse sur pneus 962 Cat

Afficher l'image en pleine taille
de

Chargeuse sur pneus 962 Cat

Afficher l'image en pleine taille

Actualités sur les produits et services

Voir les dernières annonces de produits et moteurs Caterpillar.

Voir les dernières infos

 

# # #

 

Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, VisionLink, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2022 Caterpillar Tous droits réservés 

 

 

Contact presse

Représentants Caterpillar de la presse professionnelle

Continent américain

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Pour toute demande d'informations

www.cat.com/requestCatinfo