Commande à distance Cat® Command
Commande à distance Cat® Command

Caterpillar étend la commande à distance Cat® Command à sa gamme de pelles hydrauliques, améliorant ainsi la sécurité d'utilisation des machines

 

Publication en Amérique du Nord et au Japon : août 2021
Numéro de version : 471PR21

Le nouveau système Cat® Command pour l'excavation permet de commander à distance certaines pelles hydrauliques Cat. Grâce à Command pour l'excavation, il n'est plus nécessaire d'avoir un conducteur dans la machine dans des environnements d'exploitation potentiellement dangereux. Ainsi, ce système améliore la sécurité d'utilisation de la machine, tout en réduisant la fatigue du conducteur pour augmenter la productivité. Six pelles hydrauliques Cat de 20 à 40 tonnes (modèles Cat 320, 323, 326, 330, 336 et 340) peuvent désormais être équipées de configurations de commande à distance dans et hors champ de vision.

Pour que les pelles hydrauliques Cat soient compatibles avec le système Command, il suffit qu'un concessionnaire installe un kit de terrain sur les machines neuves ou existantes du parc. Offrant une excellente visibilité, le kit comprend plusieurs caméras pour les opérations hors champ de vision depuis le poste de conduite Command. Elles permettent de voir la zone qui entoure la machine et de diffuser des flux vidéo sur site. Outre les caméras, les voyants lumineux, le microphone, le récepteur sans fil et l'antenne sont tous montés sur le dessus de la cabine pour minimiser les risques de dommages.

Parfaitement intégrées au système électronique de la pelle, les commandes Command permettent de bénéficier des mêmes réactions de la machine qu'en la conduisant dans la cabine. Il est ainsi possible de maintenir un niveau de productivité élevé avec une bonne distance de sécurité. Les fonctions technologiques de la machine, telles que Grade Assist (aide au nivellement), Swing Assist (aide à l'orientation) et la barrière électronique, peuvent également être réglées, activées et désactivées à distance : il n'est pas nécessaire de le faire manuellement depuis la cabine. Il est possible de passer efficacement de la commande à distance à la commande manuelle dans les pelles hydrauliques grâce à un contacteur au niveau du sol.

En permettant de commander confortablement les fonctions de creusement, de levage et de suivi depuis un endroit sûr, Command pour l'excavation permet de relancer la production immédiatement après des processus perturbateurs, tels que le décapage à l'abrasif dans les applications de carrière. Le système permet également de renforcer la sécurité et d'améliorer la productivité des machines sur toute une série de projets tels que les opérations dans des conditions instables, les friches industrielles, les travaux sur le littoral, la démolition, le déclassement de sites et l'arrimage.

Commande précise et souple

Command pour l'excavation offre une solution à la pénurie de main-d'œuvre en ouvrant des possibilités aux personnes ayant des limitations physiques qui les empêchent de monter dans l'équipement. Ainsi, le système attire une nouvelle génération de travailleurs tout en augmentant la longévité des conducteurs expérimentés. Retirer le personnel de la cabine offre également des avantages en matière de formation pour les nouveaux conducteurs.

Le système Command comprend deux options de commande à distance différentes. Idéale pour les opérations à distance temporaires ou d'urgence ne nécessitant aucune infrastructure de communication sur site, la console Command permet de contrôler la machine dans le champ de vision via une console légère et compacte, portée grâce à un harnais d'épaule confortable. Permettant de commander la machine jusqu'à une distance de 400 m (437 yd), la console n'ajoute pratiquement aucun délai de réponse aux fonctions de la pelle hydraulique. Les fonctionnalités de sécurité intégrées arrêtent tous les mouvements de la pelle hydraulique si le contacteur d'arrêt à distance est actionné, si la communication sans fil est perdue ou si la console est inclinée de plus de 45 degrés par rapport à sa position normale d'utilisation.

Le nouveau poste de conduite Command permet d'utiliser une machine hors champ de vision dans le confort d'un bureau climatisé sur site ou à plusieurs kilomètres de distance, la distance n'étant limitée que par les capacités du réseau sans fil. En réduisant les immobilisations dues aux changements d'équipe ou la nécessité de se rendre sur le chantier, les conducteurs peuvent facilement contrôler jusqu'à cinq machines différentes sur un même site ou sur des sites différents à partir d'un seul poste.

Éliminant les vibrations fatigantes des mouvements de la machine sur le site, le poste de conduite Command personnalisé reflète l'environnement de la cabine et place les utilisateurs dans une position assise confortable qu'ils connaissent bien, qui simule la commande traditionnelle de la machine. Le poste comprend des commandes par manipulateur et par pédale pour utiliser tous les équipements de l'entreprise compatibles avec Command. Des supports d'écran universels placés devant l'utilisateur permettent de voir facilement le flux vidéo des caméras de la pelle hydraulique, tandis que des écrans tactiles semblables à ceux de la cabine permettent de contrôler la machine.

Pour plus d'informations sur le nouveau système Cat Command pour l'excavation, contactez votre concessionnaire Cat local ou visitez le site https://www.cat.com/commandforexcavating.

 

de

Console Cat® Command utilisée pour commander à distance une pelle hydraulique Cat® 320 sur une colline de gravier meuble.

de

Postes de conduite Cat® Command utilisés dans un environnement de bureau pour commander à distance des pelles hydrauliques et des chargeuses sur pneus dans un terminal fluvial afin de décharger des péniches et d'expédier des cargaisons.

de

Pelle hydraulique Cat® 320 commandée à distance pour charger des camions sur le bord d'une colline.

de

Pelle hydraulique Cat® 320 commandée à distance dans la soute d'un navire.

de

Console Cat® Command utilisée pour commander à distance une pelle hydraulique Cat® 320 sur une colline de gravier meuble.

 

 

Actualités sur les produits et services

Découvrez les dernières annonces de produits et moteurs Caterpillar.

Voir les dernières actualités

 

# # #

 

Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2021 Caterpillar Tous droits réservés 

 

 

Contact presse

Représentants Caterpillar de la presse professionnelle

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Pour toute demande d'informations

www.cat.com/requestCatinfo