Nouvelles chargeuses sur pneus 980 et 982 Cat®
Nouvelles chargeuses sur pneus 980 et 982 Cat®

Les nouvelles chargeuses sur pneus 980 et 982 Cat® offrent des performances haut de gamme, une productivité accrue et des coûts d'entretien réduits

Pour diffusion en Amérique du Sud, Afrique, Moyen-Orient, Turquie, Eurasie, Chine, Asie du Sud-Est, Inde, Indonésie, Australie, Nouvelle-Zélande :novembre 2021
Numéro de version : 320PR21


Offrant des performances de premier ordre dans la catégorie des chargeuses sur pneus de 9 à 11 tonnes, les nouvelles chargeuses sur pneus de taille moyenne 980 et 982 Cat® sont jusqu'à 10 % plus productives et réduisent les coûts d'entretien jusqu'à 12 % par rapport aux modèles 980M, 980L et 982M précédents. Ces nouvelles chargeuses sur pneus disposent d'une plate-forme étendue qui permet d'accroître le rendement de la machine et d'améliorer l'efficacité opérationnelle. 

Nouvelle technologie : informations exploitables en temps réel

Standard Cat Payload* avec Assist sur toutes les chargeuses séries 980 et 982 mesure précisément le poids des charges utiles de godet, pour que les conducteurs puissent charger correctement du premier coup, systématiquement. Cette nouvelle technologie inclut des fonctions de pesée à faible levage et de déversement manuel. Cat Advanced Payload* en option permet d'étendre les fonctionnalités du système avec les modes Gestion de listes, Multitâches & Ajout manuel et Assistance de basculement. Compatible avec des logiciels de station de pesage tiers, il peut intégrer sans fil la machine au processus de pesage avec la fonction Envoyer pour le chargement (abonnement supplémentaire obligatoire).

Le nouveau système Autodig avec pneus à définition automatique encourage les techniques de chargement approprié, ce qui réduit de manière significative le patinage des pneus et le temps de chargement. Il peut automatiser l'intégralité du cycle de charge du godet afin de fournir en continu des facteurs de remplissage de godet élevés pour une productivité supérieure de 10 %.

En série avec le système Autodig et les pneus à définition automatique, les nouveaux modèles utilisent des profils d'application, dans lesquels il est possible de définir d'une simple pression sur un bouton plusieurs paramètres machine afin d'optimiser les paramètres de l'application concernée. Il est possible de créer des profils personnalisés pour répondre à des besoins client spécifiques. Des supports de travail sélectionnables à l'écran, ainsi qu'une disposition rationalisée des nouvelles commandes, garantissent une grande simplicité d'utilisation pour permettre aux conducteurs d'être plus productifs.

Confort et sécurité

La nouvelle cabine du conducteur est facile d'accès grâce à une large porte, des marches en forme d'escalier et des barres d'appui pour une meilleure stabilité. Le nouveau siège à suspension réglable est présent sur les niveaux Comfort, Deluxe et Premium, avec des options de chauffage et chauffage/refroidissement pour un confort optimal quelle que soit la saison. Les ceintures de sécurité sont désormais surveillées et le système peut être enrichi d'un gyrophare extérieur pour permettre aux superviseurs d'optimiser la sécurité sur le chantier. Les conducteurs de grande taille apprécieront l’espace pour les jambes dans la nouvelle cabine, tandis que l'insonorisation, les joints et les montants visqueux de la cabine réduisent le bruit et les vibrations pour offrir un environnement de travail plus calme. Le système antitangage de nouvelle génération fait office d'amortisseur afin d'améliorer le confort sur les terrains difficiles.

Le nouveau tableau de bord et l'écran tactile haute résolution des chargeuses permettent une commande de la machine intuitive et conviviale pour des performances améliorées. Le circuit de direction par manipulateur électrohydraulique monté sur le siège offre une très grande précision sur les nouveaux modèles 980 (en option) et 982 Cat, sans avoir à étirer le bras, pour un meilleur confort et une mesure précise de la charge. Un volant conventionnel est également disponible sur le modèle 980. La commande automatique du circuit de climatisation maintient la fraîcheur souhaitée dans la cabine.

Les nouvelles chargeuses sont désormais équipées d'un système Pousser pour démarrer qui requiert un ID de conducteur valide pour démarrer le moteur. L'ID de conducteur fonctionne avec l'entrée d'un mot de passe à l'écran ou à l'aide d'une clé Bluetooth™ Cat en option. Il peut faire office de système de sécurité machine avec restriction d'utilisation programmable.

Le pare-brise s'élevant du sol au plafond améliore la visibilité vers l'avant de la machine, tandis que la caméra arrière de série et des rétroviseurs convexes et anti-angle mort améliorent la visibilité autour de la machine afin de renforcer la sécurité du conducteur. Plusieurs options, comme le radar Cat Detect pour avertir les conducteurs en cas de danger et un système de visibilité à vues multiples (360°), sont disponibles pour fournir un niveau de surveillance supplémentaire autour des chargeuses et garantir un fonctionnement en toute sécurité.

Économies d'entretien significatives

La plupart des intervalles de maintenance sont prolongés pour le circuit hydraulique (huiles et filtres), ce qui réduit les coûts et l'immobilisation de la machine. Tous les modèles facilitent l'accès aux centres d'entretien électrique et hydraulique ainsi qu'aux points de lubrification groupés pour un entretien rapide et facile.

Les technologies Remote services sur les nouvelles chargeuses sur pneus de taille moyenne Cat permettent d'éviter les déplacements sur site inutiles et garantissent que les machines fonctionnent avec des performances optimales (nécessite une couverture appropriée du réseau cellulaire). La fonction de dépistage des pannes à distance connecte la machine au service client du concessionnaire en direct pour un diagnostic rapide des codes d'anomalie sans connexion de câble sur la machine.

Grâce à la mise à jour à distance, vous êtes sûr que les chargeuses sur pneus fonctionnent avec la version la plus récente du logiciel tout en surveillant l'activité des machines. Les fichiers de mise à jour sont envoyés à la machine en arrière-plan et l'installation peut être lancée en toute sécurité par le client depuis le portail Web Remote Services Cat, ce qui réduit l'impact sur les calendriers de production. En plus de gérer l'emplacement, les heures et les calendriers d'entretien des chargeuses du parc, le portail Web connecte les gestionnaires de parc à la machine et les demandes de service au concessionnaire peuvent s'effectuer depuis un appareil mobile.

Outils de travail

Les godets Série Performance équilibrent la forme du godet par rapport aux capacités de timonerie, ce qui se traduit par des facteurs de remplissage plus élevés et une meilleure rétention des matériaux par comparaison aux autres godets de capacité nominale identique. Les outils Cat Work Tools font partie intégrante de la conception complète des machines et ils contribuent de manière significative aux performances et à l'efficacité des chargeuses sur pneus Cat.

Le nouveau modèle 980 Cat peut être équipé de l'attache rapide Fusion™ en option, qui permet des changements rapides de godet sans quitter la cabine. Les entrepreneurs ont également le choix entre plusieurs configurations spécifiques pour optimiser les performances et la longue durée de vie des chargeuses dans les applications difficiles (Industries et déchets, Exploitation forestière, Godet pour aciéries et Porte-blocs notamment).

Pour obtenir d'autres informations à propos des nouvelles chargeuses sur pneus de taille moyenne 980 et 982 Cat, contactez le concessionnaire Cat local ou consultez le site : https://www.cat.com.

*Non légal pour usage commercial

 

Spécifications de produit 980, 982 Cat®

 

Modèle

980 Cat®

982 Cat®

Moteur conforme à la norme européenne Stage V / EPA Tier 4f

C13 Cat®

C13 Cat®

Puissance (ISO 14396), kW (hp)

303 (406)

303 (406)

Poids en ordre de marche, kg (lb)

30 344 (66 877) *

35 510 (78 264)**

Charge limite d'équilibre statique au braquage maxi, kg (lb)

20 965 (46 208)*

22 418 (49 410)**

Force d'arrachage, kN (lbf)

227 (51 008)*

262 (59 060)**

Plage de contenance du godet, m3 (yd3)

4,0-14,5 (5,25-19)

4,8-17,2 (6,25-22,5)

Hauteur de charnière au levage maxi –
hauteur de levage standard, mm (ft/in)

4 554 (14’ 11”)

4 741 (15’ 6”)

Hauteur de charnière au levage maxi –
grande hauteur de levage, mm (ft/in)

4 775 (15’ 7”)

5 150 (16’ 10”)

*Avec godet normal GP hautes performances 5,4 m3 (7,0 yd3) doté d'une lame de coupe à boulonner
**Avec godet normal GP hautes performances 6,1 m3 (8,0 yd3) doté d'une lame de coupe à boulonner

 

de

Chargeuse sur pneus 982 Cat

de

Chargeuse sur pneus 982 Cat

de

Chargeuse sur pneus 980 Cat

de

Chargeuse sur pneus 980 Cat

de

Chargeuse sur pneus 982 Cat

de

Chargeuse sur pneus 982 Cat

Actualités sur les produits et services

Voir les dernières annonces de produits et moteurs Caterpillar.

Voir les dernières actualités

 

# # #

 

Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2021 Caterpillar Tous droits réservés 

 

Contact presse

Représentants Caterpillar de la presse professionnelle

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Pour toute demande d'informations

www.cat.com/requestCatinfo