Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Pour diffusion en Afrique, au Moyen-Orient, en Indonésie: mars 2023
Numéro de version : 73PR23
Construite à partir de composants Cat® 16 et 16H éprouvés, la nouvelle niveleuse 16 GC Cat combine un fonctionnement efficace et un prix d'acquisition plus bas, ce qui permet de réduire les coûts d'exploitation et d'acquisition. Sa structure comporte un volant et des leviers de commande classiques qui permettent un contrôle constant et précis de la lame pour la construction et l'entretien des routes de transport. Avec son versoir de 4,9 m (16 pieds), la nouvelle 16 GC polyvalente est adaptée à l'entretien des routes pour les opérations de construction, de carrière et d'exploitation minière utilisant des flottes de camions jusqu'à 91 tonnes (100 tonnes).
Avec sa puissance nette de 249 kW (334 ch), le robuste moteur C13 Cat fournit la puissance nécessaire pour effectuer efficacement le travail et répond aux normes d'émissions Tier 3 de l'EPA et équivalentes à celles de la phase IIA de l'UE. Le mode ECO standard sur la niveleuse permet d'économiser jusqu'à 5 % de carburant. Son ventilateur à la demande réduit encore la consommation de carburant et dissipe la chaleur sous le capot afin d’accroître la longévité des composants.
La commande électronique de l'accélérateur de la nouvelle 16 GC adapte la puissance et le couple du moteur aux exigences de l'application, ce qui permet un déblaiement plus productif et plus économe en carburant. Offrant huit vitesses avant et six vitesses arrière pour sélectionner le bon rapport pour le travail, sa transmission sous charge permet des changements de vitesse en douceur et des changements de direction rapides grâce au nouveau levier de vitesses ergonomique. Le blocage du différentiel assure une meilleure traction lors des travaux sur des matériaux meubles.
Fiabilité de fonctionnement
Des commandes hydrauliques rapides, précises et équilibrées permettent aux opérateurs de moduler avec précision les fonctions hydrauliques et d'atteindre rapidement les objectifs en matière de routes bien entretenues et de réduction des reprises. Un écran en cabine permet aux opérateurs de rester informés en accédant rapidement aux données de fonctionnement essentielles, notamment la vitesse actuelle et la vitesse demandée, le régime de la machine et du moteur, et l'angle d'articulation. Un inclinomètre numérique à lame, disponible en option, aide à maintenir une pente de surface constante pour un nivellement précis, sans qu'il soit nécessaire d'avoir du personnel sur le terrain pour vérifier manuellement le nivellement.
Construite pour une longue durée de vie avec des structures renforcées, la 16 GC est équipée d'un versoir circulaire à barre d'attelage réglable qui aide à maintenir les réglages serrés d'usine avec des bandes d'usure de la boule d'attelage, du cercle et de la lame qui peuvent être remplacés. Les dents renforcées du cercle et les inserts d'usure remplaçables augmentent la longévité des versoirs du cercle de traction. L'embrayage à glissement standard permet de protéger l'entraînement circulaire si le versoir heurte un objet immobile. Les accumulateurs de levage de lame standard permettent d'absorber les charges d'impact du bouclier et de protéger les outils d'engagement au sol et le châssis avant contre tout dommage potentiel.
Une gamme d'options permet de personnaliser la nouvelle 16 GC afin de répondre aux besoins spécifiques du chantier et d'accroître la polyvalence de la niveleuse. Le bloc de poussée disponible en option améliore les performances et l'efficacité de la machine, tandis que les défonceuses en option facilitent le nivellement sur les sols durs. Les protections en option – protections de l'essieu inférieur et de l'essieu avant – contribuent à protéger la machine contre les dommages pour une fiabilité à toute épreuve dans les conditions d'utilisation les plus exigeantes.
Entretien simplifié
S'appuyant sur la conception et les composants d'autres machines Cat, la nouvelle 16 GC est dotée de composants interchangeables avec les niveleuses Cat 16H, 16M et 16. Le fait que les pièces d'entretien soient communes à plusieurs machines Cat et que l'entretien et les réparations soient faciles d'accès augmente l'efficacité de l'entretien de la 16 GC. Le Cat Electronic Technician se connecte aux modules de commande électronique (ECM) de la machine pour simplifier le dépannage électronique.
Permettant aux entreprises de surveiller à distance les performances de la 16 GC, le nouveau Cat Product Link Elite™ rassemble et affiche une série d'informations sur les performances et l'état de la machine provenant du moteur, de la transmission et du système de commande et de guidage. Lorsqu'il est disponible, le système Remote Troubleshoot permet au concessionnaire d'exécuter à distance des tests de diagnostic de la machine pendant qu'elle fonctionne, afin de réduire les temps d'immobilisation. La fonction Remote Flash permet au concessionnaire d'envoyer des mises à jour logicielles à la machine, de sorte que le 16 GC fonctionne avec le logiciel le plus récent afin d'optimiser les performances et la productivité de l'équipement.
Les filtres groupés facilitent l'accès pour l'entretien préventif, tandis que le système de lubrification automatique en option réduit les besoins de graissage quotidiens et les réparations coûteuses potentielles des joints critiques. L'éclairage d'entretien en option permet une meilleure visibilité dans des conditions de faible luminosité. Afin de prolonger la durée de vie des composants, la 16 GC est équipée d'un arrêt différé du moteur pour permettre un refroidissement adéquat.
Pour plus de détails sur la nouvelle niveleuse 16 GC Cat, contactez un concessionnaire Cat ou visitez le site https://www.cat.com.
Moteur |
Cat® C13 |
Alimentation |
249 kW (334 hp) |
Poids |
31 809 kg / 70,127 lb |
Bouclier |
4,9 m (16 ft) |
# # #
Note aux rédacteurs : Caterpillar lance des produits et des services dans chacune de ses régions à des moments différents. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, de ses usines et de ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans la région concernée. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, VisionLink, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
©2023 Caterpillar Tous droits réservés
Contact presse |
Représentants Caterpillar de la presse professionnelle Continent américain Kate Kenny : Kenny_Kate@cat.com Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com Europe, Afrique, Moyen-Orient Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com |
Pour toute demande d'informations |