Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Para publicación: Febrero de 2023
IRVING, TEXAS – Caterpillar Inc. presentó el día de hoy el módulo de energía de gas natural Cat® XGC1900, una solución altamente eficiente y con gran densidad de potencia, cuyas bajas emisiones de NOx son de tan solo 250 mg/Nm3 y no requieren tratamiento posterior.
Ahora disponible en los distribuidores de equipos Cat en toda América del Norte, el módulo de energía Cat XGC1900 proporciona hasta 1900 kW de energía continua para soportar aplicaciones a gran escala como servicios públicos, infraestructura municipal, plantas de tratamiento de agua dulce y aguas residuales, así como minas y canteras. Está diseñado para ofrecer flexibilidad, ya que cambia fácilmente entre 50 y 60 Hz y en una gama de voltajes, lo que permite que una misma máquina satisfaga los diferentes requisitos de carga en diversas regiones y aplicaciones.
Impulsado por el motor de gas Cat G3516H, el nuevo módulo incluye un tren de gas con certificación CSA y refrigeración, atenuación del ruido, manejo del aire y otros componentes esenciales dentro de un contenedor de 12 metros resistente a la intemperie, que agiliza el transporte y el despliegue a la vez que ofrece una atenuación excepcional del sonido.
Además, el XGC1900 ofrece la mejor eficiencia de combustible de su clase y un consumo de aceite reducido, así como intervalos más prolongados entre cada servicio y mantenimiento, lo que reduce significativamente los costos operativos.
“A medida que los clientes incrementan la adopción de las ventajas del uso de combustibles gaseosos, este módulo de energía de alto rendimiento aborda las necesidades de energía continua a gran escala gracias a su potente combinación de confiabilidad, facilidad de servicio y bajas emisiones", dijo Tom Caldwell, Gerente general global de soluciones de alquiler de energía eléctrica en Caterpillar.
Capacidades dinámicas para los clientes
El grupo electrógeno de gas Cat XGC1900 ofrece numerosos beneficios que mejoran el rendimiento y reducen los costos operativos para los clientes. Cuenta con el sistema de control EMCP 4 de Caterpillar, que proporciona control, protección y monitoreo del motor y el grupo electrógeno. Su panel de control montado en el paquete y el panel de distribución de energía están accesibles desde el exterior, lo que facilita al operador el acceso y la capacidad de servicio.
El Cat XGC1900 está equipado con la tecnología Cat Connect que permite rastrear y administrar de forma remota el grupo electrógeno y mejorar la eficiencia operativa. La transmisión telemática envía información en tiempo real sobre el estado del combustible, el voltaje de la batería y el estado de funcionamiento. Los activos conectados respaldan la operación al máximo con información oportuna que ayuda a los clientes a controlar mejor los costos, mejorar el rendimiento y reducir los riesgos.
El Cat XGC1900 ofrece una excelente respuesta en condiciones ambientales de alta temperatura y altitudes elevadas, además está diseñado para una alta tolerancia al combustible, lo que permite el uso de gases con bajos índices de metano.
Reduce los niveles de sonido a 81 dB(A) a 7 metros por SAEJ1074, cuando se mide a 75 % de carga principal y 75 % de velocidad del ventilador. Además presenta un consumo de aceite reducido, así como intervalos más prolongados de servicio y mantenimiento.
Totalmente diseñado y probado por Caterpillar, el Cat XGC1900 utiliza tecnologías probadas e integradas a la perfección que hacen posible una operación confiable y sin complicaciones. Todas las soluciones de alquiler de energía de Cat están disponibles a través de la red mundial de distribuidores de equipos Cat. Los distribuidores de equipos Cat trabajan las 24 horas del día, todos los días del año para ayudar a satisfacer las necesidades de alquiler de emergencia y proporcionar una amplia gama de mantenimiento y servicios.
Para obtener información adicional sobre la gama completa de soluciones de alquiler de energía de Caterpillar, visite www.cat.com/rentalpower o envíe un correo electrónico a Electric_Power@cat.com.
###
Acerca de Caterpillar
Con ventas e ingresos en 2021 de USD 51 000 millones, Caterpillar Inc. es el fabricante número uno en el mundo de equipos para la construcción y minería, motores diesel todo terreno y de gas natural, turbinas de gas industriales y locomotoras diesel eléctricas. Llevamos casi 100 años ayudando a nuestros clientes a construir un mundo mejor y más sostenible, y estamos comprometidos y contribuyendo a un futuro con menos emisiones de carbono. Nuestros productos y servicios innovadores, respaldados por nuestra red global de distribuidores, ofrecen un valor excepcional que contribuye al éxito de los clientes. Caterpillar hace negocios en todos los continentes, operando fundamentalmente a través de tres segmentos principales: Industrias de la construcción, Industrias de recursos y Energía y transporte, y proporcionando financiación y servicios relacionados a través de nuestro segmento de Productos financieros. Visítenos en caterpillar.com o únase a la conversación en nuestros canales de redes sociales.
© 2022 Caterpillar. Todos los derechos reservados. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, “Caterpillar Corporate Yellow”, el “Power Edge” y la imagen comercial “Modern Hex” de Cat, así como la identidad corporativa y de producto que se utilizan en el presente, son marcas comerciales de Caterpillar y no se pueden usar sin permiso.
Consultas de prensa
Bob Chase
Gelia
Tel: +1 716-629-3230
bchase@gelia.com
Steve McDonagh
Caterpillar Inc.
steve.mcdonagh@cat.com