Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Los paquetes disponibles en el mercado incluyen módulos para la estabilización de la red eléctrica y el cambio temporal de la energía con ampliación opcional de la capacidad energética
Para su publicación a nivel mundial: Octubre de 2023
IRVING, TEXAS – Caterpillar Inc. anunció hoy el lanzamiento de los sistemas de almacenamiento de energía (ESS) de Cat®, un nuevo conjunto de tecnologías de baterías disponibles en el mercado que contribuyen a aumentar la fiabilidad y la calidad de la energía, mejorar la flexibilidad en el diseño de los sistemas eléctricos, apoyar la integración de fuentes energía renovables y reducir potencialmente los costos energéticos globales.
Ahora disponible con las opciones de compra o renta en los distribuidores de equipos Cat en determinadas regiones del mundo, las ofertas del ESS de Cat incluyen estabilización de la red eléctrica (PGS) de Cat y módulos de cambio temporal de la energía (ETS) de Cat con módulos de ampliación opcional de la capacidad energética (ECE). Los sistemas presentan diseños flexibles, escalables y modulares para una amplia gama de aplicaciones de sistemas de energía eléctrica distribuida, y ofrecen capacidades que incluyen asistencia transitoria de grupos electrógenos, integración y soporte de redes, cambio de energía del momento de generación al momento de uso, estabilización de potencia, corrección del factor de potencia e integración de energías renovables.
Los módulos estándar de 6.1 m incluyen baterías de ion-litio, el inversor bidireccional de Cat y un transformador de aislamiento para simplificar el transporte, la instalación, la integración y el mantenimiento. Una opción móvil autónoma y resistente, ideal tanto para aplicaciones fijas como de alquiler, que utiliza una superestructura de batería aislada de golpes, un remolque neumático y un controlador de microrredes a bordo para facilitar una implementación más rápida.
La flexibilidad y la solidez de los módulos de ESS de Cat los hacen ideales para un amplio espectro de aplicaciones, como instalaciones mineras y de producción de petróleo y gas fuera de la red, operaciones industriales y comerciales, productores independientes de energía (IPP) y pequeñas empresas de servicios públicos, centros de datos, pequeños municipios y campus universitarios.
“A través de estos módulos nuevos, los clientes pueden aprovechar rápidamente nuestras tecnologías de estabilización de la red eléctrica y de cambio temporal de la energía para soportar las cargas de los sitios con la escalabilidad que necesitan, comenta Jason Kaiser, Vicepresidente de la División de energía eléctrica de Caterpillar. Esto se aplica especialmente a aplicaciones que incorporan grupos electrógenos o fuentes de energía renovables”.
Sistemas de almacenamiento de energía (ESS) innovadores y flexibles de Cat®
Los módulos de ESS de Cat ofrecen amplias capacidades de almacenamiento de energía de rápida implementación mediante sistemas integrados, que incluyen almacenamiento de energía en batería, inversores, transformadores de aislamiento, sistemas de extinción de incendios y equipos auxiliares construidos en fábrica en contenedores resistentes a la intemperie. Utilizan baterías avanzadas de ion-litio con alta densidad energética, eficiencia de descarga/recarga y vida útil para compensar las fluctuaciones de potencia de las fuentes de energía renovables y ayudar a estabilizar las fuentes y cargas transitorias, tanto en el lugar como en la red eléctrica.
Los módulos de ESS de Cat protegen contra muchos de los problemas típicos de suministro eléctrico, como los cortes de energía, las caídas y subidas de tensión y las condiciones de subfrecuencia o sobrefrecuencia. Cuando se utilizan con grupos electrógenos, proporcionan la energía de reserva para disminuir las caídas transitorias de voltaje y frecuencia que resultan de la aplicación de grandes cargas. Están especialmente indicados para maximizar el rendimiento de los grupos electrógenos de gas natural de combustión pobre de alta eficiencia que funcionan en modo isla y en aplicaciones en las que la calidad del suministro eléctrico es fundamental.
Por ejemplo, el módulo PGS de Cat puede suministrar energía de reserva para permitir la parada de uno o más grupos electrógenos, reduciendo los costos de combustible y mantenimiento. Además, el sistema PGS permite apagar todos los grupos electrógenos en aplicaciones en modo isla, proporcionando ráfagas instantáneas de energía cuando las fuentes de energía renovables disminuyen temporalmente. La rápida capacidad de respuesta del ESS de Cat pueden permitir una mayor utilización de fuentes renovables al limitar la necesidad de sobredimensionar la potencia para hacer frente a las fluctuaciones y proporcionar una forma de almacenar energía durante los períodos de baja demanda.
Cada módulo de PGS de Cat tiene una potencia que va desde los 840 hasta los 1260 kW y proporciona una capacidad de 448 a 672 kWh. Se pueden utilizar en paralelo múltiples módulos de PGS de Cat para aumentar la potencia total por encima de los 100 MW.
Con una potencia de 570 a 1000 kW, los módulos de ETS de Cat pueden combinarse con módulos de ampliación de la capacidad energética (ECE) para conseguir entre 1500 y 9100 kWh de capacidad de desfase energético. Los módulos de ETS pueden cargarse desde cualquier fuente, incluidas las renovables, los grupos electrógenos o la red, y pueden descargarse en cualquier carga o en la red. Los módulos de ETS pueden realizar todas las funciones de los módulos de PGS y permiten el uso del exceso de energía renovable, facilitando la reducción de picos y proporcionando soporte a la red. Los módulos de ETS de Cat pueden funcionar en paralelo con módulos de PGS o grupos electrógenos para aumentar la potencia o la capacidad de funcionamiento.
Los sistemas de almacenamiento de energía de Cat se aprovechan mejor con el controlador maestro de microrredes (MMC) de Cat. Esta unidad optimiza el funcionamiento de toda la microrred manteniendo las cargas continuamente energizadas con energía de alta calidad al menor costo, gestionando el flujo de energía de cada fuente del sistema. El MMC de Cat está diseñado para aumentar la penetración renovable despachando eficazmente la combinación adecuada de fuentes de energía durante el funcionamiento en tiempo real.
Todos los módulos de ESS de Cat pueden estar equipados con Cat Connect Remote Asset Monitoring (RAM), una solución avanzada de recopilación de datos, visualización, informes y alertas. Mediante una interfaz web fácil de usar o la aplicación móvil de Cat RAM, esta tecnología ayuda a monitorear y gestionar el funcionamiento del sistema en tiempo real, confirmar los ahorros de costos deseados, detectar problemas potenciales, solucionar los problemas de forma remota, ofrecer archivos a largo plazo del historial de rendimiento del emplazamiento e identificar oportunidades de mejora operativa o del sistema.
En función del nivel de suscripción seleccionado, Cat Connect RAM puede monitorear y analizar entre 13 y 200 indicadores clave de rendimiento a intervalos de un segundo, y puede configurarse para usar una conexión satelital, móvil o de red local para proporcionar información a los contactos clave de los clientes y a los técnicos de los distribuidores de equipos Cat.
Para las aplicaciones de Norteamérica, Caterpillar ofrece soluciones de energía como servicio (EaaS) mediante tecnologías que envían automáticamente las unidades en el lugar de los clientes para generar y almacenar energía en los momentos óptimos para obtener el máximo ahorro de costos. Con la posibilidad de supervisar y gestionar los recursos energéticos distribuidos, las capacidades de EaaS permiten a los clientes participar en programas del mercado energético para rentabilizar aún más sus activos.
Caterpillar ofrece sistemas innovadores de energía diseñados para la durabilidad, la confiabilidad y el valor agregado, incluyendo opciones de alquiler flexibles. La empresa ofrece soporte de productos a nivel mundial, con piezas y servicios integrados en convenios de valor para el cliente disponibles a través de la red de distribuidores autorizados de equipos Cat. Además, los técnicos de los distribuidores están capacitados para brindar un rango completo de servicios y mantenimiento que ayuda a los clientes a optimizar los costos totales de propiedad de los equipos Cat.
Si desea más información, visite www.cat.com/microgrid o envíe un correo electrónico a Electric_Power@cat.com.
###
Acerca de Caterpillar
Con ventas e ingresos en 2022 de USD 59.4 mil millones, Caterpillar Inc. es el fabricante número uno en el mundo de equipos para la construcción y minería, motores diésel todo terreno y de gas natural, turbinas de gas industriales y locomotoras diésel eléctricas. Llevamos casi 100 años ayudando a nuestros clientes a construir un mundo mejor y más sostenible, y estamos comprometidos y contribuyendo a un futuro con menos emisiones de carbono. Nuestros productos y servicios innovadores, respaldados por nuestra red global de distribuidores, ofrecen un valor excepcional que contribuye al éxito de los clientes. Caterpillar hace negocios en todos los continentes, operando fundamentalmente a través de tres segmentos principales: Industrias de la construcción, Industrias de recursos y Energía y transporte, y proporcionando financiación y servicios relacionados a través de nuestro segmento de Productos financieros. Visítenos en caterpillar.com o únase a la conversación en nuestros canales de redes sociales.
©2023 Caterpillar. Todos los derechos reservados. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, “Caterpillar Corporate Yellow”, el “Power Edge” y la imagen comercial “Modern Hex” de Cat, así como la identidad corporativa y de producto que se utilizan en el presente, son marcas comerciales de Caterpillar y no se pueden usar sin permiso.
Consultas de prensa
Bob Chase
Gelia
Tel: +1 716-629-3230
bchase@gelia.com
Hazel Salmon
Caterpillar Inc.
Tel: +44 2890-495-162
Salmoh@cat.com