El nuevo grupo electrógeno compacto de gas natural Cat® DG450 amplía las oportunidades de respuesta a la demanda para clientes en zonas de no cumplimiento

Para su publicación a nivel mundial: 28 de marzo de 2024


IRVING, TEXAS – Caterpillar Inc. anunció hoy la introducción del grupo electrógeno compacto de gas natural Cat® DG450, una nueva solución energética de 450 kW con emisiones de NOx ultrabajas configurada específicamente para aplicaciones de no emergencia en zonas de no cumplimiento designadas por la Agencia para la protección del medio ambiente de los EE. UU. (EPA).

Ya disponible en los distribuidores de equipos Cat de Norteamérica, el grupo electrógeno compacto Cat DG450 utiliza hasta un 60 % menos espacio en comparación con las especificaciones tradicionales de grupos electrógenos de varias unidades, lo que reduce los costos de preparación del emplazamiento y ofrece una redundancia del sistema eléctrico con un presupuesto limitado.

El nuevo grupo electrógeno es compatible con la Cat Active Management Platform (AMP), una solución probada de sistemas de gestión de recursos energéticos distribuidos (DERMS) que ayuda a los clientes a monitorear, gestionar y rentabilizar estos grupos electrógenos de gas natural y otras soluciones de energía Cat. Puede aplicarse con otros componentes del sistema de recursos energéticos distribuidos (DER), como las soluciones de almacenamiento de energía Cat, al tiempo que gestiona las reducciones de carga de los clientes. La plataforma supervisa los patrones de la red y de las instalaciones de los clientes, analiza las oportunidades en el sector energético y, a continuación, distribuye los DER para maximizar el rendimiento y rentabilizar los resultados sin interrumpir el funcionamiento normal de la empresa.

El grupo electrógeno compacto Cat DG450 ofrece un rendimiento superior en una amplia gama de presiones de combustible de gas natural para tuberías. Es adecuado para aplicaciones de energía de uso primario, reducción de picos de consumo y respuesta a la demanda, lo que lo convierte en la opción versátil para aplicaciones industriales y de fabricación pequeñas y medianas, instalaciones agrícolas, infraestructuras municipales, empresas comerciales y edificios de oficinas.

“A medida que los programas de respuesta a la demanda se vuelven más frecuentes como un medio para ampliar rápidamente la capacidad de energía en zonas de no cumplimiento, el grupo electrógeno compacto Cat DG450 ofrece a los clientes soluciones fiables que pueden monetizarse fácilmente en momentos de alta demanda de energía”, comentó Jaime Mineart, vicepresidente senior de la División de energía eléctrica.

Las zonas de no cumplimiento son regiones de los EE. UU. designadas por la EPA que superan los límites de uno o más criterios de contaminación en las que las autoridades reguladoras locales pueden establecer límites de emisiones estacionarias más estrictos que los niveles estándar de la EPA. Hay cientos de condados estadounidenses designados como zonas de no cumplimiento, entre ellos el sur de California, la costa oriental desde Nueva Inglaterra hasta el Atlántico medio y grandes municipios del este de Texas.

El grupo electrógeno compacto Cat DG450 está disponible con interruptor de alta tensión instalado de fábrica opcional en un módulo de control de una o varias redes eléctricas fácil de usar con funciones de conmutador de transferencia automática. Su equipo de comunicación con la red permite monitorear y controlar varias unidades para facilitar la rentabilidad de los DER, mientras que las opciones de conexión del kit de cables precortados simplifican la instalación de hasta cuatro unidades.

El grupo electrógeno está diseñado para cumplir el requisito de restablecimiento de energía de la NFPA para sistemas de Nivel 1 y aceptar el 100 % de la carga en bloque en un solo paso. Cumple los requisitos de la norma ISO 8528-5 de estado estacionario y aceptación de carga, y cuenta con la certificación UL 2200.

El equipo está previamente instalado en cada grupo electrógeno para permitir el acceso a Cat Connect Remote Asset Monitoring, que proporciona visualización de datos, informes y alertas a través de una interfaz web o una aplicación móvil fáciles de usar. Disponible con una suscripción, permite a los operadores y distribuidores de equipos Cat realizar el seguimiento y gestionar el funcionamiento de los grupos electrógenos, identificar posibles problemas, realizar soluciones remotas de fallas, gestionar los gastos operativos y aprovechar los archivos a largo plazo del historial de rendimiento del emplazamiento para identificar oportunidades de nuevas mejoras operativas y del sistema.

Amplia cartera de soluciones energéticas de gas natural

El grupo electrógeno compacto Cat DG450 es la última incorporación a la extensa línea de soluciones energéticas de Caterpillar alimentadas con gas natural, que ofrece a los clientes una versátil gama de opciones que generan energía cuando es necesario y, al mismo tiempo, les permite participar en programas del mercado energético.

La empresa presentó recientemente cuatro nuevos grupos electrógenos de gas Cat para aplicaciones de reserva y de respuesta a la demanda de tamaño pequeño a mediano de 350 kW a 500 kW, que ofrecen una densidad de potencia, una eficiencia del combustible y un rendimiento de emisiones mejorados.

Además, Caterpillar anunció la introducción de 15 nuevos grupos electrógenos de gas de 20 a 200 kW para sistemas de reserva en caso de emergencias, respuesta a la demanda y energía de uso primario en pequeñas aplicaciones de 60 Hz. Proporcionan una flexibilidad de combustible excepcional al funcionar con gas natural de tubería, propano y gas natural renovable con tecnología de cambio automático de combustible dual, lo que permite a los usuarios conectar fuentes de propano y gas natural a una sola unidad.

Caterpillar ofrece sistemas innovadores de energía diseñados para la durabilidad, la confiabilidad y el valor. La empresa ofrece soporte de producto a nivel mundial, con piezas y servicios a través de acuerdos de valor para el cliente, disponibles a través de la red de servicio y distribuidores autorizados de Cat. Además, los técnicos de los distribuidores de equipos Cat están capacitados para brindar un rango completo de servicios y mantenimiento que ayuda a los clientes a optimizar los costos totales de propiedad de los equipos Cat.

de

Grupo electrógeno de gas natural compacto Cat® DG450

Noticias de productos y servicios

Consulte los anuncios sobre productos y motores de Caterpillar más recientes.

Consulte las últimas noticias

 

###

 

Acerca de Caterpillar 

Con ventas e ingresos en 2023 de USD 67.1 mil millones, Caterpillar Inc. es el fabricante número uno en el mundo de equipos para la construcción y minería, motores diésel todo terreno y de gas natural, turbinas de gas industriales y locomotoras diésel eléctricas. Desde hace 100 años hemos ayudado a nuestros clientes a construir un mundo mejor y más sostenible, y estamos comprometidos y contribuyendo a un futuro con menos emisiones de carbono. Nuestros productos y servicios innovadores, respaldados por nuestra red global de distribuidores, ofrecen un valor excepcional que contribuye al éxito de los clientes. Caterpillar hace negocios en todos los continentes, operando fundamentalmente a través de tres segmentos principales: Industrias de la construcción, Industrias de recursos y Energía y transporte, y proporcionando financiamiento y servicios relacionados a través de nuestro segmento de Productos financieros. Visítenos en caterpillar.com o únase a la conversación en nuestros canales de redes sociales.

© 2024 Caterpillar. Todos los derechos reservados. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, “Caterpillar Corporate Yellow”, el “Power Edge” y la imagen comercial “Modern Hex” de Cat, así como la identidad corporativa y de producto que se utilizan en el presente, son marcas comerciales de Caterpillar y no se pueden usar sin permiso.

Consultas de prensa

Bob Chase
Gelia
bchase@gelia.com

Amber Cawthorne
Caterpillar Inc.
Cawthorne_amber_r@cat.com