Caterpillar lanza el nuevo grupo electrógeno móvil Cat® XQ330 que cumple con los estándares avanzados de emisiones globales

Para publicación: Febrero de 2023

IRVING, TEXAS Caterpillar Inc. Caterpillar Inc. anunció hoy la introducción del grupo electrógeno diesel móvil Cat® XQ330, una nueva solución de energía para aplicaciones de energía de reserva y primaria que cumple con las normas de emisiones de Nivel 4 Final de la EPA de los Estados Unidos.

Impulsado por el eficiente motor diesel Cat C9.3B, el XQ330 tiene una potencia nominal de hasta 288 kW en modo de espera y 264 kW en funcionamiento principal a 60 Hz, y hasta 341 kVA en modo de espera y 310 kVA en aplicaciones de potencia principal a 50 Hz.

Diseñado para operar a niveles de ruido más bajos que los equipos que ofrece la competencia, el XQ330 agrupa componentes esenciales en un gabinete resistente a la intemperie, lo que agiliza su transporte, implementación y mantenimiento a la vez que ofrece una atenuación excepcional del sonido. También está equipado con numerosas características que le permiten estar listo para el alquiler, entre las que se incluyen: calentador del bloque del motor, cargador de batería, generador de imán permanente (PMG), salidas de voltaje conmutables y montaje opcional en un remolque.

El XQ330 está equipado con el panel de control digital EMCP 4.4, que proporciona todos los controles del grupo electrógeno y los indicadores del sistema en una única interfaz de fácil acceso, así como una funcionalidad de controlador lógico programable (PLC) que mejora la confiabilidad y la flexibilidad para adaptarse a los cambios en los procesos o los requisitos de la aplicación. Además, incluye medición de potencia con todas las funciones, relés de protección, visualización de parámetros del motor y el generador.

Está equipado con la tecnología Cat Connect que permite rastrear y administrar de forma remota el grupo electrógeno y mejorar la eficiencia operativa. La transmisión telemática envía información en tiempo real sobre el nivel del combustible, el nivel de líquido de escape diesel (DEF), el voltaje de la batería y el estado de funcionamiento. Los activos conectados respaldan la operación al máximo con información oportuna que ayuda a los clientes a controlar mejor los costos, mejorar el rendimiento y reducir los riesgos.

Los grupos electrógenos móviles diesel Cat cumplen con las normas de Nivel 4 Final de la EPA de los Estados Unidos. Pueden usar hasta el 100 % de aceite vegetal hidrotratado (HVO), un combustible diesel renovable que cumple con la norma EN15940.

“Caterpillar se ha ganado la reputación de ofrecer a los clientes soluciones de energía móvil con una versatilidad excepcional, y el Cat XQ330 está equipado con una amplia gama de características fáciles de operar diseñadas para numerosas aplicaciones, a la vez que cumple con los estrictos estándares de emisiones,” dijo Tom Caldwell, Gerente general global de soluciones de alquiler de energía eléctrica en Caterpillar.

Para más información sobre la gama completa de soluciones de alquiler de energía de Caterpillar, visite www.cat.com/rentalpower o envíe un correo electrónico a Electric_Power@cat.com.

de

Grupo electrógeno móvil Cat® XQ330

Noticias de productos y servicios

Consulte los anuncios sobre productos y motores de Caterpillar más recientes.

Consulte las últimas noticias

 

###

 

Acerca de Caterpillar

Con ventas e ingresos en 2021 de USD 51 000 millones, Caterpillar Inc. es el fabricante número uno en el mundo de equipos para la construcción y minería, motores diesel todo terreno y de gas natural, turbinas de gas industriales y locomotoras diesel eléctricas. Llevamos casi 100 años ayudando a nuestros clientes a construir un mundo mejor y más sostenible, y estamos comprometidos y contribuyendo a un futuro con menos emisiones de carbono. Nuestros productos y servicios innovadores, respaldados por nuestra red global de distribuidores, ofrecen un valor excepcional que contribuye al éxito de los clientes. Caterpillar hace negocios en todos los continentes, operando fundamentalmente a través de tres segmentos principales: Industrias de la construcción, Industrias de recursos y Energía y transporte, y proporcionando financiación y servicios relacionados a través de nuestro segmento de Productos financieros. Visítenos en caterpillar.com o únase a la conversación en nuestros canales de redes sociales.

© 2022 Caterpillar. Todos los derechos reservados. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, “Caterpillar Corporate Yellow”, el “Power Edge” y la imagen comercial “Modern Hex” de Cat, así como la identidad corporativa y de producto que se utilizan en el presente, son marcas comerciales de Caterpillar y no se pueden usar sin permiso.

Consultas de prensa

Bob Chase
Gelia
Tel: +1 716-629-3230
bchase@gelia.com

Steve McDonagh
Caterpillar Inc.
steve.mcdonagh@cat.com