Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Para su publicación a nivel mundial: 8 de mayo de 2023
IRVING, TEXAS – Caterpillar Inc. anunció hoy que la compañía acaba de incorporar dos soluciones móviles nuevas a su línea de grupos electrógenos diésel móviles que cumplen con las normas sobre emisiones Fase V de la Unión Europea (UE).
Ahora disponible a través de la red de distribuidores Cat®, el Cat XQP20 y el Cat XQP550 cumplen con los requisitos de las normas Fase V, incluida una reducción del 90 % en los óxidos de nitrógeno en comparación con la norma Fase IIIA. Caterpillar ahora ofrece cinco grupos electrógenos móviles de 20 a 550 KVA de energía principal que cumplen con la normativa europea vigente.
El Cat XQP20 es una opción adecuada tanto para los propietarios como para los clientes de alquiler que necesitan una fuente confiable de energía para la construcción, para aplicaciones industriales y comerciales, y también para eventos al aire libre. El Cat XQP550 cumple con los requisitos de las especificaciones para una amplia variedad de entornos y aplicaciones, como manufactura, petróleo y gas, minería y construcción.
“La incorporación de estos grupos electrógenos móviles amplía nuestra capacidad para atender las necesidades de nuestros clientes europeos a través de una serie en expansión de nodos de energía fáciles de operar que cumplen con sus rigurosos requisitos de aplicación y al mismo tiempo cumplen con las normas sobre emisiones Fase V de la Unión Europea”, expresó Tom Caldwell, gerente general global de soluciones de alquiler de energía eléctrica de Caterpillar.
Listas para uso pesado en los lugares de trabajo
Las nuevas soluciones de energía móvil de Caterpillar ofrecen muchas prestaciones ideales para aplicaciones de alquiler. El Cat XQP20 está equipado con controles digitales GCCP1.3 fáciles de usar y tomacorrientes CE opcionales, lo que permite distribuir fácilmente la energía en toda un área de trabajo.
Por otra parte, el Cat XQP550 usa el panel de control digital XQCP, que proporciona todos los controles e indicadores de sistema del generador eléctrico en una única interfaz fácil de usar. Asimismo, la funcionalidad del controlador lógico programable (CLP) mejora la confiabilidad y la flexibilidad del Cat XQP550 para adaptarse a modificaciones en los requisitos de las aplicaciones o procesos.
Ambas soluciones móviles incluyen tecnología Cat Connect para realizar rastreo y administración, mejorar la eficiencia operativa, controlar los costos y reducir los riesgos en forma remota. Permite una operación óptima a través de información oportuna sobre el rendimiento, como ser el nivel de combustible, el estado de operación y el voltaje de la batería.
El Cat XQP20 y el Cat XQP550 están diseñados con un tanque de combustible de doble pared con un cubeto abierto que ayuda a proteger el entorno conteniendo derrames, mientras que la protección aislante perimetral (CIP) permite su operación en condiciones difíciles.
Las grandes estructuras base que absorben impactos, las conexiones para clientes aisladas de los interruptores y los tomacorrientes CEE opcionales están diseñados para facilitar el transporte, la configuración y el uso. Las rejillas de apoyo de los montacargas, los puntos de arrastre y un arco de elevación simplifican la carga, descarga y ubicación en el lugar de trabajo.
Los grupos electrónicos móviles de Cat que cumplen con la normativa europea sobre emisiones Fase V pueden usar hasta 100 % de aceite vegetal hidrotratado (HVO), un combustible diésel renovable que cumple con la norma EN15940.
Todos los grupos electrógenos móviles Cat están disponibles a través de la red mundial de distribuidores de equipos Cat. Los distribuidores de equipos Cat trabajan las 24 horas del día, todos los días del año para ayudar a satisfacer las necesidades de alquiler de emergencia y proporcionar una amplia gama de mantenimiento y servicios.
Si desea más información, visite www.cat.com/euv o envíe un correo electrónico a Electric_Power@cat.com.
###
Acerca de Caterpillar
Con ventas e ingresos en 2021 de USD 51 000 millones, Caterpillar Inc. es el fabricante número uno en el mundo de equipos para la construcción y minería, motores diesel todo terreno y de gas natural, turbinas de gas industriales y locomotoras diesel eléctricas. Llevamos casi 100 años ayudando a nuestros clientes a construir un mundo mejor y más sostenible, y estamos comprometidos y contribuyendo a un futuro con menos emisiones de carbono. Nuestros productos y servicios innovadores, respaldados por nuestra red global de distribuidores, ofrecen un valor excepcional que contribuye al éxito de los clientes. Caterpillar hace negocios en todos los continentes, operando fundamentalmente a través de tres segmentos principales: Industrias de la construcción, Industrias de recursos y Energía y transporte, y proporcionando financiación y servicios relacionados a través de nuestro segmento de Productos financieros. Visítenos en caterpillar.com o únase a la conversación en nuestros canales de redes sociales.
© 2022 Caterpillar. Todos los derechos reservados. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, “Caterpillar Corporate Yellow”, el “Power Edge” y la imagen comercial “Modern Hex” de Cat, así como la identidad corporativa y de producto que se utilizan en el presente, son marcas comerciales de Caterpillar y no se pueden usar sin permiso.
Consultas de prensa
Bob Chase
Gelia
Tel: +1 716-629-3230
bchase@gelia.com
Steve McDonagh
Caterpillar Inc.
steve.mcdonagh@cat.com