Caterpillar presenta el grupo electrógeno de gas natural de respuesta rápida Cat® G3520, que permite reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en aplicaciones cruciales de 50 Hz

Para publicación: Agosto de 2024


IRVING, TEXAS – Caterpillar Inc. anunció hoy el lanzamiento del grupo electrógeno de gas natural de respuesta rápida Cat® G3520 para aplicaciones de 50 Hz. Esta solución energética ofrece una aceptación de carga y una respuesta transitoria líderes en el mercado para operaciones cruciales con un combustible que reduce las emisiones gases de escape.

El grupo electrógeno de respuesta rápida Cat G3520 de alta densidad de potencia es ideal para una amplia gama de aplicaciones, incluidos hospitales, centros de datos, complejos comerciales, escuelas, edificios gubernamentales y universidades, así como instalaciones industriales y de investigación.

Ya disponible en los distribuidores de equipos Cat de todo el mundo, el grupo electrógeno de respuesta rápida Cat G3520 proporciona 2.6 MW (3250 kVA) para energía de reserva en caso de emergencia y respuesta a la demanda. Diseñado para cumplir el estándar ISO8528-5 G2, arranca y acepta carga desde un arranque en frío en 10 segundos, y es capaz de recibir y recuperarse de una carga en bloque del 100 %.

“A medida que nuestros clientes globales buscan energía indispensable que también pueda ayudar a cumplir sus objetivos de sustentabilidad, el grupo electrógeno de respuesta rápida Cat G3520 proporciona una opción de alto rendimiento de gas natural que ayuda a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con las soluciones de respaldo tradicionales”, dijo Melissa Busen, vicepresidenta de la División de energía eléctrica de Caterpillar.

El grupo electrógeno de rápida respuesta Cat G3520 se suma a la probada cartera de soluciones energéticas de gas natural de Caterpillar que ofrecen capacidades de respuesta rápida. Caterpillar suministra nodos de potencia de reservar de 60 Hz de 750 kW a 2.5 MW certificados por la Agencia para la protección del medio ambiente de los EE. UU. (EPA) para aplicaciones de emergencia y no emergencia.

Cuenta con el sistema de control EMCP 4 de Caterpillar, que proporciona control, protección y monitoreo del motor y del grupo electrógeno. Las capacidades de comunicación Ethernet del sistema de control facilitan su integración en los sistemas de gestión de edificios. Las funciones ampliadas de este paquete incluyen un tren de gas, radiadores montados en paquete y cableado simplificado para facilitar la instalación.

Para mejorar el rendimiento, el grupo electrógeno de respuesta rápida Cat G3520 puede configurarse con el sistema de control de energía Cat (ECS), un nuevo conjunto de controladores integrados, conectados y escalables. El ECS de Cat permite a los clientes gestionar necesidades energéticas que van desde un único grupo electrógeno hasta soluciones de microrredes completas que optimizan varias fuentes de generación de energía para aumentar la resistencia, las emisiones y los costos.

Si desea más información, visite cat.com/powergeneration.

de

Grupo electrógeno de respuesta rápida Cat® G3520

Noticias de productos y servicios

Consulte los anuncios sobre productos y motores de Caterpillar más recientes.

Consulte las últimas noticias

 

###

 

Acerca de Caterpillar

Con ventas e ingresos en 2023 de USD 67.1 mil millones, Caterpillar Inc. es el fabricante número uno en el mundo de equipos para la construcción y minería, motores diésel todo terreno y de gas natural, turbinas de gas industriales y locomotoras diésel eléctricas. Llevamos casi 100 años ayudando a nuestros clientes a construir un mundo mejor y más sostenible, y estamos comprometidos y contribuyendo a un futuro con menos emisiones de carbono. Nuestros productos y servicios innovadores, respaldados por nuestra red global de distribuidores, ofrecen un valor excepcional que contribuye al éxito de los clientes. Caterpillar hace negocios en todos los continentes, operando fundamentalmente a través de tres segmentos principales: Industrias de la construcción, Industrias de recursos y Energía y transporte, y proporcionando financiamiento y servicios relacionados a través de nuestro segmento de Productos financieros. Visítenos en caterpillar.com o únase a la conversación en nuestros canales de redes sociales.

©2024 Caterpillar. Todos los derechos reservados. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, “Caterpillar Corporate Yellow”, el “Power Edge” y la imagen comercial “Modern Hex” de Cat, así como la identidad corporativa y de producto que se utilizan en el presente, son marcas comerciales de Caterpillar y no se pueden usar sin permiso.

Consultas de prensa

Bob Chase
Gelia
bchase@gelia.com

Steve McDonagh
Caterpillar Inc.
steve.mcdonagh@cat.com