Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Al diseñar los sistemas de generadores, los ingenieros eléctricos deben asegurar que los generadores y los sistemas eléctricos del edificio que respaldan sean adecuados para la aplicación específica. Ya sea al proporcionar potencia de reserva para instalaciones de atención médica o potencia principal para plantas de procesamiento, los ingenieros deben tomar decisiones con respecto al tamaño del generador, los tipos de carga, si los generadores deben ser puestos en paralelo, el almacenamiento del combustible, los escenarios de conmutación y muchos otros criterios.
Por Leslie Fernández, PE, LEED AP, JBA Consulting Engineers, Las Vegas
14/06/2017
Objetivos de aprendizaje
Nota del editor: Debido a la extensión de este tema, este artículo se divide en tres partes:
Parte 1: la necesidad de potencia de respaldo, los requisitos del código y las clasificaciones de los generadores; por qué se prefiere el diésel; y las ventajas de los sistemas de generadores puestos en paralelo.
Parte 2: equipos de conmutación puestos en paralelo, sus componentes y modos comunes de puesta en paralelo.
Parte 3: consideraciones sobre la instalación, la interconexión con la empresa de servicios públicos y el dimensionamiento del generador. Asimismo, se presentarán dos sistemas de generadores puestos en paralelo existentes y se destacarán sus elementos de puesta en paralelo.
La instalación y puesta en marcha de grupos electrógenos puestos en paralelo es un proceso complejo. Los fabricantes o integradores cualificados tienen experiencia con los relés de protección, la puesta a tierra del sistema y otras cuestiones de la puesta en paralelo más allá de la funcionalidad del grupo electrógeno.
Consideraciones sobre la instalación
Trabajar con un fabricante que tenga una gran experiencia en la puesta en paralelo en una amplia gama de aplicaciones y que asume la responsabilidad de una instalación correcta es clave para el éxito de un proyecto, incluso en la aplicación de puesta en paralelo más básica. Hay varias consideraciones que un instalador experimentado tiene en cuenta.
Coordinación selectiva. NFPA 70-2017: según el Código Eléctrico Nacional (NEC, National Electrical Code), se requiere una coordinación selectiva para las cargas de emergencia y las de reserva exigidas por la ley. Cualquier dispositivo de protección posterior se debe coordinar con la protección de sobrecorriente anterior, como los disyuntores puestos en paralelo o un disyuntor montado en el generador. La coordinación con un disyuntor de caja moldeada (MCCB, molded-case circuit breaker) montado en el grupo electrógeno con un disparo instantáneo será muy compleja y requerirá, en la mayoría de los casos, que los disyuntores posteriores se suministren del mismo fabricante de disyuntores que el MCCB montado en el grupo electrógeno. Es mucho más fácil coordinar con un disyuntor, que en la mayoría de los casos se utiliza en los equipos de conmutación puestos en paralelo, porque suele estar equipado con una unidad de protección contra sobrecorriente programable específicamente para la coordinación. Cuando el control del generador incluye una protección de sobrecorriente integral con certificación UL, la coordinación entre el grupo electrógeno y el disyuntor puesto en paralelo se simplifica porque la curva de protección contra sobrecorriente se optimiza para permitir el máximo retardo de tiempo permisible mientras se protege el alternador.
Separación. Según el NEC, se exige que los equipos y la distribución de emergencia, de reserva exigidos por la ley y de reserva opcional estén separados entre sí. En el caso de los grupos electrógenos puestos en paralelo, esto significa que las cargas de emergencia, de reserva exigidas por la ley y de reserva opcional se deben alimentar del bus de carga del equipo de conmutación puesto en paralelo (PSG, Paralleling Switchgear) mediante disyuntores independientes en compartimentos o secciones físicas distintas en la línea del equipo de conmutación.
Aislamiento. Para una máxima fiabilidad y seguridad, debe haber medios para desconectar de forma individual cada generador del bus puesto en paralelo situado en el PSG. Sin este medio de desconexión (que suele ser un disyuntor de entrada), una falla en un generador puede hacer que todos los generadores queden inoperables. Todos los generadores se tienen que bloquear para realizar trabajos de mantenimiento en cualquiera de ellos, de acuerdo con la norma NFPA 70E-2015: Norma para la Seguridad Eléctrica en el Lugar de Trabajo. Sin medios de desconexión, se perderá gran parte del valor de tener un generador redundante.
Conexión de la generación de reserva al servicios público
Cada empresa de servicios públicos tiene requisitos y regulaciones específicos para la puesta en paralelo de los generadores con sus sistemas de distribución. Estas empresas son responsables de proteger su sistema de distribución de las fallas, las subidas de voltaje, la mala calidad de la energía o la interrupción del suministro a sus clientes. En el caso de algunos servicios públicos, es posible que sea la primera vez que se permita la conexión de un sistema de generadores en paralelo de transición cerrada. Por lo tanto, es primordial que el ingeniero comience el proceso de conexión de servicios públicos a principios de la fase de diseño y que continúe el proceso de coordinación hasta obtener una aprobación exitosa del sistema de puesta en paralelo de generadores. No cumplir con alguno de los requisitos o las preocupaciones de la puesta en paralelo puede demorar el arranque y posiblemente aumentar los costos del proyecto, así como también demorar la ocupación o la operación de la planta.
La mayoría de los servicios públicos considerarán que los sistemas de generación de respaldo de transición cerrada superiores a 1 MW son similares a los sistemas de generación distribuidos. En muchos casos, los requisitos de interconexión de los servicios públicos también afectarán al equipo de conmutación de servicio de la planta. A continuación, se encuentran algunos de los requisitos de interconexión que pueden aplicarse a las instalaciones de los sistemas de generadores de respaldo en paralelo.
Cronología. Los servicios públicos indicarán la cronología y los hitos desde que el servicio público recibe la aplicación hasta la revisión inicial por parte de este, el convenio del estudio de factibilidad y los hallazgos, el convenio del estudio del impacto y los hallazgos, el convenio del estudio de la planta y los hallazgos y el convenio de interconexión. En el caso de los sistemas de respaldo, esta firma ha tenido la experiencia de que muchos de estos hitos no siempre pueden aplicarse debido a que las compañías de servicios públicos han implementado estándares de interconexión para las aplicaciones de generación de respaldo.
Tarifas del servicio público. Estas tarifas cubren las tarifas de aplicación, los cargos de servicio público por el tiempo que pasó en una interconexión y estudio (aquellos mencionados anteriormente en "Cronología") y cargos por actualizaciones de la planta de servicios públicos, si fuese necesario.
Equipo. El servicio público requiere la interconexión de equipos, incluidos los siguientes:
Inspecciones de servicios públicos. Por lo general, la empresa realizará varias inspecciones para garantizar el cumplimiento de los requisitos e incluir la inspección física de la planta generadora y las pruebas de las operaciones de relés de protección. Una vez completados estos requisitos de inspección, la empresa notifica al solicitante que la solicitud de interconexión está aprobada y que el sistema de generación de respaldo puede ponerse en funcionamiento.
Dimensionamiento de grupos electrógenos
Generalmente es una buena práctica dimensionar el sistema de puesta en paralelo con un software de dimensionamiento de generadores y solicitar la ayuda de un representante del fabricante. Muchos factores afectan el dimensionamiento de los grupos electrógenos, lo que hace que demande mucho tiempo calcular manualmente la capacidad requerida de los generadores. El software de dimensionamiento disponible de los principales fabricantes de generación de energía simplificará en gran medida este proceso y permitirá el análisis de alternativas para optimizar el tamaño de los generadores. Entre los parámetros que determinan el tamaño requerido del grupo electrógeno, se incluyen la carga del grupo electrógeno, la caída de voltaje y la caída de frecuencia máximas permitida, la altitud y la temperatura, el ciclo de trabajo, el combustible, la fase, la frecuencia y el voltaje. Es importante identificar todos los tipos y tamaños de carga que potenciará el grupo electrógeno. Además, cuando haya cargas no lineales, quizás sea necesario tener un alternador de gran tamaño.
Cuanta más información tenga sobre los parámetros que afectan el dimensionamiento, mejor será su situación. A continuación, se encuentra un análisis general de cómo las diversas cargas y factores eléctricos afectan el dimensionamiento de los grupos electrógenos.
Cargas de una sola fase y desequilibrio de la carga. Las cargas de una sola fase deberían distribuirse de la manera más uniforme posible entre las tres fases de un grupo electrógeno trifásico para usar completamente la capacidad del grupo electrógeno y limitar el desequilibrio de voltaje.
Cargas máximas. Las cargas que se conectan de manera intermitente generan cargas máximas, como las de equipos de soldadura, equipos médicos de diagnóstico por imágenes o motores. En función de cómo se tengan en cuenta las cargas cíclicas, el tamaño del generador podría aumentar o disminuir significativamente el tamaño del grupo electrógeno recomendado a pesar de los esfuerzos cuidadosos de establecer las cargas en una secuencia de arranque escalonada.
Cargas del motor. La mejor opción para dimensionar las cargas específicas del motor es mediante un software de dimensionamiento que convertirá los tipos de motores en requisitos de arranque y funcionamiento de la carga. Se debería crear un modelo de todas las cargas de motor superiores a 50 hp. Un motor grande con corriente de entrada alta puede causar una caída de voltaje del generador, lo que afectaría a otros sistemas sensibles. La manera en la que el voltaje del generador se recupera de esta caída es una función del tamaño relativo del generador. Según la gravedad de la carga, el generador debería dimensionarse para volver a alcanzar el voltaje nominal en unos pocos segundos o ciclos. Hay varios tipos de motores de voltaje reducido disponibles para disminuir los kVA de arranque de un motor en aplicaciones en las que un par motor reducido es aceptable. Reducir los kVA de arranque de un motor puede disminuir la caída de voltaje y el tamaño del grupo electrógeno, además de proporcionar un arranque mecánico más suave.
Cargas del cargador de batería. Un cargador de baterías es una carga no lineal que requiere un alternador de gran tamaño en función de la cantidad de rectificadores (pulsos). Esto es como máximo 2,5 veces la carga en uso en estado estable para cargas de tres pulsos y hasta 1,15 veces para una carga de 12 pulsos. Estas cargas generalmente se encuentran en sistemas de telecomunicaciones.
Cargas de suministro ininterrumpible de corriente (UPS). Es otro tipo de carga no lineal. El sistema de UPS (Uninterruptible Power Supply, Suministro ininterrumpible de corriente) utiliza rectificadores u otros dispositivos estáticos con el fin de convertir el voltaje de CA a voltaje de CC para cargar las baterías de almacenamiento. Los alternadores más grandes deben prevenir el sobrecalentamiento que causan las corrientes armónicas que inducen los rectificadores y limitar la distorsión de voltaje del sistema mediante el descenso de la reactancia del alternador.
Cargas de equipos médicos de diagnóstico por imágenes. Entre estos equipos se incluyen los de tomografía computarizada, resonancia magnética y radiografía. El grupo electrógeno debe dimensionarse para limitar la caída de voltaje al 10 % cuando el equipo médico de diagnóstico por imágenes se opere con todas las demás cargas ejecutadas para proteger la calidad de la imagen.
Cargas de iluminación. Además del vataje de las lámparas, se deben considerar los vatajes de todos los balastos y los factores de potencia de arranque y funcionamiento.
Cargas regenerativas. Para las cargas de ciertos equipos, como elevadores, grúas y dispositivos de levantamiento, generalmente se confía en la fuente de potencia para que vuelva a absorber la energía suministrada durante el frenado. Esto por lo general no supone un problema cuando la empresa está suministrando la potencia, ya que puede considerarse como una fuente de potencia infinita con muchas cargas. Un grupo electrógeno, en comparación, puede absorber mucha menos energía, especialmente cuando no hay otras cargas conectadas. Por lo general, el problema de regeneración puede resolverse si se garantiza que haya otras cargas conectadas que puedan absorber la energía regenerativa. Una carga regenerativa excesiva puede hacer que un grupo electrógeno tenga un exceso de velocidad y se apague.
Necesidades futuras
Un último paso de la equiparación de dimensionamiento tiene que ver con las necesidades futuras. El consumo de potencia no siempre es fijo y tiende a aumentar con el tiempo. Por lo tanto, durante el ejercicio de dimensionamiento del grupo electrógeno debe tenerse en cuenta la expansión del sistema. Incluso con soluciones de software sofisticadas, la decisión final sobre el tamaño de un grupo electrógeno debe contemplarse con un buen criterio.
Estudio de caso: sistema de generadores de respaldo de Graton
El sistema de respaldo opcional/de emergencia de Graton es más pequeño que el sistema de generadores de Encore, pero también está construido como un sistema auxiliar resistente. Inicialmente, durante la fase 1, el sistema de generadores tenía dos generadores de 1.500 kW con aprovisionamiento para un tercer generador. Durante la construcción de la fase 2, se instaló un tercer generador de 1.500 kW, lo que demostró lo sencillo que es expandir un sistema de generadores puestos en paralelo. Los generadores están ubicados fuera del edificio (consulte la Figura 3). Cada generador está equipado con transformadores montados en soportes para elevar el voltaje de salida del generador de 480 V a 21,6 kV, un recinto impermeabilizado y un tanque de subbase de 1.000 gal. El sistema de PSG (Paralleling Switchgear, Equipo de conmutación de puesta en paralelo) de puesta en paralelo es un sistema de doble bus con un alimentador entrante desde el servicio público y disyuntores alimentadores de salida prioritaria.
En Graton, las cargas de emergencia y críticas para el negocio se categorizan de la siguiente manera:
1. Cargas de emergencia:
2. Cargas críticas para el negocio:
3. Las funciones importantes de puesta en paralelo incluyen lo siguiente:
En la parte final del PSG, el sistema de distribución de cargas tiene equipos de conmutación con mecanismos de transferencia automática con fuente doble que transfieren automáticamente la energía desde la fuente del PSG y la otra energía desde la distribución de servicios públicos (consulte la Figura 4). Las cargas de emergencia y de respaldo opcionales también tienen mecanismos de transferencia automática con fuente doble. Sin embargo, la principal fuente es el alimentador de la barra colectora del generador. Esta disposición permite realizar un corte de energía para mantenimiento del equipo de conmutación de puesta en paralelo y, además, le da al personal de la planta opciones de configuraciones de alimentación alternativas para restaurar el funcionamiento en caso de una falla del sistema.
Leslie Fernandez es un ingeniero eléctrico de proyectos sénior en JBA Consulting Engineers. Tiene más de 30 años de experiencia en ingeniería, diseño y trabajo de campo, incluidos sistemas de distribución de voltaje medio para instalaciones militares, de minería, realización de túneles, fabricación de alimentos, producción de energía, instalaciones de gran altura y complejos de centros turísticos con casino.