Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Hay una serie de combustibles renovables y alternativos que se pueden utilizar como sustitutos del diésel. Estos combustibles deben cumplir con las especificaciones y características que se describen a continuación para poder utilizarse en los motores Cat® y reducir el riesgo de tiempo improductivo.
Los combustibles renovables proceden de recursos renovables, como los cultivos (soja, palma, colza, etc.), el aceite de cocina usado, la grasa animal, la biomasa y las algas, entre otros. Los combustibles renovables reducen la huella de carbono de los motores diésel sobre la base del análisis del ciclo de vida. Los combustibles renovables derivados de grasas y aceites se pueden procesar mediante el hidrotratamiento. El resultado es un diésel renovable de alto contenido parafínico (DR), también llamado aceite vegetal hidrotratado (HVO, Hydrotreated Vegetable Oil), que se puede utilizar en motores diésel.
La biomasa y el gas de síntesis, que se pueden producir a partir del gas metano y el gas a líquido (GTL, gas-to-liquid), se pueden convertir en combustible renovable a través de diversos procesos, y se suelen denominar biomasa a líquido (BTL biomass-to-liquid). El BTL, GTL y HHVO tienen las mismas especificaciones químicas y de rendimiento y todos se pueden utilizar en motores diésel.
Hay que tener en cuenta que los combustibles alternativos y renovables que se tratan en este documento son diferentes del combustible biodiésel, que se trata en otras publicaciones.
Para que sean aplicables a los motores diésel Cat®, Caterpillar recomienda que los combustibles renovables y alternativos cumplan con la versión más reciente de cualquiera de las siguientes especificaciones:
Los combustibles renovables y alternativos que cumplen los requisitos mencionados anteriormente se pueden utilizar en lo siguiente:
Los combustibles renovables y alternativos suelen ser hidrocarburos parafínicos, que se incluyen en un subconjunto de la composición del diésel. Por lo tanto, estos combustibles, ya sea al 100 % o mezclados, se pueden utilizar como sustitutos del diésel. Estos combustibles tienen muchas ventajas, entre estas, las siguientes:
A continuación, se presentan pautas de Caterpillar y los posibles impactos del uso de combustibles renovables y alternativos según las especificaciones detalladas anteriormente:
El uso de combustibles con baja huella de carbono está a favor de las iniciativas de sostenibilidad de Caterpillar. Caterpillar respeta de forma continua el desarrollo de los combustibles renovables y alternativos y participa en el desarrollo de las especificaciones apropiadas para asegurar la aplicación exitosa de estos combustibles en los motores Cat.