Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Abril del 2013
En este documento de posicionamiento, se proporcionarán detalles sobre la aplicación de los grupos electrógenos Cat® en instalaciones de centros de datos que se certificarán como centros de datos de nivel III y IV, según la definición de la norma de nivel del Uptime Institute: informe sobre topología. En la sección 2.5.2, Limitaciones de tiempo de funcionamiento de los fabricantes, se establece lo siguiente:
"Los generadores de motor para sitios de nivel III y IV no tendrán una limitación de horas de funcionamiento consecutivas si están cargados a la demanda "N".
El Uptime Institute hace referencia a la norma ISO 8528-1 para las condiciones de clasificación de los grupos electrógenos y la orientación posterior. La definición de clasificación de los grupos electrógenos Cat supera los parámetros indicados en la norma ISO 8528-1. Mediante la norma ISO 8528-1, se impone un límite de tiempo de funcionamiento de 200 horas al año para la clasificación de potencia de reserva de emergencia (ESP, Emergency Standby Power). Las clasificaciones de reserva Cat y de misión crítica Cat tienen un uso máximo previsto de 500 horas al año.
Además, ambas clasificaciones indican que: "la potencia producida está disponible con carga variable durante el corte" y "la potencia producida está disponible con carga variable durante la interrupción de la energía de la fuente normal". Los grupos electrógenos de reserva Cat y los de reserva de misión crítica Cat proporcionan energía ininterrumpida durante un corte debido a una falla de la fuente de suministro del servicio público. Gracias a su trabajo con el Uptime Institute, Caterpillar puede garantizar a los clientes que los equipos de reserva Cat, los de misión crítica Cat y todas las demás clasificaciones que figuran en la placa indicadora cumplen con los requisitos que establece el Uptime Institute para los centros de datos nivel III y Tier IV. Trabaje con su distribuidor Cat para obtener la carta específica del sitio en relación con la carga de diseño "N" de su proyecto.
Operar por fuera de las definiciones de clasificación publicadas por Caterpillar, en términos de horas o factor de carga, podría tener un impacto en los intervalos de servicio y reparación. Aunque el producto seguirá en funcionamiento más allá de este uso previsto, invitamos a los clientes a desarrollar un plan de contingencia detallado para cortes prolongados con el que realizar el mantenimiento programado de piezas individuales del equipo. Su distribuidor Cat está listo y a disposición para asistirlo con este plan.
A la hora de escoger el grupo electrógeno adecuado para una instalación nivel III o IV, tenga en cuenta también las normativas federales y locales sobre emisiones. Estas normativas son de carácter regional y pueden imponer límites de funcionamiento al grupo electrógeno por fuera de las definiciones publicadas de las clasificaciones de grupos electrógenos. Su distribuidor Cat conoce las normativas de emisiones de su instalación y puede ayudarlo a garantizar que se especifique el equipo correcto para permitir el funcionamiento continuo según las directrices del Uptime Institute y en conformidad con la normativa de emisiones de su región.
Referencias:
Uptime Institute, LLC. "Norma de nivel de infraestructura del sitio del centro de datos: topología",
TS102120-0812 http://www.uptimeinstitute.com/publications
Caterpillar Inc. "Definiciones de las clasificaciones de los grupos electrógeno", LEXE0244, abril del 2011