Camión Cisterna 777G
Camión Cisterna 777G

El nuevo Camión Cisterna Cat® 777G consume menos agua para controlar el polvo y ofrece una solución de riego más inteligente y sostenible.

 

Para su publicación en todo el mundo: agosto de 2021
Número de publicación: 599PR21

En las minas y canteras, el polvo de los caminos de acarreo puede afectar la seguridad y la productividad. Esto lleva a un desafío continuo para equilibrar la supresión del polvo con el riego excesivo. Diseñado a partir de la plataforma comprobada del Camión Cat® 777G, el nuevo Camión Cisterna Cat 777G ofrece a las operaciones de minas y canteras un camión cisterna innovador y más inteligente para controlar el polvo del camino de acarreo.

El camión, el tanque y el sistema de suministro de agua están integrados y conectados con tecnología. De este modo, el Camión Cisterna Cat 777G ayuda a resolver problemas de riego excesivo e insuficiente con un enfoque en las operaciones sostenibles. El sistema de suministro de agua (WDS, Water Delivery System) Cat combinado con la conectividad Cat® MineStar Edge™ ayuda a los equipos de operaciones a gestionar el sitio de manera más segura y productiva, con niveles de tecnología escalables. Además, se ofrecen opciones básicas y prémium para adaptarse a las necesidades del sitio.

El nuevo Camión Cisterna Cat 777G se ofrece de manera estándar con un tanque de agua Cat integrado de 76.000 L (20.000 gal EE.UU.), con sistema de rociado, protectores contra salpicaduras, tolva de llenado y eyectores de rocas. Con el funcionamiento en modalidad económica adaptativa, el motor del camión usa hasta un 13 % menos de combustible que en la modalidad de potencia máxima. El cañón de agua puede usarse con el motor a velocidad en vacío. Esto reduce aún más el consumo de combustible, hasta en un 50 %.

Sistema de suministro de agua Cat

El exclusivo WDS Cat proporciona un flujo de agua variable según la velocidad del camión. Además, determina el flujo adecuado para reducir el riesgo de accidentes debido a una mala visibilidad y permite conservar el agua. La bomba de desplazamiento variable arranca y se detiene automáticamente cuando el camión reduce la velocidad o se detiene. De esta manera, se evita el riego excesivo y la consiguiente mala tracción en las intersecciones de carreteras. También cuenta con funciones de arranque suave y parada automática cuando el tanque está vacío. Esto evita que ocurran daños en el sistema debido a un funcionamiento en seco de la bomba. Los componentes del WDS incluyen el cañón de agua, el enfriador de aceite, la bomba de desplazamiento variable, el tanque de aceite hidráulico, las cajas de control electrónico y el motor hidráulico y la bomba de agua.

El suministro de agua automatizado reduce los peligros para la salud asociados con las partículas en el aire y permite que el operador permanezca concentrado en la conducción para mejorar la seguridad del sitio. El control remoto de llenado del tanque, con parada automática para evitar el sobrellenado, permite al operador permanecer dentro de la cabina durante el llenado. Esto reduce los posibles resbalones y caídas del operador.

Tecnología escalable con Cat MineStar Edge™

La solución integrada con el WDS Cat y basada en la nube MineStar Edge recopila y envía datos de la máquina. Esto permite a los supervisores del sitio monitorear la flota y cumplir con los objetivos de producción. El sistema, diseñado para adaptarse a las necesidades específicas del sitio, puede proporcionar una variedad de datos a fin de mejorar la productividad de la flota. Esto incluye informes históricos y en tiempo real y datos de la ubicación y la utilización de los camiones, los niveles de combustible y de agua, el volumen de agua distribuida, el área cubierta y la tasa de salida de agua, entre otras métricas operativas.

Con el respaldo de los distribuidores Cat

Este sistema totalmente integrado con tanque Cat cuenta con el respaldo del distribuidor Cat local. El camión cisterna, junto con el tanque y los componentes, están cubiertos por la garantía estándar de fábrica de Caterpillar y es elegible para los planes de protección de equipos (EPP, Equipment Protection Plans) Cat y los Acuerdos de Valor para el Cliente (CVA, Customer Value Agreements). Hay kits de modificación disponibles para las plataformas de Camiones Cat 777G existentes en el campo.

Si desea obtener más información sobre el nuevo Camión Cisterna Cat 777G de Soluciones de OEM (Original Equipment Manufacturer, Fabricante de Equipo Original) Cat, comuníquese con el distribuidor Cat regional o visite https://www.cat.com

 

de

Camión Cisterna Cat 777G

de

Camión Cisterna Cat 777G

de

Camión Cisterna Cat 777G

de

Camión Cisterna Cat 777G

de

Camión Cisterna Cat 777G

 

 

Noticias de productos y servicios

Consulte los últimos anuncios de productos y motores de Caterpillar.

Consulte las últimas noticias

 

# # #

CAT, CATERPILLAR, HAGAMOS EL TRABAJO, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

©2021 Caterpillar Todos los derechos reservados 

 

 

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Oriente Medio y África

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores

www.cat.com/requestCatinfo