Cargadores de Ruedas Cat® 966 y 972
Cargadores de Ruedas Cat® 966 y 972

Las tecnologías de fácil uso aumentan la eficiencia y la productividad de los modernos Cargadores de Ruedas Cat® 966 y 972 de nueva generación

 

Para su publicación en Sudamérica, África, Oriente Medio, Turquía, Eurasia, Australia, Nueva Zelanda y Asia (excepto Japón y Corea del Sur): noviembre de 2021
Número de publicación: 738PR21

Con la incorporación de numerosas tecnologías estándar a la línea de cargadores de ruedas de 7 a 9 toneladas métricas, las series actualizadas de Cargadores de Ruedas Cat® 966 y 972 aumentan la eficiencia del operador. Los modelos 966 y 972 ofrecen factores de llenado del cucharón elevados de forma constante, lo que aumenta la productividad hasta en un 10 %. Su diseño de nueva generación amplía los intervalos de cambio de fluidos y filtros para reducir los costos de mantenimiento hasta en un 15 % en comparación con los modelos anteriores.

Cargadores inteligentes, funcionamiento eficiente

Ambos modelos de las series actualizadas de Cargadores 966 y 972 incorporan de forma estándar el sistema Cat Payload* con Assist para pesar con precisión la carga útil de los cucharones, de modo que los operadores puedan cumplir constantemente con sus objetivos de carga en el primer intento. Los datos se transmiten en tiempo real a la pantalla del operador y permiten la función manual de descarga de material en exceso para mejorar los ajustes finales del cucharón y la precisión de la carga del camión.

El nuevo sistema Cat Autodig con función Auto Set Tires (neumáticos de ajuste automático) ofrece factores de llenado del cucharón consistentemente altos para los cargadores de ruedas medianos actualizados. Al automatizar completamente la carga del cucharón, Autodig mejora los factores de llenado y reduce el tiempo de carga. Al funcionar de manera conjunta con Autodig, Auto Set Tires promueve técnicas de carga adecuadas para reducir notablemente el resbalamiento y el desgaste de los neumáticos.

Gracias a la posibilidad de establecer perfiles personalizados para aplicaciones específicas del cliente, la nueva función Application Profiles (Perfiles de aplicación) establece múltiples parámetros de la máquina con solo presionar un botón para optimizar los ajustes para el trabajo. Las opciones seleccionables en pantalla de Job Aids (Ayudas de trabajo), además de presentar una nueva disposición simplificada de los controles, facilitan el funcionamiento del cargador, lo que permite a los operadores de todos los niveles de experiencia ser más productivos.

Las tecnologías optativas de Cat ayudan a aumentar aún más la productividad y la rentabilidad de las operaciones de la serie actualizada. Cat Advanced Payload* con Assist ofrece la función Tip Off Assist (Asistencia de descarga de material en exceso) para ajustar automáticamente la carga final del cucharón según el objetivo de la unidad de acarreo, la gestión de listas mejorada, la integración en el sitio y las funciones de escala extendidas. La suscripción disponible a Cat Productivity proporciona información procesable detallada y completa del sitio de forma externa en su teléfono inteligente, tableta o computadora.

Importantes ahorros en mantenimiento

El diseño de las series 966 y 972 de nueva generación amplía los intervalos de mantenimiento del sistema hidráulico, de modo que los cargadores pasan más tiempo en operaciones de trabajo. La función optativa de autolubricante integrado reduce el mantenimiento diario y aumenta la vida útil de los componentes, mientras que el práctico acceso a los centros de servicio hidráulico y eléctrico hace que el mantenimiento de los cargadores sea rápido y sencillo. En combinación, estas actualizaciones de diseño reducen los costos de mantenimiento hasta en un 15 % en los modelos Cat 966 y 972.

La tecnología también desempeña un papel importante en la mejora del servicio de los cargadores. La aplicación Cat, que ayuda a gestionar la ubicación de la flota, las horas y los programas de mantenimiento, proporciona alertas para el mantenimiento necesario y ayuda a solicitar el servicio con el distribuidor Cat local. La solución remota de problemas conecta la máquina con el Departamento de Servicio del distribuidor vía Internet para diagnosticar rápidamente los códigos de falla sin necesidad de conectarse a la máquina por cable. Además, la actualización remota garantiza que los cargadores de ruedas funcionen con el software más moderno sin afectar al programa de producción.

Comodidad y seguridad de nueva generación

Los nuevos cargadores incorporan la próxima generación de control de amortiguación optativo de Caterpillar, que funciona como un amortiguador para mejorar la calidad de la conducción en terrenos difíciles. Para que el entorno de trabajo sea más silencioso, la cabina incluye supresión de ruidos, sellos y soportes viscosos para disminuir los niveles de ruido. Una amplia puerta puede desbloquearse desde el suelo como opción, y los escalones inclinados mejoran la entrada y salida de la cabina.

Se incluye de forma estándar un volante HMU (Hand Metering Unit, unidad de dosificación manual), pero también está disponible un sistema de dirección electrohidráulica con palanca universal montada en el asiento. Los modelos de nueva generación 966 y 972 ofrecen un control preciso de la máquina con mayor comodidad, mayor precisión de carga y más espacio para las piernas del operador. El nuevo tablero y la pantalla táctil de alta resolución de los cargadores ofrecen un control intuitivo y fácil de usar para mejorar el rendimiento. Entre las múltiples opciones del asiento con suspensión neumática se incluyen calefacción o calefacción y ventilación para proporcionar comodidad durante todo el año.

Los cinturones de seguridad monitorizados estándar se pueden complementar con una baliza exterior para que los supervisores mejoren el nivel de seguridad en el lugar de trabajo. El parabrisas de la cabina, que se extiende desde el suelo hasta el techo, mejora la visibilidad hacia delante, mientras que la cámara de visión trasera estándar y los espejos amplios con espejos integrados dirigidos a un punto proporcionan una visibilidad panorámica líder en la industria. El radar Cat Detect, que alerta a los operadores de los peligros, y un sistema de visión con múltiples vistas (360 grados) son opciones que ofrecen un nivel adicional de monitoreo del entorno de los cargadores para contribuir a un funcionamiento seguro.

Eficacia diseñada a la medida

Disponibles en capacidades que van de 2,8 a 14,0 m3 para las nuevas series de Cargadores 966 y 972, los cucharones de la serie Performance de Cat equilibran la forma con el varillaje de la máquina para obtener mayores factores de llenado y una mejor retención de material que otros diseños con la misma capacidad nominal. Los cucharones con acoplador rápido Fusion™ permiten cambiar velozmente las herramientas sin salir de la cabina, por lo que los cargadores pasan de una tarea a otra sin perder tiempo.

Entre las opciones especiales para los cargadores se incluye una configuración de manipulador de áridos, que ofrece una mayor capacidad de carga útil para aplicaciones de manipulación de áridos sueltos. Los modelos industriales y de desperdicios cuentan con la protección y el refuerzo necesarios para trabajar en estaciones de transferencia, instalaciones de reciclaje, depósitos de chatarra y sitios de demolición. Para aplicaciones exigentes como las acerías y la manipulación de escoria, los cargadores pueden pedirse con la configuración para acerías que incorpora niveles adicionales de seguridad.

Para obtener más información sobre los nuevos Cargadores de Ruedas Medianos series 966 y 972 de Cat, comuníquese con su distribuidor Cat local o visite: https://www.cat.com.

*No apto para uso comercial

 

Especificaciones de los productos 966, 972

 

966

972

Motor

Cat® C9.3 B

Potencia (ISO 14396), hp

239

253

Peso en orden de trabajo, kg

23.196*

24.890**

Carga límite de equilibrio estático a giro pleno, kg

15.981*

17.505**

Fuerza de desprendimiento, kN

174*

196**

Gama de capacidades de los cucharones, m3

2,8 – 11,9

2,8 – 14,0

Altura del pasador de articulación en levantamiento máximo: levantamiento estándar, mm

4.245

4.464

Altura del pasador de articulación en levantamiento máximo: levantamiento máximo, mm

4.804

4.800

*Con cucharón de uso general serie Performance de 4,2 m3 con cuchilla empernada

**Con cucharón de uso general serie Performance de 4,8 m3 con cuchilla empernada

 

de

Cargador de Ruedas Cat 966

de

Cargador de Ruedas Cat 966

de

Cargador de Ruedas Cat 972

de

Cargador de Ruedas Cat 972

 

 

Noticias de productos y servicios

Consulte los últimos anuncios de productos y motores de Caterpillar.

Consulte las últimas noticias

 

# # #

Nota para los editores: Caterpillar lanza productos y servicios en cada uno de sus territorios en diferentes intervalos de tiempo. Aunque se realizan todos los esfuerzos necesarios para garantizar que la información de los productos solo se publique una vez que Caterpillar haya recibido de nuestra red de distribuidores, nuestras plantas y nuestras filiales de marketing la confirmación de que los productos y los servicios están disponibles en la región pertinente, se ruega a los editores que consulten con su distribuidor local la disponibilidad y las especificaciones de los productos.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color “Caterpillar Corporate Yellow”, la imagen comercial de “Power Edge” y Cat “Modern Hex”, así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

©2021 Caterpillar Todos los derechos reservados 

 

 

 

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Oriente Medio y África

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores

www.cat.com/requestCatinfo