Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
¿Qué sucedió?
Un gran resort y casino en Nuevo México utiliza cinco grupos electrógenos Cat® para potencia de respaldo. Para reducir el riesgo, los propietarios le pidieron al distribuidor Cat que equipara una unidad con la tecnología Cat Connect y que, a continuación, supervisara y gestionara el activo de forma remota para garantizar que estuviera listo para el servicio. Después de instalar la tecnología, el distribuidor recibió alertas sobre tres sucesos. Cada vez, los propietarios recibieron un mensaje de texto al instante. Todos los problemas se resolvieron con rapidez, lo que permitió a los propietarios gestionar el riesgo de manera proactiva y evitar los costos de un corte de energía inesperado. Los propietarios, ahora convencidos del valor de Cat Connect para aplicaciones de potencia de respaldo, conectaron cuatro activos más, incluidas dos unidades con control mecánico.
¿Cuál fue la causa subyacente?
Se identificaron tres problemas de forma remota y se resolvieron de forma proactiva:
¿Cuál fue el valor para el cliente?
Los beneficios más importantes fueron la reducción de riesgos y el aumento de la tranquilidad. Este hotel incluye cientos de habitaciones, varios comedores, una tienda minorista, un spa, una sala de conciertos y un espacio para reuniones. Si ocurre un corte de energía y no se proporciona potencia de respaldo, los propietarios podrían incurrir en enormes costos asociados con estas cuestiones:
Ahora que los cinco grupos electrógenos se monitorean de forma remota y se gestionan de manera proactiva, los propietarios han reducido el riesgo y mejorado su capacidad para brindar una experiencia de calidad a los huéspedes, incluso si ocurriera un corte de energía.
Descargar el perfil energético