Energía sostenible

Hidrógeno
Hidrógeno

Soluciones de energía a base de hidrógeno renovable

de


A medida que cambia el clima mundial, muchas empresas recurren a soluciones de combustibles alternativos sustentables para reducir su huella de carbono. El hidrógeno renovable es un combustible alternativo que las empresas están utilizando a medida que avanzan hacia sus objetivos de sustentabilidad.

¿Cómo se obtiene el combustible de hidrógeno?

El hidrógeno es un gas incoloro e inodoro que también puede almacenarse como líquido criogénico. Se trata de la sustancia química más abundante del universo, pero eso no significa que se pueda acceder a ella libremente. El hidrógeno es muy reactivo, por lo que no se encuentra libremente en la naturaleza. El hidrógeno debe extraerse de otra molécula natural. Hoy en día, esta extracción se realiza principalmente a partir de combustibles fósiles, sobre todo gas natural, pero el hidrógeno también puede obtenerse y extraerse del agua. En ambos casos, en un proceso que requiere mucha energía.
 

¿Cuál es la experiencia de Caterpillar en el desarrollo de tecnologías del hidrógeno?

Caterpillar tiene décadas de experiencia en la investigación de combustibles alternativos, incluido el desarrollo de nuevas tecnologías del hidrógeno y el uso de mezclas de hidrógeno y el hidrógeno al 100 % en motores alternativos. Esta vasta experiencia nos ha permitido producir una amplia cartera de grupos electrógenos alimentados con hidrógeno que es segura y tiene el mismo intervalo de mantenimiento prolongado que los alimentados con gas natural. Con opciones para configurar los equipos existentes para la mezcla de gas natural en gasoductos, los usuarios pueden prepararse para satisfacer los cambiantes requisitos de combustible del futuro.

¿Qué son los grupos electrógenos alimentados con hidrógeno?

El hidrógeno gaseoso puede utilizarse como combustible en motores alternativos, de forma muy similar al gas natural. Además, los grupos electrógenos de gas pueden funcionar como mezclas de gas natural e hidrógeno. La principal ventaja del hidrógeno frente al gas natural para la generación de energía es la reducción o incluso la eliminación de las emisiones de carbono. El hidrógeno es un combustible alternativo, disponible hoy en día, para ayudar a una organización a avanzar en sus objetivos medioambientales, sociales y de gobernanza. Cuando el hidrógeno se utiliza en un motor alternativo, produce una reducción significativa de NOx y emisiones de gases de efecto invernadero casi nulas. En el futuro, el hidrógeno utilizado en pilas de combustible puede lograr cero emisiones en el tubo de escape.
 

¿De qué formas se puede utilizar el hidrógeno en los motores Cat®?

Generación de energía con un 25 % de H2 mezclado con gas natural para tuberías

  •  Los grupos electrógenos Cat® están preparados para el hidrógeno y pueden funcionar con mezclas de gas natural con hasta un 25 % de hidrógeno en volumen para aplicaciones de uso continuo, primario y de gestión de carga de 50 o 60 Hz.

Generación de energía con combustible de H2 al 100 %

  • Caterpillar ofrece grupos electrógenos de gas G3516 de demostración que funcionan con hidrógeno al 100 %. Este producto está disponible con una potencia nominal de 1000 kW para aplicaciones continuas de 50 o 60 Hz.
     
de

Grupos electrógenos alimentados con hidrógeno

Grupos electrógenos Cat con capacidades de mezcla de hidrógeno

Caterpillar se compromete a ofrecer a sus clientes soluciones de menos emisiones de carbono para ayudarles a alcanzar sus objetivos de sustentabilidad. Caterpillar ya ofrece tres grupos electrógenos que funcionan con hidrógeno renovable. 

Los grupos electrógenos Cat CG132B, Cat CG170B y Cat CG260, así como los de la serie G3500, ya pueden configurarse para permitir el uso de combustibles de hidrógeno. Después de la conversión, pueden funcionar con mezclas de hidrógeno con hasta 25 % de hidrógeno en volumen para aplicaciones de uso continuo, primario y de gestión de carga de 50 o 60 Hz.

Las tecnologías del hidrógeno tienen varias ventajas, entre ellas:

  • Operación segura
  • Alta eficiencia
  • Menos emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)*
  • Mismos intervalos largos de revisión como las unidades de gas natural
  • Garantía total de las piezas actualizadas

 *Menos emisiones de gases de efecto invernadero que los motores de gas natural y diésel.

Productos preparados para hidrógeno
  • G3512H
    Clasificación continua
    1.515ekW/1.505ekW a 1pf
    1.515ekW/1.505ekW a 1pf
    Tipo de combustible
    Gas natural mezclado con hidrógeno (hasta un 25 %)
    Gas natural mezclado con hidrógeno (hasta un 25 %)
    Máxima eficiencia eléctrica
    44.90%
    44.90%

    G3512H

    Desde gas natural hasta biogás, gases de minas de carbón o mezclas de combustible de hidrógeno para aplicaciones de producción combinada de calor y electricidad (CHP, combined heat and power), energía de emergencia y apoyo a la red local, Caterpillar dispone de una amplia gama de soluciones fiables de energía a gas.

    Más información
  • CG132B-16
    Clasificación continua
    800 kW a 1pf
    800 kW a 1pf
    Tipo de combustible
    Gas natural mezclado con biogás, hidrógeno (hasta un 25 %)
    Gas natural mezclado con biogás, hidrógeno (hasta un 25 %)
    Máxima eficiencia eléctrica
    43.5% / 42.6%
    43.5% / 42.6%

    CG132B-16

    La familia CG132B Cat de motores de gas se ajusta perfectamente a los desafíos de las centrales eléctricas en una era de cadenas de valor globales.

    Más información
  • CG170B-16
    Clasificación continua
    1.840 ekW a 1,0 pf
    1.840 ekW a 1,0 pf
    Tipo de combustible
    Gas natural mezclado con biogás, gas de carbón, hidrógeno (hasta un 25 %)
    Gas natural mezclado con biogás, gas de carbón, hidrógeno (hasta un 25 %)
    Máxima eficiencia eléctrica
    44.70%
    44.70%

    CG170B-16

    Componentes avanzados que ofrecen más potencia: el diseño compacto, un enfoque en una amplia variedad de aplicaciones y los valores más altos de eficiencia en su clase garantizan que esto sea así. Administrado con un sistema de control inteligente y seguro, la nueva serie CG170B ofrece un equilibrio óptimo entre rentabilidad y fiabilidad.

    Más información
  • CG260-12
    Clasificación continua
    3.333/3.000ekW a 1pf
    3.333/3.000ekW a 1pf
    Tipo de combustible
    Gas natural mezclado con gas de carbón, hidrógeno (hasta un 25 %)
    Gas natural mezclado con gas de carbón, hidrógeno (hasta un 25 %)
    Máxima eficiencia eléctrica
    43.90%
    43.90%

    CG260-12

    Caterpillar cuenta con una amplia gama de soluciones confiables de energía de gas, desde sistemas combinados de calor y energía (CHP, Combined Heat and Power) de gas natural hasta potencia de emergencia para instalaciones, energía renovable del biogás para respaldo de redes locales o electricidad generada por los gases provenientes de minas de carbón.

    Más información
¿Mi grupo electrógeno actual puede funcionar con hidrógeno?

Caterpillar ofrece kits de reacondicionamiento para que sea posible, pero las casetas y el equilibrio de la instalación (BOP) pueden requerir modificaciones importantes para utilizar hidrógeno de forma segura. Las partes interesadas deben consultar a las autoridades y las reglamentaciones locales para garantizar la manipulación segura del hidrógeno en sus aplicaciones.

El kit de reacondicionamiento incluye:

  • Arrestadores de flama
  • Válvula de seguridad contra explosiones
  • Regulador Knockdown
  • Rondanas y juntas de estanqueidad
  • Software del controlador

La actualización puede realizarse de forma independiente o durante cualquier servicio importante.

¿Qué aplicaciones admiten los generadores alimentados con hidrógeno? 

Las posibles aplicaciones de los grupos electrógenos alimentados con hidrógeno son tan numerosas y variadas como las de los grupos electrógenos de gas natural. Las aplicaciones incluyen centros de datos, atención de la salud, invernaderos, plantas municipales/de tratamiento de aguas residuales, etc. 

En las noticias

Caterpillar amplía su gama de soluciones energéticas alimentadas con hidrógeno para incluir grupos electrógenos y kits de reacondicionamiento de 600 kW a 2.5 MW

Caterpillar Inc. anunció hoy las últimas novedades de su línea de soluciones energéticas disponibles en el mercado que funcionan con hidrógeno combustible.

ver el comunicado de prensa
Caterpillar amplía su gama de soluciones energéticas alimentadas con hidrógeno para incluir grupos electrógenos y kits de reacondicionamiento de 600 kW a 2.5 MW
Caterpillar amplía su gama de soluciones energéticas alimentadas con hidrógeno para incluir grupos electrógenos y kits de reacondicionamiento de 600 kW a 2.5 MW

Caterpillar colabora con District Energy St. Paul para demostrar la sustentabilidad y el rendimiento de un sistema de cogeneración combinada de calor y electricidad alimentado con hidrógeno 

Caterpillar Inc. anunció el día de hoy un proyecto de combustible de baja intensidad de carbono con District Energy St. Paul para demostrar un sistema de cogeneración combinada de calor y electricidad (CHP) de 2.0 MW alimentado con diversas combinaciones de hidrógeno y gas natural.

ver el comunicado de prensa
District Energy St. Paul
District Energy St. Paul

Caterpillar ampliará las soluciones con hidrógeno a sus clientes

Caterpillar Inc. ofrecerá grupos electrógenos Cat que funcionan al 100 % con hidrógeno a finales de 2021. Caterpillar sigue invirtiendo para mejorar la capacidad de las soluciones impulsadas por hidrógeno, que ayudarán a cumplir los objetivos de reducción de carbono de los clientes.

ver el comunicado de prensa
Hidrógeno Caterpillar
Hidrógeno Caterpillar

CATERPILLAR Y CERTARUS FIRMAN UN MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO PARA EXPLORAR SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON MENOS CARBONO

Caterpillar Inc. y Certarus Ltd. anuncian que han firmado un Memorando de entendimiento para explorar las oportunidades de aprovechamiento de los puntos fuertes de cada una de las partes para ofrecer soluciones energéticas con menos emisiones de carbono a su base de clientes combinada.

ver el comunicado de prensa
Aplicación de biogás
Aplicación de biogás

Sostenibilidad

Para Caterpillar, la sostenibilidad no es un concepto nuevo. Es parte de lo que somos y de lo que hacemos todos los días. 

Ver página sobre sostenibilidad
Sostenibilidad
Sostenibilidad

Servicio para las industrias

Con la gama más amplia de la industria de grupos electrógenos de gas, diésel y móviles, soluciones de almacenamiento de energía híbrida, conmutadores de transferencia automática y conmutadores de alta tensión, el equipo de Cat trabajará directamente con usted durante toda la vida útil de su sistema eléctrico, desde la configuración, la instalación hasta el funcionamiento.

Ver industrias
Servicio para las industrias
Servicio para las industrias

Soporte de producto

Caterpillar y su distribuidor de equipos Cat se dedican a asegurarse de que usted aproveche al máximo su equipo, ofreciéndole un excelente servicio y soporte. Vea los servicios que ofrecemos.

Qué esperar de su distribuidor de equipos Cat

Haga clic en el botón para completar un breve formulario. Un distribuidor experimentado se pondrá en contacto con usted para analizar la solución personalizada y las opciones de precios que mejor se adapten a sus necesidades.

de

Cat Connect para
Corriente Eléctrica

Sepa cómo funciona su operación desde cualquier lugar. Cat Connect ofrece la información que necesita para tomar decisiones bien fundamentadas y oportunas.

Más información
Cat Connect
Cat Connect

Folletos y
testimonios

Tenemos una biblioteca informativa de bibliografía de productos, informes técnicos, historias de clientes y más. Encuentre lo que está buscando.

 

 

Ver la biblioteca
Información de la industria
Información de la industria

Calculadora de dimensionamiento de grupos electrógenos

El equipo de Electric Power de Caterpillar ahora tiene dos herramientas disponibles para dimensionar los grupos electrógenos en cualquier aplicación. 

Dimensionar y seleccionar
Calculadora de dimensionamiento de grupos electrógenos
Calculadora de dimensionamiento de grupos electrógenos

Localizador de distribuidores

Su distribuidor Cat asume el compromiso de maximizar su éxito al ayudarlo a sacar el mayor provecho de las operaciones con soluciones, servicios y respaldo en el sitio.

Más información
distribuidores
distribuidores

Boletín de noticias sobre
corriente eléctrica

Regístrese para conocer las últimas novedades sobre productos Cat y temas de la industria que están enfocados en ayudarlo a aprovechar al máximo su inversión. 

Registrarse
Boletín informativo EP
Boletín informativo EP

Novedades sobre corriente eléctrica

Lea las últimas noticias de corriente eléctrica y artículos relacionados con los productos de corriente eléctrica Cat de la mano de personas especialistas, sobre temas importantes para su negocio.  

Obtenga más información
Novedades sobre aplicaciones de corriente eléctrica
Novedades sobre aplicaciones de corriente eléctrica