Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Marcelo Algrain, doctor.
Director técnico sénior de Ingeniería
División de Corriente Eléctrica de Caterpillar Inc.
Octubre de 2016
Las necesidades energéticas por parte de la industria de centros de datos (DC, Data Center) sigue creciendo a pasos agigantados. En el pasado, las ubicaciones preferidas de los DC estaban cerca de fuentes de potencia confiables y económicas. En la actualidad, es más difícil encontrar esas ubicaciones, y cada vez hay más presión para encontrar soluciones alternativas que sean menos demandantes en la red, particularmente cuando la demanda de electricidad es grande.
A pesar de que muchos DC tienen capacidad de autogeneración suficiente a partir de sus unidades de respaldo diésel, la viabilidad de que esas unidades alivien la red no es económicamente factible (el costo de operación sería inasequible debido al alto costo del combustible) ni estaría permitido por las restricciones actuales de la comisión de aire que limitan las horas de uso anuales. La función de las unidades de emergencia diésel es puramente la de brindar potencia de respaldo a los DC durante los cortes de electricidad.
Por otra parte, la generación basada en gas tiene un impacto ambiental mucho menor, y el costo del combustible se reduce significativamente en comparación con la generación de potencia diésel. Además, algunas empresas de servicios públicos ofrecen incentivos financieros para reducir el consumo en momentos de congestión de la red. De conformidad con estas condiciones, es viable en cuanto a lo económico y ambiental que un DC use grupos electrógenos a gas para la cogeneración durante los períodos que no sean de emergencia. La cantidad de cogeneración necesaria depende de situaciones específicas, pero podría ser tan baja como para soportar cargas no críticas o tan alta como para alimentar todas las instalaciones del DC.
De más está decir que para una industria que debe proporcionar el nivel más alto de resiliencia, la idea de cambiar de potencia diésel a potencia a gas sería un avance técnico que algunos pueden considerar demasiado radical. De ser así, quizás sea preferible un enfoque evolutivo y gradual.
La transición de los DC de potencia diésel a potencia a gas podría lograrse de varias maneras. A continuación, se describen algunas opciones. Tenga en cuenta que, si bien es posible que las soluciones no le resulten convincentes, puede tratarse de la solución correcta en casos especiales.
La primera opción sería tener DC menos disruptivos. La planta de punta se despacharía cuando la demanda de electricidad de los DC en la empresa de servicios públicos deba restringirse. Ya sea que la planta ofrezca funciones de soporte adicional de la red o no, esto dependerá de los propietarios. Si la planta dará soporte a la red, sería necesario cumplir con los códigos de red de los respectivos países (p. ej., IEEE 1547 en EE.UU.). Por otra parte, si la planta de punta tiene como objetivo solamente dar soporte a los DC y descentrar la carga en la empresa de servicios públicos, los códigos de la red no se aplicarán en la mayoría de los casos, lo que simplifica la instalación y el proceso de aprobación de conexiones, además de disminuir el costo de capital.
Convertir unidades diésel en unidades de combustible doble (diésel y gas) es una solución técnicamente atractiva. Produciría un grupo electrógeno con la respuesta de un motor diésel, pero a un costo cercano al de un motor a gas. Desafortunadamente, en el entorno regulatorio actual, las unidades deberían cumplir con las regulaciones de un motor diésel de potencia principal y requerirían un postratamiento de escape a un costo sustancial.
La tercera opción es la de dar potencia a cargas no críticas con unidades de gas, que proporcionaría una respuesta parcial al descentramiento de parte de la carga de los DC del servicio público. Por lo general, las cargas no críticas suponen menos de un cuarto de la carga total de los DC. Si ese fuera alivio suficiente, esta podría ser una solución aceptable. Además, si el DC pudiera usar parte del calor que generan las unidades de gas como una solución de calor y potencia combinados (CHP, Combined Heat and Power), se podría implementar para mejorar aun más la eficiencia térmica.
El reemplazo directo de grupos electrógenos diésel por grupos electrógenos a gas es una solución ideal. Si bien es una percepción común que las unidades a gas quedarán atrasadas en lo que respecta a sus capacidades de aceptación de carga en comparación con sus contrapartes diésel, los desarrollos recientes en tecnología de motores a gas llevaron a numerosos avances en el rendimiento del motor y mejoraron significativamente su capacidad para aceptar cargas.
En la Figura 1, se muestran los transitorios de voltaje y frecuencia para un cambio del 75 por ciento en la carga. El trazo azul corresponde a un grupo electrógeno a gas convencional, el trazo rojo corresponde a un nuevo grupo electrógeno a gas de respuesta dinámica, y el trazo verde corresponde a un grupo electrógeno diésel. Tal como se muestra en la Figura 1, las capacidades de aceptación de carga de la nueva tecnología de motores a gas comienzan a acercarse al nivel de rendimiento esperado de una unidad diésel, al punto de que, en algunos casos, es posible realizar un reemplazo directo de una unidad diésel por una unidad a gas. Además, optimizar la secuencia de carga, desplegar tiempos de aumento de suministro de potencia ininterrumpidos y reducir el tamaño de las cargas de bloque podría dar forma al perfil de carga del DC para que esté dentro de las capacidades de aceptación de carga de los grupos electrógenos a gas de última generación. Esto haría que los DC potenciados a gas sean una realidad.
Por último, una solución híbrida es la que combina las unidades a gas y diésel para descentrar la demanda del DC del servicio público durante un período de congestión de la red, al mismo tiempo que conserva el rendimiento del grupo electrógeno diésel durante las condiciones de emergencia. Esto es posible debido al hecho de que, en líneas generales, la carga de estado estable en un DC tiene poca variación y las demandas sobre la respuesta de transición del grupo electrógeno no son intensas. El desafío se presenta cuando hay una transición de una fuente de potencia a otra. Los grupos electrógenos diésel históricamente han sido capaces de manejar estas transiciones sin incidentes. En cambio, las unidades convencionales a gas todavía no pueden igualar las capacidades de transición de las unidades diésel. Sin embargo, un sistema híbrido a gas-diésel sería capaz de cumplir con los requisitos de respuesta a las transiciones y proporcionar capacidades de generación en situaciones que no sean de emergencia para aliviar la carga del servicio público en los momentos de demanda máxima.
La simple ejecución de un DC híbrido a gas-diésel es una configuración de barra colectora en paralelo con una mezcla de grupos electrógenos a gas y diésel. Básicamente, los grupos electrógenos a gas y diésel se conectan a una carga compartida de una barra colectora en paralelo. Como las unidades a gas generalmente tendrán capacidades de aceptación de carga más bajas que las unidades diésel, sería beneficioso ejecutar las unidades a gas en la modalidad de carga básica y las unidades diésel en la modalidad de seguimiento de carga. La distribución de cuánto gas frente a diésel debería seleccionarse en función del nivel de generación en situaciones que no son de emergencia mientras se proporciona la rigidez de la barra colectora eléctrica suficiente a través de los grupos electrógenos diésel para mantener la calidad de la potencia dirigida durante las condiciones de emergencia. Si bien la relación entre gas y diésel diferiría de un caso a otro, un punto de partida inicial sería una división 50/50.
Para los DC que utilizan diseños modulares en los que un solo grupo electrógeno alimenta la carga del DC a través de UPS (Uninterrupted Power Source, Suministro ininterrumpible de corriente), desarrollar una configuración híbrida requiere una compensación más amplia. Por lo general, los sistemas modulares tienen algún nivel de redundancia de generación (N+1 o N+2, etc.). Los grupos electrógenos redundantes presentan una oportunidad de utilizar sistemas híbridos. En la Figura 2, se muestra un diagrama simplificado de una sola línea de un DC modular. Es posible tener dos opciones distintas:
En el primer caso, la capacidad de alivio de carga del servicio público es 1/N o 2/N, según el nivel de redundancia. Esto sería una configuración en la que predomine el diésel. El segundo caso es una configuración en la que predomina el gas y que potencialmente proporcionaría toda la potencia necesaria para el DC. El atractivo de cada caso depende del nivel de autogeneración dirigida en casos que no sean de emergencia.
Bajo la suposición de que los grupos electrógenos a gas no son completamente capaces de igualar la respuesta transitoria de aceptación de la carga de las unidades diésel, revisemos cómo se podrían satisfacer esas necesidades con un sistema híbrido. En el caso 1 en el que las unidades redundantes son unidades a gas, estos grupos electrógenos podrían utilizarse para reducir la carga sobre el servicio público durante condiciones que no sean de emergencia. Los grupos electrógenos a gas operarían en la modalidad de carga básica. En caso de una pérdida en el servicio público, las unidades diésel arrancarían y restaurarían la potencia al UPS como es habitual, ya sea que las unidades a gas estuvieran funcionando o no. En el raro caso de que una de las unidades diésel no arranque, la unidad a gas estará disponible para sustituir a la unidad diésel, pero el recorrido del UPS en el grupo electrógeno a gas deberá ser más lento hasta alcanzar la capacidad de aceptación de carga de la unidad a gas. Alternativamente, si hubiera más de una unidad a gas para sustituir a una unidad diésel que no arrancó (p. ej., sistema N+2), podría estar dentro de las capacidades de aceptación de la carga del par de unidades de gas para hacerse cargo del recorrido del UPS.
En la segunda configuración híbrida, en la que el grupo electrógeno redundante es de diésel y los primarios son a gas, hay suficiente capacidad de generación que no es de emergencia para cumplir con el consumo eléctrico total del DC sin poner carga en la empresa de servicio público. Sería ventajoso seguir conectado a la empresa de servicios públicos para reforzar la fuente de electricidad y agregar redundancia adicional. En preferencia, la secuencia de arranque ocurriría mientras está conectado al servicio, de manera que el grupo electrógeno a gas pueda aumentar a un nivel en el que la carga del DC sea transportada completamente por la unidad a gas y no haya flujos de corriente a través del disyuntor del servicio asociado. En caso de que un grupo electrógeno a gas deba arrancarse sin una utilidad, el grupo electrógeno diésel redundante proporcionaría la rigidez de la barra colectora eléctrica necesaria para transferir la carga del DC a la unidad a gas. Esto proceso deberá repetirse secuencialmente hasta que las unidades a gas estén funcionando desde un estado de arranque negro. Este proceso extenderá el tiempo de ejecución del UPS, en particular en la última unidad que se ingresó. Sin embargo, el UPS a batería con varios minutos de capacidad de tiempo de descarga no será una limitación, ya que indexar la prioridad de acceso del grupo electrógeno igualaría el tiempo de ejecución de UPS en todas las unidades. Este último enfoque permite que el DC reduzca el consumo del servicio a niveles casi nulos en momentos de congestión de la red, y les permitiría a los propietarios del DC capitalizar los incentivos económicos que las empresas de servicios pueden prestar.
En resumen, en este documento se detallaron varias opciones para hacer que un DC pase de tener una generación de potencia diésel a una a gas. Esta migración puede realizarse de forma incremental hasta convertirse por completo. La decisión de cuán lejos llegar se basará principalmente en el alcance de alivio de la red necesario en tiempos de alta demanda de electricidad y en los incentivos económicos para restringir el consumo eléctrico externo del DC a través del uso de cogeneración. Las tendencias actuales indican que la congestión de la red continuará aumentando a medida que las plantas de energía antiguas se retiren de servicio y la penetración de los recursos de generación renovables y variables aumente. Para contrarrestar la volatilidad que está surgiendo en el mercado de energía eléctrica, la generación de potencia a gas proporciona una solución resiliente, favorable para el medio ambiente y rentable para las instalaciones del DC. El costo del gas natural se encuentra en un punto bajo histórico y su suministro es abundante. Según un estudio realizado por el U.S. Department of Defense, se concluyó que el sistema de gas natural suele ser lo suficientemente sólido para manejar cortes de dos semanas a tres meses en la red de electricidad. Históricamente, se produjeron muy pocos cortes en el sistema de distribución de gas natural, con contratos de entrega que demuestran una confiabilidad superior al 99,999 %. En resumen, el gas natural es una opción viable para alimentar un DC.
Fuente: U.S. Department of Defense, "Interdependence of the Electricity Generation System and the Natural Gas System and Implications for Energy Security", 2013