Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
En febrero de 2021, la tormenta invernal Uri causó que las redes eléctricas fallen en todo Estados Unidos y resultó en uno de los sucesos de apagón más grandes de la historia moderna de los EE.UU. Cuando la ola de frío de la tormenta azotó Texas, las redes eléctricas fallaron en todo el estado al no poder sostener la mayor demanda de energía y calefacción de los residentes y las empresas. Al menos 4,5 millones de personas se quedaron sin electricidad en temperaturas bajo cero durante horas o incluso días.
Como la necesidad por energía se volvió crítica para tantos hogares y negocios de Texas, el distribuidor Cat®, Energy Rental Solutions Cat (ERS Cat), intervino para ayudar. Además de los grupos electrógenos Cat, 203 compresores de aire y 40 deshumedecedores ayudaron a las comunidades locales mientras la tormenta dañó la infraestructura eléctrica del estado y provocó cortes masivos durante más de una semana.
Zoológico de Houston: mantener calientes a los gorilas y a las jirafas
En preparación para la tormenta de invierno, ERS envió tres generadores de 230 kW al Zoológico de Houston como un plan de contingencia en caso de un corte de energía. La tormenta azotó todas las áreas, incluido el Golfo, más fuerte de lo esperado y, como resultado, se necesitaron generadores adicionales con urgencia para proporcionar calor a los recintos de jirafas y gorilas. En cuestión de horas, ERS entregó dos generadores adicionales de 350 kW. Gracias a la diligencia del personal del Zoológico de Houston y ERS, todos los animales pudieron mantener el calor y la seguridad.
Ciudad de Houston: proporcionar energía a las plantas de tratamiento de agua
Las plantas de tratamiento de agua alrededor del área metropolitana de Houston se quedaron sin electricidad durante la tormenta de invierno Uri. ERS trabajó rápidamente para entregar cinco generadores de 800 kW, tres generadores de 1.000 kW, nueve transformadores de 750 a 1.500 kVA y cable a varias estaciones de pozos que se habían quedado sin energía, lo que les permitió volver a funcionar y suministrar agua. Además, varias otras plantas de tratamiento de agua del área de Houston tenían generadores que podrían haber estado operativos si pudieran encenderse. ERS entregó 50 baterías de generadores a estas unidades y ayudó a ponerlas en funcionamiento. Las acciones rápidas de la ciudad de Houston, las ciudades aledañas y ERS permitieron que se reanudara el suministro de agua para los residentes y las empresas.
Gasoducto de gas natural: recuperar el calor en los hogares
Muchas líneas de gas natural alrededor de la Costa del Golfo se congelaron y dejaron de funcionar durante la severa tormenta de invierno, y las casas quedaron sin su fuente de calor. Se llamó a ERS para entregar cuatro calentadores de 1.000.000 BTU a tuberías congeladas, lo que permitió descongelar las tuberías de gas natural para devolver el calor a los residentes y a los negocios en Luisiana y Texas.
Walmart & Kroger: llevar alimentos y agua esenciales a las familias
Sin agua, electricidad y otras necesidades, muchas empresas y familias dependían de sus tiendas de comestibles y supermercados locales para satisfacer sus necesidades esenciales y sobrevivir a la tormenta. Desafortunadamente, muchas de estas tiendas también se quedaron sin electricidad. ERS entregó 30 generadores a las ubicaciones de Walmart y Kroger en Texas y Luisiana, suministrando más de 25 MW de energía y permitiendo que estas empresas permanezcan abiertas y apoyen a las familias necesitadas.
Ciudad de Pearland: estabilizar las líneas de alcantarillado
Mientras las familias quedaron varadas en sus casas para sobrevivir a las tormentas de invierno la semana pasada, la ciudad de Pearland, justo al sur de Houston, tuvo un problema grave. Debido a la pérdida de energía en sus plantas de tratamiento de aguas residuales, las líneas de alcantarillado estaban colapsadas. Al necesitar una solución de generación de energía rápida, la ciudad llamó a ERS, que envió dos generadores de 800 kW a la planta de aguas residuales, suficiente para mantener las plantas alimentadas y el sistema de alcantarillado de la ciudad en funcionamiento hasta que se restableciera la red eléctrica.