La cogeneración ayuda a gestionar las emisiones de metano

Bettencourt Dairy
Bettencourt Dairy

Dairy resuelve problemas y produce energía para la instalación

Cliente: Bettencourt Dairies

Ubicación: Filer, Idaho, EE.UU.

Alcance del uso del motor: dos Grupos Electrógenos Cat® 3520C

Distribuidor Cat: Western States Equipment Company

 

de

Bettencourt Dairies es una de las operaciones de granjas lecheras más grandes de Idaho.

de

"El verdadero valor de este proyecto es su capacidad de servir de modelo a la industria láctea de Idaho para la sostenibilidad a largo plazo, tanto desde el punto de vista medioambiental como empresarial", afirmó Onaindia.

de

"Desde el punto de vista medioambiental, esta tecnología es algo que creo que nos ayudará a sobrevivir como lechería", afirmó el propietario de la lechería, Louis Bettencourt.

de

Bettencourt Dairies descubrió una solución que les permitiría resolver los problemas de olores y metano, al mismo tiempo que producían energía para la instalación y la red local.

de

El equipo de gestión de Bettencourt Dairies comenzó a investigar soluciones que reducirían tanto el olor como las emisiones de metano de las vacas de Rock Creek.

Demanda energética

Con 60.000 vacas y 13 instalaciones, Bettencourt Dairies es una de las mayores explotaciones lecheras de Idaho. Rock Creek Dairy, una explotación de Bettencourt con 9.000 vacas, fue objeto de cientos de quejas por olores de los residentes locales a lo largo de seis años. Consciente del problema del olor, el equipo de gestión de Bettencourt Dairies comenzó a investigar soluciones que reducirían tanto el olor como las emisiones de metano de las vacas de Rock Creek.

"Todos en el Departamento de Agricultura lo sabían", afirmó el director financiero de Bettencourt Dairies, Rick Onaindia. "Sabíamos que teníamos que hacer algo de inmediato".

Solución

Bettencourt Dairies descubrió una solución que les permitiría resolver los problemas de olores y metano, al mismo tiempo que producían energía para la instalación y la red local. Se instalaron seis digestores anaeróbicos de un millón de galones en Rock Creek Dairy para procesar el estiércol y mitigar los olores. A diario, se recolectan aproximadamente 200.000 galones de estiércol de vaca, se bombean a través de una tubería de casi una milla de largo hasta los digestores y se procesan en abono limpio que se usa como lecho para animales. Es la instalación más grande de su tipo en el país.

A medida que se procesa el estiércol, el gas metano resultante se recolecta de los digestores y se canaliza a un edificio adyacente que alberga dos Grupos Electrógenos de Gas Cat® 3520C que convierten el gas en electricidad. La energía generada luego se vende a Idaho Power Company para distribuirla a la red principal. Con una potencia nominal de 1.600 ekW a 1.200 rpm, cada Grupo Electrógeno 3520C está diseñado específicamente para funcionar con biogás, lo que elimina la necesidad de pretratamiento del combustible. Uno de los generadores funciona continuamente mientras que la otra unidad funciona en horas variables después de la producción de biogás. Ambos proporcionan energía a un transformador eléctrico ubicado en el exterior del edificio. El calor de escape de los motores se utiliza para calentar los seis digestores.

"Desde el punto de vista medioambiental, esta tecnología es algo que creo que nos ayudará a sobrevivir como lechería", afirmó el propietario de la lechería, Louis Bettencourt. "La lechería emana menos olor, lo que es bueno para nuestros vecinos, y los gases de efecto invernadero nocivos no se escapan a la atmósfera".

New Energy One, una subsidiaria del concesionario local Cat Western States Equipment Company, opera el sistema de energía de Rock Creek Dairy y mantiene una presencia en el emplazamiento para apoyar la operación del sistema. New Energy One trabaja con un equipo completo de proveedores de equipos, incluido el proveedor de tecnología e ingeniería, Northern Biogas; proveedor de equipos de manipulación de materiales, Stanley & Company; y el distribuidor Cat local, Western States Equipment, para abordar las necesidades operativas continuas del proyecto.

Resultados

Desde agosto de 2012, Rock Creek Dairy ha proporcionado constantemente más de 2 MW de energía para distribuirla en la red como parte de un acuerdo de compra de energía con la empresa de servicios públicos local. Una vez que la explotación alcance su punto máximo y ambos generadores estén funcionando continuamente, la capacidad de generación de Rock Creek Dairy se duplicará a 4 MW de potencia.

New Energy One y Western States están estudiando otros usos para el calor de los generadores, como la calefacción de los invernaderos de Rock Creek Dairy.

Si bien, en la actualidad, las lecherías en Idaho no tienen la obligación de reducir las emisiones de gas metano, el sistema digestor anaeróbico en Rock Creek Dairy evitará que se liberen a la atmósfera 40.000 toneladas de metano cada año.

"El verdadero valor de este proyecto es su capacidad de servir de modelo a la industria láctea de Idaho para la sostenibilidad a largo plazo, tanto desde el punto de vista medioambiental como empresarial", afirmó Onaindia. "Queremos estar aquí a largo plazo y consideramos que este proyecto y esta tecnología son importantes para nuestro futuro".

Descargar el perfil energético

Productos destacados

  • G3520C
    Clasificación continua
    2.050 ekW
    2.050 ekW
    Tipo de combustible
    Gas natural, biogás, gas de carbón
    Gas natural, biogás, gas de carbón
    Máxima eficiencia eléctrica
    40.10%
    40.10%

    G3520C

    Caterpillar cuenta con una amplia gama de soluciones confiables de energía de gas, desde sistemas combinados de calor y energía (CHP, Combined Heat and Power) de gas natural hasta potencia de emergencia para instalaciones, energía renovable del biogás para respaldo de redes locales o electricidad generada por los gases provenientes de minas de carbón.

    Más información

Productos de potencia eléctrica

Cualquier forma y tamaño. En cualquier entorno regulatorio. Cuando necesita potencia, Caterpillar está a la altura del desafío. Nuestros generadores se utilizan en una variedad de aplicaciones.

Ver productos de potencia eléctrica
potencia eléctrica
potencia eléctrica

Calculadora de dimensionamiento de grupos electrógenos

El equipo de Electric Power de Caterpillar ahora tiene dos herramientas disponibles para dimensionar los grupos electrógenos en cualquier aplicación. 

Dimensionar y seleccionar
genset sizing
genset sizing

Agricultura

Lo que las generaciones pasadas consideraron desperdicios hoy es un combustible económico. Los gases derivados de la agricultura, del procesamiento de alimentos y de los procesos industriales se obtienen para alimentar grupos electrógenos de combustible de baja energía Cat.

Ver la página de agricultura
Agricultura
Agricultura

LOS DISTRIBUIDORES CAT MARCAN LA DIFERENCIA

Su distribuidor Cat asume el compromiso de maximizar su éxito al brindarle ayuda para sacar el mayor provecho de las operaciones con soluciones, servicios y respaldo en las instalaciones.

PÓNGASE EN CONTACTO CON SU DISTRIBUIDOR HOY MISMO
distribuidores
distribuidores