Retroexcavadoras cargadoras de Pivote Central versus desplazamiento lateral
Retroexcavadoras cargadoras de Pivote Central versus desplazamiento lateral

Retroexcavadoras cargadoras de Pivote Central versus desplazamiento lateral

¿Se ha preguntado cual es la diferencia entre las Retroexcavadoras Cargadoras de Pivote Central y las de Desplazamiento Lateral? ¿Existe alguna diferencia entre sus aplicaciones? ¿Se ha puesto a pensar en el uso de cada una respecto a sus configuraciones?

El crecimiento demográfico y por ende el crecimiento vertical de las ciudades ha provocado que cada día el espacio en ellas se vea reducido. Esto ha creado una restricción en las áreas de trabajo a la hora de realizar obras de construcción, como, por ejemplo: acordonamiento de espacios de trabajo, cierre parcial de carriles en calles o carreteras, objetos fijos como aceras, muros o postes de tendido eléctrico, etc. 

Estas nuevas condiciones a las que se enfrentan los contratistas ha creado la necesidad de que los equipos de construcción se adecuen a ellas.

Las principales diferencias entre una retroexcavadora de desplazamiento lateral y una de pivote central recaen en el diseño del brazo retroexcavador, este tiene la capacidad de moverse de lado a lado, y segundo, los estabilizadores son verticales. 

de

Repasemos algunas de las características de una retroexcavadora configurada con diseño de desplazamiento lateral versus un diseño de pivote central:

de

Desplazamiento lateral:


  • El brazo retroexcavador puede deslizarse de lado a lado, brindando una mejor visibilidad en trabajos de zanjeo, aumentando la comodidad del operador.
  • Los estabilizadores se extienden hacia arriba y hacia abajo, posicionándose dentro del ancho de la máquina.
  • Óptimas para trabajar en áreas angostas, cerca de otros objetos.
  • Ocupan menos espacio mientras se está en posición de trabajo.
  • El diseño le permite al operador excavar cerca de paredes o cercas, al mismo tiempo permite posicionar la máquina cerca de camiones para una carga fácil.
  • Mayor alcance lateral del equipo.
de
de

Pivote central:


  • El brazo se balancea de lado a lado en un punto central.
  • Los estabilizadores se extienden de forma radial o hacia los lados de la máquina, abarcando un poco más de espacio, por ende, puede tener restricciones de espacio.
  • Los estabilizadores anchos aumentan la capacidad de levantamiento de la máquina y proporciona una excelente estabilidad al levantar cargas pesadas.

Factores para tomar en cuenta


Algunos factores a tomar en cuenta a la hora de evaluar una decisión de compra:

  • Carga de material versus excavación y/o levante. ¿A qué aplicación nos dedicamos? Que trabajo Estandarización de flota versus variedad.
  • Tipo de superficie o áreas de trabajos. ¿Trabajamos en lugares urbanos con restricciones de espacio? ¿Trabajamos en superficies irregulares con terrenos fangosos?
  • Diferenciar nuestra oferta de renta. ¿Tenemos oportunidades de diferenciar nuestra oferta y atender un nuevo nicho de mercado?
de

Ambos diseños han sido desarrollados pensando en las necesidades de nuestros clientes para brindarles una máxima versatilidad y alto desempeño. Para más información sobre las configuraciones de estos equipos favor comuníquese con su distribuidor Cat local.

Encuentra Aquí A Tu Distribudor Más Cercano

Buscar

CONTÁCTANOS

En persona o en línea, estamos aquí para ayudarte a encontrar las respuestas que necesitas. Contacta a tu concesionario Cat® local para obtener asesoramiento cerca de ti. Suscríbete a nuestro boletín para aprender de los expertos de la industria. O sigue explorando este sitio para obtener información adicional.