LAS MINI EXCAVADORAS    

LAS NUEVAS MEJORES AMIGAS DE LOS CONTRATISTAS DE PAISAJISMO SUBURBANOS

En la industria del paisajismo, se ha hecho evidente que cuanto más cerca de la ciudad se esté, el tamaño de la máquina se vuelve más crítico. A medida que más y más personas se mudan a los suburbios, las subdivisiones de los lotes tienden a ser más pequeñas. Por ejemplo, lo que hace 10 años pudo haber sido un lote de 1.5 acres, ahora es un décimo de acre. Transportar máquinas a estas áreas condensadas se ha convertido en un reto adicional, ya que las carreteras y vías no están construidas para acomodar grandes camiones y remolques.

Por lo tanto, paisajistas están buscando equipos y/o máquinas en la versión más pequeña posible que todavía puedan satisfacer las necesidades de su aplicación. Las mini excavadoras se están convirtiendo en una solución común a este dilema-especialmente porque las capacidades de las máquinas continúan mejorando desde que fueron introducidas por primera vez en el mercado hace 15 años.

Si estás considerando comprar o rentar una mini excavadora para ayudar en proyectos de paisajismo en áreas suburbanas, hay varios factores a tener en mente al seleccionar la máquina adecuada para sus necesidades, incluyendo:

  • Capacidad de levante por grúa/levante de levante de la máquina: Aplicaciones que tradicionalmente requieren el uso de excavadoras grandes, tal como remoción de árboles y limpieza de escombros, ahora se pueden lograr con mini excavadoras debido a que su capacidad de levante es mayor y a la estabilidad de la máquina.

  • Transporte: Considere los recursos de transporte disponibles en su equipo, y qué tamaño de máquina pueden transportar o remolcar. Por ejemplo, algunas mini excavadoras pueden ser remolcadas fácilmente en un tráiler, mientras otras necesitan ser transportadas en un camión con plataforma plana.
de
  • Profundidad de excavación: Verifique si el alcance de la máquina y la profundidad de excavación cumplen con los requisitos de su aplicación. Varias mini excavadoras vienen con dos opciones de brazos, así que también es importante verificar la configuración.

  • Ancho de la máquina: Algunas mini excavadoras ahora son fabricadas con el tren de rodaje extensible. Esta característica es especialmente útil cuando la máquina tiene que caber a través de vías estrechas u operar en sitios ajustados del proyecto.

Además de servir como una solución para completar proyectos de paisajismo en áreas de trabajos cada vez más reducidas, las mini excavadoras son máquinas que le ahorran tiempo y mano de obra. Junto con los acoples y herramientas de trabajos adecuadas, estas máquinas le pueden ayudar significativamente a aumentar la eficiencia en sus proyectos. Y completar proyectos de una manera más rápida equivale a que usted pueda tener más proyectos a lo largo del año.

Para aprender más sobre cómo nuestras Mini Excavadoras pueden ayudarle con sus próximos proyectos de paisajismo, contacte su distribuidor Cat® local o visítenos en línea.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS MINIEXCAVADORAS   

Explore los beneficios, las capacidades y especificaciones de las miniexcavadoras Cat para ver si alguna es la adecuada para su flota.

Ver detalles
Excavators
Excavators

MANTENTE CONECTADO

 

NUESTRO BOLETÍN ELECTRÓNICO TE OFRECE LAS ACTUALIZACIONES MÁS RECIENTES SOBRE OFERTAS EXCLUSIVAS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE PRODUCTOS, CONSEJOS Y TRUCOS PARA OPERAR TUS MÁQUINAS Y TU NEGOCIO DE MANERA MÁS EFECTIVA Y MÁS. ¡SUSCRÍBETE HOY!                    

SUSCRIBIRSE AL BOLETÍN ELECTRÓNICO


ARTÍCULOS adicionales