Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Ya has visto que la Nueva Generación de Cargadores Medianos Cat® es mucho más inteligente, por lo que brinda un rendimiento inigualable a la vez que reduce los costos operativos. Ahora sabrás cómo te facilita la vida al tiempo que aumenta la eficiencia en el trabajo.
En los cargadores medianos de nueva generación, los centros de servicio hidráulico y eléctrico son fácilmente accesibles y están a nivel del suelo.
Los puntos de engrase se han agrupado para permitir un mantenimiento rápido y sencillo. Con el sistema opcional de lubricación automática Autolube, la vida útil de los componentes y sistemas se prolonga aún más.
La aplicación Cat permite la gestión remota de la flota, proporcionando datos de ubicación, horas y programas de mantenimiento. También te avisa de las necesidades de mantenimiento y te permite solicitar piezas y servicios directamente desde tu teléfono móvil.
El sistema de Resolución Remoto de Problemas conecta la máquina con el departamento técnico de tu revendedor Cat para diagnosticar rápidamente los problemas, ahorrando tiempo y desplazamientos, y garantizando que tu 980 o 982 funcionen a pleno rendimiento.
Garantiza que los cargadores funcionen siempre con el software más actualizado. Las actualizaciones se envían directamente a la máquina en segundo plano y la instalación puede iniciarse a través del portal de Cat Remote Services (Servicios Remotos de Cat) de forma segura, reduciendo el impacto en la producción.
Los nuevos Cat 980 y 982 cuentan con el exclusivo sistema Cat Payload² que calcula continuamente el peso del material mientras la máquina trabaja. Los datos se muestran en tiempo real para mejorar la productividad y la precisión de la carga. Esto te permite mover más material y cargar los camiones con precisión, evitando la sobrecarga o la subcarga. Opcionalmente, la funcionalidad del sistema puede ampliarse aún más con el sistema Cat Tip Off Assist, que automatiza la carga final del cucharón según el objetivo de carga.
El nuevo AutoDig con Auto Set Tire permite al operador automatizar totalmente la carga del cucharón para mejorar los factores de llenado y el tiempo de carga. El uso de una técnica de carga adecuada reduce significativamente el deslizamiento y el desgaste de los neumáticos y, por supuesto, el consumo de combustible y el tiempo de carga.
El sistema permite configurar hasta 25 perfiles personalizados: basta con seleccionarlos en la pantalla para empezar a monitorizar el propio rendimiento y el de la máquina. Los nuevos contenidos incluyen, entre otros:
Product Link® recoge automáticamente y con precisión los datos de tus activos. La información, como la ubicación, las horas, el uso de combustible, el tiempo de inactividad, las alertas de mantenimiento, los códigos de diagnóstico y el estado de la máquina, puede consultarse en línea, a través de aplicaciones móviles y de Internet. A través de VisionLink® puedes acceder a la información en cualquier momento y lugar y tomar las mejores decisiones para aumentar la productividad, reducir los costos, simplificar el mantenimiento y mejorar la seguridad del lugar de trabajo. Existen diferentes opciones de niveles de suscripción, y tu revendedor Cat puede ayudarte a configurar exactamente lo que necesitas para conectar tu flota y gestionar tu negocio sin pagar por extras no deseados. Las suscripciones están disponibles con informes por celular, satélite o ambos.
La suscripción opcional a Cat Productivity® proporciona información detallada para ayudar a gestionar y mejorar la productividad y la rentabilidad de las operaciones de cualquier tamaño. Los datos de la máquina y de la obra de Cat Payload se transmiten directamente desde el dispositivo Product Link® a la plataforma web, a la que se puede acceder desde cualquier lugar a través de un teléfono móvil, una tableta o una computadora.
Con un factor de llenado un 10% mayor, una mejor retención de material y un equilibrio perfecto en relación a la articulación de la máquina, los cucharones de la serie Performance tienen el mismo estándar de calidad y con fiabilidad que tu cargador Cat.
El enganche rápido Fusion™ opcional permite cambiar rápidamente el cucharón y otras herramientas de trabajo sin salir de la cabina.
1 No hay aprobación legal para la comercialización