Eliminación de la Contaminación Del Sistema Hidráulico
Eliminación de la Contaminación Del Sistema Hidráulico

Eliminación de la Contaminación Del 
Sistema Hidráulico

de

La contaminación puede ser devastadora para el rendimiento y la vida útil del sistema hidráulico de su equipo en general. Los sistemas hidráulicos actuales están diseñados con tolerancias muy justas. Estas tolerancias son las que permiten a nuestros sistemas hidráulicos alcanzar presiones más elevadas. Estas altas presiones se traducen en la demanda que se pone en nuestros equipos para ayudarle a mantener la productividad y permanecer dentro de sus objetivos de costos de propiedad y operación.

Nos referimos a la contaminación como el "ladrón invisible" porque muchos contaminantes son demasiado pequeños para ser vistos a simple vista. Uno de los puntos más comunes por el que el contaminante entra en el sistema hidráulico está en la superficie del vástago del cilindro. Cuando una barra se daña por ejemplo como resultado de rayados, picaduras o abolladuras, estas imperfecciones en la superficie del vástago pueden acarrear contaminación fácilmente al sistema hidráulico a medida que se retrae el vástago del cilindro. Una vez que la contaminación ha entrado al cilindro, se pueden producir daños en la superficie de paso del cilindro y los sellos internos del pistón del cilindro.

Con daños en el paso del cilindro y los sellos del pistón, comienza a producirse una fuga interna y la eficiencia comienza lentamente a disminuir. Estudios han demostrado que las pérdidas de eficiencia pueden alcanzar hasta 20 por ciento o más antes de que el operador detecte el problema del rendimiento del equipo. Cuando se piensa en esta cifra en términos de productividad, la pérdida de 20 por ciento de eficiencia se traduce en una pérdida de un día entero de producción en una semana de cinco días. La pérdida de eficiencia también reduce el rendimiento general del equipo y aumenta el consumo de combustible. Como resultado, su equipo se vuelve más costoso para operar y con menos productividad.

Una vez que la contaminación ha entrado en el cilindro, también puede propagarse a través de todo su sistema hidráulico y causar daños a otros componentes como bombas, motores o válvulas. Aún peor, la completa contaminación del sistema puede incluso llevar a un fallo catastrófico, parando su equipo por un tiempo prolongado y con un muy alto costo para repararse.

La contaminación debe ser una preocupación importante cuando se realiza una reparación. Si no se toma cuidado para asegurar que la contaminación esté fuera del sistema hidráulico durante una reparación, podría costarle más adelante tiempo de inactividad y alto gasto. Los distribuidores Cat® participan en un amplio programa de control de contaminación y están equipados para proporcionar reparaciones libres de contaminación mediante el uso de líquidos limpios, herramientas y procesos especializados e instalaciones de reparación limpias certificadas por Caterpillar.

Dependiendo de su situación y necesidades, su distribuidor Cat puede ofrecer una reparación de cilindros hidráulicos diseñada para satisfacer sus necesidades, evitar tiempos de inactividad no planificados y restaurar la eficiencia total de su sistema hidráulico. Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor local Cat.

de

Encuentre A Tu Distribuidor Cat®

¿Necesitas ayuda para encontrar un distribuidor Cat cerca tuyo? En nuestro localizador de distribuidores podrás encontrar la información más actualizada de los distribuidores Cat y ponerte en contacto.

Localiza Tu Distribuidor
Cat Affordability
Cat Affordability

Más Artículos