Consejos Y Características Del Cargador De Ruedas

PARA UNA MAYOR COMODIDAD DEL OPERADOR



La ergonomía de la máquina no es un término que usemos todos los días, pero sí juega un papel en nuestra rutina de trabajo diaria. Cuando pasamos hasta 10 horas al día en la cabina de un cargador de ruedas, la comodidad no es simplemente un lujo – es una necesidad para nuestro bienestar y rendimiento en el trabajo.

La manera más sencilla de ayudarlo a aliviar los dolores y la incomodidad que experimenta al final del día es ajustar su asiento y los controles de la cabina de modo que le permita un rango total de movimiento, con soporte lumbar y posicionamiento confortable antes de empezar a operar. Esto es especialmente importante si está operando una máquina que es usada por otros operadores a lo largo de la semana de trabajo, ya que ellos pueden haber cambiado sus ajustes.
 

COMODIDAD Y CARACTERÍSTICAS PERSONALIZABLES DEL CARGADOR DE RUEDAS

de

Como usted debe saber, no todos los cargadores de ruedas están diseñados considerando la ergonomía. Es por ello que queremos resaltar las características específicas que estamos añadiendo en los cargadores de ruedas actuales para mejorar el confort del operador.

  • Ajuste del asiento - Algunos cargadores vienen ahora equipados con asientos neumáticos que cuentan con un indicador que se pone rojo si su ajuste no es el adecuado, y verde cuando el nivel elegido es el correcto. También es importante buscar un cargador de ruedas que cuente con descanso para los brazos ajustable, soporte lumbar y que se pueda reclinar.

  • Ángulo del control de mando y controles montados en el asiento - El posicionamiento del control de mando es otro factor crítico que influye en su comodidad. Busque un cargador de ruedas que cuente con un control de mando de bajo esfuerzo y que se sienta natural en la posición en la normalmente apoya su mano. Los controles montados en el asiento de algunos cargadores de ruedas le permiten levantar, bajar, apilar, descargar, cambiar de dirección, controlar el flujo auxiliar y colocar la traba del diferencial – todo esto desde el control de mando.
  • Dirección - ¡La dirección nunca debe ser la parte más difícil de su día! Usted necesita un cargador de ruedas que no requiera de mucha fuerza para voltear o girar. En el caso de aplicaciones que requieran hacer ciclos cortos de carguío de camiones, la función de giro rápido de los cargadores de ruedas pequeños aumenta el flujo de la dirección de modo que solo necesita girar la perilla aproximadamente 15% en cualquier dirección para hacer girar la máquina, lo que contribuye a reducir la fatiga del operador.

  • Personalización de la operación - Existen varios avances tecnológicos diseñados para ofrecer una experiencia mucho más cómoda durante la operación de la máquina. La función de control de amortiguación permite un traslado más llevadero, así como también una mejor retención de material cuando se opera o se transita por terrenos difíciles. La amortiguación del cilindro lentifica los implementos antes de que el cilindro complete su carrera o usted salga de una posición, eliminando cualquier movimiento brusco.
de

Esperamos que ahora que conoce algunos de los consejos de ajustes y funciones para su comodidad disponibles en los cargadores de ruedas actuales pueda usted evitar terminar su día con las piernas adormecidas y con dolor de espalda. Esperamos también que la ergonomía de la máquina sea una prioridad en su próximo alquiler o compra de un cargador de ruedas. Para saber más sobre la ergonomía en maquinaría y sobre los Cargadores de Ruedas Cat®, visite Cat.com o contacte a su distribuidor de Cat local.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE CARGADORES DE RUEDAS CAT

Explore los beneficios, las capacidades y especificaciones de los cargadores de ruedas pequeños Cat para ver si alguno es el adecuado para su flota.  

Ver detalles
Wheel Loaders
Wheel Loaders






MANTENTE CONECTADO

 

NUESTRO BOLETÍN ELECTRÓNICO TE OFRECE LAS ACTUALIZACIONES MÁS RECIENTES SOBRE OFERTAS EXCLUSIVAS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE PRODUCTOS, CONSEJOS Y TRUCOS PARA OPERAR TUS MÁQUINAS Y TU NEGOCIO DE MANERA MÁS EFECTIVA Y MÁS. ¡SUSCRÍBETE HOY!                    

SUSCRIBIRSE AL BOLETÍN ELECTRÓNICO


ARTÍCULOS adicionales