Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Para su publicación en Europa y Norteamérica: febrero de 2023
Número de publicación: 85PR23
Construida con robustez para un funcionamiento fiable en aplicaciones exigentes, la nueva excavadora de pluma recta Cat® 352 se ha diseñado específicamente para trabajos de demolición de baja altura de hasta cinco pisos, puentes e infraestructuras industriales. Su configuración de balancín/pluma proporciona un mayor alcance vertical de hasta 12,85 m (42'2"), un 36 % más de altura del bulón del balancín en comparación con la configuración 352 Reach estándar. La nueva pluma recta 352, que trabaja con un implemento de hasta 6.000 kg (13.228 lb) de peso, incorpora ahora tecnologías Cat estándar para aumentar la versatilidad, precisión y eficiencia en aplicaciones de demolición y excavación.
El nuevo diseño opcional de contrapeso desmontable de 11,35 toneladas (25.022 lb) de la excavadora aumenta la eficiencia del transporte y reduce los costes de transporte. El tren de rodaje mecánico con ancho de vía variable tiene una anchura de transporte de 2.990 mm (9'10") cuando es necesario y se extiende 500 mm (19,7") en el modo de trabajo para ofrecer la máxima estabilidad en todo el perímetro. Su nuevo ventilador hidráulico de alta eficiencia incorpora de serie marcha atrás automática para mantener los núcleos libres de residuos y reducir el tiempo de mantenimiento.
Funcionamiento simple, seguro y fiable
Diseñada para la demolición, la pluma recta 352 cuenta con plumas, balancines y bastidor reforzados, lo que aumenta la durabilidad de la máquina. Los protectores contra la caída de objetos (FOGS) estándar protegen el techo y las ventanas laminadas P5A reforzadas delanteras contra la caída de escombros durante la demolición, al tiempo que ayudan a mantener la visibilidad del lugar de trabajo. Inclinado para evitar la acumulación de barro y residuos, el diseño del bastidor de cadenas ayuda a reducir los daños en las cadenas, mientras que los bulones y bujes sellados de las cadenas reducen el ruido de desplazamiento y ayudan a aumentar la vida útil del tren de rodaje. La protección completa de la guía de cadenas también es una característica de serie
Su función de identificación del operador ofrece arranque del motor mediante pulsador y funciones de joystick programables que se recuerdan cuando el operador introduce su identificación exclusiva. La palanca de dirección tipo joystick Cat estándar simplifica los movimientos de la excavadora con una sola mano y pulsando un botón para desplazarse y girar. Al ofrecer un aumento automático de la potencia cuando es necesario, el refuerzo automático de excavación de serie proporciona una mejor penetración del cucharón, tiempos de ciclo más cortos y mayores cargas útiles. El elevador de cargas pesadas automático ofrece más potencia de elevación cuando se necesita y durante todo el tiempo que sea necesario. Cat Lift Assist avisa al operador de que la carga está dentro del rango de trabajo seguro de la excavadora para evitar vuelcos.
Las tecnologías Cat estándar para aumentar la eficiencia operativa incluyen Cat Grade con 2D, que muestra la profundidad y la pendiente en el monitor con pantalla táctil de la cabina de 254 mm (10 pulgadas). Al excavar, Cat Payload ofrece estimaciones de peso a bordo en tiempo real para ayudar a alcanzar objetivos de carga precisos. Payload se puede combinar con VisionLink® para la gestión remota de los objetivos de producción, mientras que Cat Product Link proporciona datos críticos de funcionamiento de la máquina como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad y los códigos de diagnóstico para ayudar a aumentar la eficiencia en el lugar de trabajo y reducir los costes.
Para detectar fácilmente objetos y personal alrededor del operador en una sola vista, la pluma recta 352 viene de serie con cámaras de visión trasera y lateral derecha, que pueden ampliarse para proporcionar una visibilidad de 360 grados. Pilares de cabina más pequeños, ventanas más grandes, limpiaparabrisas y lavaparabrisas de techo radiales de serie mejoran la visibilidad alrededor de la máquina.El asiento de gama alta con calefacción y refrigeración también es de serie.
La pluma recta 352, que atraviesa con facilidad todo tipo de materiales, cuenta con un sistema electrohidráulico y está propulsada por el motor Cat C13B de 330 kW (443 hp) de eficacia probada. El acoplador rápido estándar y los circuitos de presión media y alta aumentan la versatilidad de funcionamiento para utilizar una gran variedad de implementos de demolición Cat. Los tres modos de potencia del motor (Smart, Power y Eco) ayudan a adaptar la potencia del motor y del sistema hidráulico a la tarea en cuestión para reducir aún más el consumo de combustible y los costes.
Mantenimiento sencillo
Aprovechando la tecnología, la nueva excavadora de pluma recta Cat 352 ofrece ahora funciones de diagnóstico y actualización a distancia. Remote Troubleshoot permite al distribuidor diagnosticar códigos de avería y problemas de la máquina a distancia sin interrumpir el ciclo de producción. Remote Flash permite enviar actualizaciones de software a la máquina e instalarlas en el momento que más convenga al cliente.
Agrupados para simplificar el mantenimiento, todos los filtros de combustible cuentan ahora con un intervalo de cambio ampliado y sincronizado de 1.000 horas. Combinadas, estas características ayudan a reducir los costes de propiedad y funcionamiento a largo plazo.
Los filtros de combustible, aceite y aire de larga duración reducen el tiempo que la excavadora pasa en el taller, y las comprobaciones del aceite hidráulico y la purga de agua del sistema de combustible se realizan desde el nivel del suelo. El operador puede controlar fácilmente la vida útil del filtro y los intervalos de mantenimiento desde el interior de la cabina. El sistema hidráulico actualizado mejora el rendimiento de la filtración, mientras que las válvulas antidrenaje ayudan a mantener limpio el aceite hidráulico cuando se sustituye el filtro.
Para obtener más información sobre la nueva excavadora de pluma recta Cat 352, póngase en contacto con un distribuidor Cat o visite https://www.cat.com.
# # #
Nota para los editores: Caterpillar lanza sus productos y servicios en cada región en diferentes intervalos de tiempo. Aunque se realizan todos los esfuerzos necesarios para garantizar que la información de los productos solo se publique una vez que Caterpillar haya recibido de su red de distribuidores independientes, plantas y filiales de marketing la confirmación de que los productos y los servicios están disponibles en la región pertinente, le rogamos que consulte a un distribuidor Cat sobre la disponibilidad y las especificaciones de los productos.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y de Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizada en el presente documento, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.
©2023 Caterpillar Reservados todos los derechos
Consultas de prensa |
Representantes comerciales de Caterpillar para los medios América Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, África y Oriente Medio Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Solicitudes de lectores |