Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Para su publicación en Europa: septiembre de 2022
Número de versión: 591PR22
Caterpillar presenta dos nuevas tecnologías Ease of Use para miniexcavadoras hidráulicas (MHE) - Indicate y E-Fence - para las miniexcavadoras hidráulicas de nueva generación Cat® 306 CR, 308 CR y 309 CR.
Como novedad en las miniexcavadoras Cat, Ease of Use E-Fence restringe el movimiento de la máquina a los límites preestablecidos por el operador, mientras que Ease of Use Indicate ayuda a los operadores a lograr la nivelación más rápidamente. Estas tecnologías son ideales para la excavación de cimentaciones, sistemas de drenaje y sépticos, riego, servicios eléctricos y aplicaciones similares. Permiten a los operadores de todos los niveles de experiencia trabajar de forma más eficiente y uniforme.
Límites preestablecidos con E-Fence
MHE Ease of Use E-Fence restringe automáticamente el movimiento de la máquina dentro de los límites preestablecidos por el operador para el techo, el suelo, la pared y el giro. Los operadores trabajan con confianza y eficacia evitando las estructuras encima, debajo, delante o a la izquierda o derecha de la máquina.
Una vez establecidos los límites de alcance de E-Fence mediante el monitor de la pantalla táctil de la máquina, ninguna parte de la pluma, el balancín o el cucharón superará los límites predefinidos. El establecimiento de límites de altura mediante E-Fence Ceiling ayuda a los operadores a evitar obstáculos como líneas eléctricas, techos o ramas de árboles. Los cables de fibra óptica y los servicios públicos subterráneos están protegidos por los límites de profundidad definidos establecidos con E-Fence Floor. Las estructuras delante de la máquina están protegidas por E-Fence Wall, y cuando la miniexcavadora trabaja junto al tráfico rodado o aceras o camiones de carga, E-Fence Swing es ideal para evitar estas zonas.
E-Fence es ideal para que los nuevos operadores trabajen dentro de unos límites establecidos y ayuda a minimizar los costes del trabajo por las reparaciones y el tiempo de inactividad debido a los daños del equipo y las multas por dañar los servicios públicos u otras estructuras A los operadores experimentados, E-Fence les permite trabajar de forma más eficaz y segura con menos personal de tierra alrededor de la zona de trabajo.
Nivelaciones más rápidas con Indicate
MHE Ease of Use Indicate es un sistema de nivelación de nivel básico que proporciona indicaciones visuales y sonoras de la posición del cucharón en comparación con la nivelación objetivo para ayudar a los operadores a cortar con las especificaciones exactas la primera vez. Independientemente de su nivel de habilidad, los operadores logran la nivelación deseada más rápidamente, con una mayor precisión y una menor necesidad de comprobar la nivelación sobre el terreno para crear un entorno de trabajo más seguro.
Con Indicate, el operador selecciona la profundidad y la pendiente objetivo desde el sistema de guiado en la cabina, y el monitor proporciona información en tiempo real sobre el trabajo en curso y la distancia a la nivelación. Esta tecnología permite a los operadores alcanzar la nivelación más rápidamente sin cortar en exceso, ahorrando tiempo, mano de obra y costes en general.
Tanto MHE Ease of Use E-Fence como Indicate incluyen las funciones Swing Assist y Bucket Assist sin coste adicional. El sistema Swing Assist, también conocida como retorno a la zanja, detiene automáticamente el giro de la máquina en uno o dos puntos establecidos, lo que resulta ideal para aplicaciones de carga de camiones y excavación de zanjas. Ayuda a los operadores a alcanzar objetivos de giro más repetitivos con menos esfuerzo, reduciendo el uso de combustible y mejorando los tiempos de ciclo. Bucket Assist mantiene el último ángulo conocido del cucharón y un corte preciso en las aplicaciones de pendientes, nivelado, nivelación de precisión y creación de zanjas.
Las miniexcavadoras hidráulicas de nueva generación Cat 306 CR, 308 CR y 309 CR en producción actualmente se envían de fábrica listas para su uso para reducir el tiempo de instalación sobre el terreno. Ease of Use Indicate y E-Fence pueden pedirse juntas o como paquetes de funciones por separado, instaladas en fábrica o a través de los distribuidores Cat como un kit de actualización. Estas tecnologías no están disponibles actualmente para la pluma de ángulo variable Cat 308 CR y 309 CR, la pluma fija 308 CR o los modelos con techo.
Puede encontrar más información sobre MHE Ease of Use Indicate y E-Fence para miniexcavadoras hidráulicas Cat de 6 a 9 toneladas poniéndose en contacto con un distribuidor Cat o visitando: https://www.cat.com
# # #
Nota para los editores: Caterpillar lanza sus productos y servicios en cada territorio en diferentes intervalos de tiempo. Aunque se realizan todos los esfuerzos necesarios para garantizar que la información de los productos solo se publique una vez que Caterpillar haya recibido de nuestra red de distribuidores, nuestras plantas y nuestras filiales de marketing la confirmación de que los productos y los servicios están disponibles en la región pertinente, le rogamos que consulte a su distribuidor local sobre la disponibilidad y las especificaciones de los productos.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, VisionLink, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y de Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizada en el presente documento, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.
©2022 Caterpillar Reservados todos los derechos
Consultas de prensa |
Representantes comerciales de Caterpillar para los medios América Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, África y Oriente Medio Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Solicitudes de lectores |