El nuevo y exclusivo sensor de desgaste de cadenas Cat® supervisa el desgaste de forma remota y sin contacto, y activa alertas cuando se alcanzan porcentajes de desgaste clave

 

Para su publicación en todo el mundo: julio de 2024
Número de publicación: 169PR24

 

  • Supervisión remota del desgaste de las cadenas del tren de rodaje para aumentar la cobertura de la flota
  • Activa alertas cuando se alcanzan unos porcentajes de desgaste del 40 %, 70 % y 100 % para facilitar la planificación del mantenimiento
  • Diseño duradero y resistente al agua con una batería de larga duración 

 

Con 120 años de experiencia en la fabricación de trenes de rodaje, Caterpillar sigue innovando para que sus clientes saquen el máximo partido de su inversión. El sensor de desgaste de cadenas Cat (CTWS, Cat Track Wear Sensor), exclusivo de las máquinas y los trenes de rodaje Cat®, supervisa de forma remota el desgaste del tren de rodaje para predecir mejor cuándo se desgastarán completamente las piezas, planificar el mantenimiento y aumentar el tiempo de actividad de la máquina.

El nuevo CTWS, integrado en el sistema de gestión del desgaste Cat, transmite de forma inalámbrica información crítica sobre el desgaste de los eslabones de las cadenas desde la máquina al distribuidor para su supervisión. Los intervalos de alerta programados (una alerta al 40 % de desgaste para realizar posibles ajustes en los bujes, al 70 % de desgaste para hacer mediciones y pedir piezas de repuesto, y al 100 % de desgaste para indicar la necesidad de sustituir componentes) mejoran la programación de las inspecciones y agilizan el pedido de piezas de repuesto. La supervisión del estado de desgaste de las cadenas en tiempo real permite realizar mediciones de los eslabones de las cadenas sin contacto, aumenta la cobertura de la flota al automatizar las inspecciones, ofrece la posibilidad de visualizar el desgaste de las cadenas cuando las máquinas se utilizan en lugares remotos y permite una programación priorizada de las visitas de servicio al ayudar a optimizar las inspecciones manuales.

Esta innovadora tecnología de sensor, cuya fiabilidad se ha demostrado sobre el terreno durante toda la vida útil prevista de las cadenas, se ha integrado en más de 2000 máquinas Cat. El pequeño sensor electrónico se instala en un compartimento personalizado de un eslabón de la cadena, donde permanece protegido. Cada conjunto de eslabones incluye un eslabón inteligente, lo que dota a la máquina de dos sensores, uno a cada lado. El CTWS resiste cargas de impacto de alta frecuencia y ha superado las pruebas funcionales y ambientales a las que se someten este tipo de sensores. En función de las condiciones de uso, se ha demostrado que la batería del sensor puede durar hasta siete (7) años.

El sensor de desgaste se incluye de serie en las nuevas Hojas de Empuje Cat D5, D6 y D8, y en los modelos de Palas de Cadenas 953 y 963 en determinadas regiones, y está previsto que se implemente en otros modelos de hojas de empuje en un futuro. También puede adaptarse a algunos tipos de trenes de rodaje de hojas de empuje ya existentes.

Para obtener más información sobre el nuevo sensor de desgaste de cadenas Cat, póngase en contacto con un distribuidor Cat o visite: www.cat.com.

 

Descargar el comunicado de prensa y las imágenes

Descargar ahora

 

 

De
De
De

Eslabón con CTWS de una máquina

Visualizar imagen a tamaño completo
De

Descubra los revolucionarios sensores de desgaste de cadenas Cat® (CTWS, Cat® Track Wear Sensors) en este análisis detallado y observe cómo pueden transformar la gestión y el mantenimiento de su flota. El CTWS, diseñado exclusivamente para máquinas Cat, mejora la fiabilidad de los equipos al supervisar el desgaste del tren de rodaje en tiempo real. Este sensor innovador activa alertas automáticas cuando se alcanzan unos niveles de desgaste críticos, lo cual garantiza un óptimo rendimiento y reduce considerablemente el tiempo de inactividad.

 

 

Noticias sobre productos y servicios

Vea las últimas noticias sobre productos y motores de Caterpillar.

Ver las últimas noticias

 

 

# # #

 

Nota para los editores: Caterpillar lanza sus productos y servicios en cada región en diferentes intervalos de tiempo. Aunque se realizan todos los esfuerzos necesarios para garantizar que la información de los productos solo se publique una vez que Caterpillar haya recibido de su red de distribuidores independientes, plantas y filiales de marketing la confirmación de que los productos y los servicios están disponibles en la región pertinente, le rogamos que consulte a un distribuidor Cat sobre la disponibilidad y las especificaciones de los productos.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, VisionLink, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y de Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizada en el presente documento, son marcas comerciales de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

VisionLink es una marca comercial de Caterpillar Inc., registrada en Estados Unidos y en otros países.

©2024 Caterpillar Reservados todos los derechos

 

 

Consultas de prensa

Representantes comerciales de Caterpillar para los medios

América
Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio
Amy Doughty: Amy.Doughty@cat.com